机器人手臂的清洁
UR机器人清洁指南
UR机器人为客户提供市场领先、易于部署的协作工业机器人,使制造商能够加快其自动化能力。
为了帮助我们的客户保持健康的工作环境,随着全球各地的公司在新冠肺炎大流行期间恢复运营,以及未来对持续健康和清洁标准的需求,UR为我们的机器人提供清洁指南。
美国疾病控制与预防中心(CDC)建议清洁和消毒表面,以降低在社区、学校和工作场所接触新型冠状病毒和其他病毒的风险。
机器人系统的清洁指导
美国疾病控制与预防中心推荐的消毒剂也在UR机器人现有的清洁指南中,该指南是一种由70%异丙醇和30%水组成的酒精溶液,停留时间为5分钟。请按照以下步骤使用美国疾病控制与预防中心推荐的酒精溶液清洁机器人的外表面,包括:机械臂、控制箱和示教器。
- 关闭机器人电源并断开交流电源,以断开系统电源。
- 在清洁和消毒机器人之前和期间,请戴上防护手套。
- 用70%异丙醇溶液(也称为医用酒精)润湿微纤维布。
- 轻轻擦拭机器人的所有外表面。
- 留出5分钟的停留时间。
- 用干燥的硬捻超细纤维布擦拭机器人。
- 清洁后,在给机器人通电之前,确保表面完全干燥。在打开机器人之前,机器人表面不应出现可见的潮湿表面。
清洁常见问题:
Q: 我应该用什么清洁剂来清洁我的UR机器人?
您可以使用美国疾病控制与预防中心推荐的由70%异丙醇溶液或下表中的消毒剂清洁您的机器人
Q: 我可以用普通的家用清洁剂给我的机器人消毒吗?
不能。许多常见的家用消毒剂含有漂白剂、过氧化氢或乙醇,会影响机器人上的材料并降低其性能。请勿使用以下任何化学品或含有这些化学品的任何溶液,包括喷雾表面清洁剂:漂白剂、过氧化物(包括过氧化氢)、丙酮、氨、乙醇、二氯甲烷或任何石油基材料,如汽油、油漆稀释剂、苯或甲苯。
Q: What portions of my robot are safe to clean?Q: 我的机器人的哪些部分可以安全清洁?
可以使用推荐的解决方案清洁机器人系统的所有外部组件,包括所有金属表面、塑料、橡胶和显示器。
Q: 我应该多久清洗一次机器人?
UR建议在用户对机器人进行编程或售后服务后对其进行清洁。注意:长时间使用任何清洁溶液进行过度清洁都可能影响美观组件(例如标签褪色或擦拭后出现在布上的扁平环的黑色残留物)
找到如下的PDF版本,根据需要进行下载和共享。