A soldagem é um processo que contribui na recuperação (manutenção) de peças, equipamentos e estruturas. Além disso, é uma prática fundamental para processos industriais, promovendo alta eficiência na união de diversos materiais.
Todos os dias, empresas dependem desta atividade para criar produtos seguros, duráveis e de alta qualidade.
De veículos pesados e leves a dispositivos eletrônicos, nós todos interagimos com os resultados desses esforços industriais como parte de nossas vidas pessoais e profissionais.
Isso faz da soldagem uma solução com grande impacto na capacidade das empresas produzirem componentes mecânicos de qualidade em suas linhas e para competirem em mercados locais e globais, bem como superar desafios operacionais
Dentro do segmento de soldagem temos a vertente da soldagem robotizada, na qual a Universal Robots traz ao mercado os robôs industriais colaborativos (cobots), uma tecnologia incremental que pode ser adotada aos processos de mecanização como uma ferramenta valiosa ao time industrial.
Principais pontos do artigo
Empresas de manufatura surgem e podem sumir por suas habilidades de fazer partes e produtos sob pressão e baixo orçamento. Apesar de parecer simples em teoria, as mudanças no mercado bem como as tendências industriais estão deixando tudo cada vez mais difícil.
Como resultado, as manufaturas estão buscando maneiras de reduzir os ciclos de produção e aumentar a produtividade sem precisar investir no aumento do quadro de colaboradores. Para muitos, a soldagem automatizada é um investimento que pode ajudar a chegar nesses objetivos.
Por que muitos negócios estão considerando a soldagem robotizada?
Em um contexto amplo de falta de mão de obra qualificada, os desafios de continuidade de cadeia de suprimentos e a necessidade de redução de custos são enfrentados pelos negócios com a soldagem automatizada enquanto, ao mesmo tempo, aumentam a produtividade e a qualidade.
Como a soldagem robotizada pode ajudar uma empresa?
Com soldadores humanos não precisando mais realizar tarefas repetitivas por longos períodos de tempo, as aplicações de soldagem com cobots ajudam a reduzir custos de produção, diminuir desperdícios, aumentar a segurança e impulsionar a produtividade.
Os grandes desafios das manufaturas
Para muitos negócios na manufatura, a soldagem robotizada não é mais um luxo, mas sim uma necessidade. A indústria está sob pressão de diversas maneiras, e as empresas estão respondendo ao tornar os processos mais fluidos através da transformação digital de suas operações.
Assim como as soluções digitais e as automações de fluxos de trabalho estão contribuindo para a evolução do setor de RH e finanças, a adoção de robôs colaborativos na soldagem automatizada faz o mesmo no chão de fábrica.
O aumento da complexidade na cadeia de suprimentos global agora representa um risco para muitas empresas. Conforme os preços aumentam e os fatores geopolíticos continuam causando disrupção, as empresas buscam simplificar sua cadeia ou ao menos ganhar maior visibilidade sobre os gargalos.
Pequenas margens, assim como a necessidade de gerar soluções mais sustentáveis, também significa que as empresas precisam reduzir desperdícios e custos.
Adicionando ainda mais pressão às empresas está a tendência global de escassez de mão de obra qualificada.
Em um mercado competitivo onde todas as empresas lutam pelos melhores trabalhadores, achar as pessoas certas é metade da batalha - também é necessário manter os que você tem.
Benefícios da soldagem automatizada com cobots
Soldagem envolve altas temperaturas e metal derretido. Depois de uma apreciação de riscos, uma aplicação de soldagem com cobots pode não exigir células de segurança como robôs industriais tradicionais fazem.
A Universal Robots acredita que a soldagem automatizada é uma das viradas de chave fundamentais para a indústria nacional.
O uso dos cobots na soldagem, além de permitir uma alta versatilidade quando na programação e adequação de pontos de solda, afeta positivamente a organização ao realizar upskilling do soldador no aprimoramento do processo junto a técnica.
Além disso, após a devida apreciação de risco, há um ambiente seguro para o trabalho compartilhado entre cobot e operador.
No mais, a adoção da automação na soldagem em empresas de diversos tamanhos tem resultado em ganhos transformacionais, permitindo maior flexibilidade, ou customização, de processos, além do baixo consumo de espaço.
Para aprofundar no tema operacional-financeiro, separamos um guia sobre como os robôs podem ajudar sua empresa nesta jornada
Ambientes de trabalho mais seguros
A soldagem envolve altas temperaturas e metal derretido. Depois de uma apreciação de riscos, uma aplicação de soldagem com cobots pode não exigir células de segurança como robôs industriais tradicionais fazem.
Dessa forma, a operação fica duas vezes mais segura: primeiro porque os trabalhadores não estão mais em contato com materiais perigosos que podem feri-los, e também porque os cobots são seguros para trabalhar ao lado dos humanos.
Assim, os robôs colaborativos podem ajudar sua empresa a tornar os processos de soldagem mais seguros ao liberar os trabalhadores humanos das tarefas potencialmente perigosas, dando a eles o poder de programar e acompanhar o trabalho dos robôs de longe.
Tanto sua empresa quanto seus operadores sairão mais satisfeitos nessa troca com a redução da chance de ferimentos e acidentes.
Maior satisfação no trabalho
Um dos aspectos mais interessantes nessa onda de transformação digital e automação que está varrendo a manufatura é a mudança fundamental que representa. Tradicionalmente, o setor é conhecido pelas longas jornadas de trabalho realizando a mesma tarefa árdua repetidamente.
De maneira simples, usar uma operação de soldagem com robôs colaborativos remove essa exigência e permite que você utilize sua força de trabalho em atividades de maior valor agregado, reaproveitando ou treinando os colaboradores para outras funções.
E, se qualquer pessoa na sua força de trabalho tem interesse em aprender sobre automação e robótica, seu novo cobot oferece uma excelente chance de ajudar a construir essas habilidades.
Maior eficiência
Soldagem é tarefa que exige alta capacitação, mas mesmo o soldador mais experiente comete erros. Com um humano operando a tocha de solda, algum grau de variação na qualidade da solda (e consequentemente desperdícios) ocorrerá.
Quando instalado da maneira certa, uma soldagem automatizada com cobots oferece repetibilidade em tarefas com alto nível de precisão por horas a fio.
Essa é uma das razões pelas quais os cobots alcançam ROI e payback de maneira mais fácil que robôs industriais tradicionais.
Sem a necessidade de pagar os adicionais de insalubridade e altos salários, os cobots geram economia para sua gestão.
Aumento na produtividade
Com um cobot trabalhando pelo tempo que for necessário, sem pausas para descanso e com a possibilidade de um terceiro turno, as empresas podem ter certeza que suas tarefas serão realizadas em um ritmo contínuo e previsível com menos desperdício que antes.
Isso exige a implementação correta do cobot e o desenho adequado de processos para não haver problemas na soldagem que podem levar a inconsistências.
Contudo, com uma grande amplitude de configurações de toque, rastreamento de costura ou óptico e outras soluções disponíveis no UR+, o ecossistema de soluções em software e hardware de fornecedores certificados pela Universal Robots, esse tipo de problema não ocorre.
Não apenas a soldagem automatizada reduz a quantidade de pessoas necessárias na operação de uma célula de segurança, como também permite a escalada da produção sem a contratação de maior força de trabalho.
Comece a soldagem automatizada com cobots
A soldagem automatizada pode ter um impacto positivo em um grande número de negócios ao redor do mundo. Escolher um cobot soldador ao invés de um robô industrial tradicional pode permitir que você acelere o crescimento de suas operações.
Normalmente, os cobots não exigem infraestrutura de segurança extra, e o baixo impacto no chão de fábrica, além da facilidade de treinamento de equipe, faz com que a operação possa começar sem a contratação de especialistas caros para operar o robô.
Fale com o time de especialistas na Universal Robots para saber como começar a implementar cobots soldadores na sua manufatura.