Se você está buscando por automação com robôs, é importante construir um case de negócios sólido para saber o valor verdadeiro desse investimento robótico.
Muitos negócios calculam o ROI usando o período de payback, que é quando você pega o valor do robô e divide pelo salário mensal de um trabalhador que fazia a mesma operação.
É importante observar que se você calcula o ROI dessa maneira, não será capaz de calcular o valor total e o impacto que a automação robótica terá no seu negócio.
Para um cálculo mais preciso, o primeiro passo é começar com o custo inicial de implementação e também considerar os benefícios intangíveis de curto e longo prazo que você recebe ao investir nesse tipo de automação.
Abaixo, um guia completo sobre o assunto para você.
O que é o ROI?
Vale relembrar: ROI é o Retorno Sobre Investimento (do inglês, Return Over Investment), uma métrica financeira que calcula qual o valor de lucro gerado por um investimento quando são postos todos os custos associados em uma planilha.
Por exemplo, uma empresa que quer mais clientes investe 1000 reais em marketing e traz 100 clientes que consomem, cada um, 50 reais. O lucro total é 5000, o retorno sobre investimento é=5000-1000/1000=4. Ou seja, um retorno de 4x o valor inicial investido (400%).
O que é payback?
No caso de payback, trabalhamos com o tempo de retorno de produção.
Uma empresa que investe 100.000 reais em uma máquina nova que produz 1000 produtos em um mês vendidos a 50 reais terá um payback em 2 meses - ela irá equiparar o valor gasto com o valor investido e, a partir daí, terá lucro.
É importante observar que o payback calcula apenas o valor de aquisição inicial. Para avaliações mais refinadas é necessário colocar junto disso os custos com mão de obra qualificada, recursos, matéria-prima etc.
Contudo, essa não é a única forma de calcular o seu custo com robótica versus o lucro obtido.
O que é TCO?
TCO é a sigla em inglês para Total Cost of Ownership, ou Custo de Aquisição Total em português. Essa métrica, ao invés de avaliar quando um investimento se paga, analisa todos os fatores envolvidos em sua aquisição, incluindo: valor inicial do investimento, mão de obra, manutenção (no caso de máquinas e equipamentos), desgaste, custo de implementação, downtime para implementação (no caso de manufaturas) etc.
Essa métrica é muito mais completa para escolher um investimento porque “ilumina” aqueles gastos escondidos na rotina produtiva. Um produto A pode ser 20% mais barato em sua aquisição, mas o produto B pode ter um TCO mais baixo e compensar esse investimento em poucos meses.
Aqui na Universal Robots, recomendamos que as empresas sempre analisem os dois dados antes de tomarem uma decisão que envolve investimento em manufatura.
Até por isso, abaixo, seguem algumas considerações sobre o cálculo de ROI para investimento robótico.
Cálculo de ROI para investimento robótico - Aspectos para consideração
Ao construir o case de negócio da sua empresa, lembre-se de incluir esses elementos no seu cálculo para que decida qual o robô ideal para as atividades que quer automatizar.
Investimento total no robô
Se você automatizar usando um robô colaborativo, qual será o valor total do investimento quando comparado a um robô industrial tradicional?
Para calcular esse valor (o TCO que mencionamos acima), é necessário incluir o investimento inicial e levar em consideração as taxas para sistemas de acessórios adicionais e taxas de integração que possam existir.
Considere os custos de manutenção futuros e se um robô pode ou não pode ser facilmente reinstalado em outro ponto da linha para atender às mudanças nas necessidades produtivas da sua fábrica.
Veja se precisa mudar o layout do chão de fábrica caso esteja pensando em utilizar um robô industrial tradicional, pois isso pode envolver um gasto enorme.
Também pense nos custos relacionados a upgrades e atualizações de tecnologia e leve em consideração os adicionais, ferramentas e end-effector utilizados.
Usar um robô colaborativo, por exemplo, significa que o TCO para investimento robótico será menor graças à facilidade de uso, flexibilidade, pequeno impacto no chão de fábrica, facilidade de programação e capacidade de manter e atualizar sem a necessidade de contratação de profissionais especializados.
Despesas relacionadas a trabalhadores
O que o uso de robôs colaborativos significa para a saúde, bem-estar e segurança de seus empregados?
Se você automatiza um processo específico na sua produção, quanto você economiza em custos sociais, de saúde, médicos e em seguros graças à introdução de práticas de trabalho mais seguras e ergonômicas?
A automação irá manter os trabalhadores seguros, ainda mais se você adotar robôs colaborativos. Os da Universal Robots, por exemplo, contam com 17 funções de segurança nativas que permitem o trabalho ao lado de humanos sem células de segurança após uma apreciação de risco conforme exigências da ISO15066 - já incorporada na NR-12 no Brasil.
Riscos ocupacionais de saúde e segurança, em particular doenças musculoesqueléticas, são muito comuns nos processos de manuseio de material dentro das fábricas.
Com a integração de robôs colaborativos, esses problemas podem ser significativamente reduzidos porque os trabalhadores são liberados para tarefas menos desgastantes, perigosas e repetitivas, ocupando posições de maior valor agregado para a linha.
Isso também dá aos trabalhadores a oportunidade de aprender sobre a tecnologia robótica e adquirir novas habilidades que irão apoiar seus crescimentos profissionais futuros e o crescimento da sua empresa.
E quanto você economiza em contratação e treinamento se você automatiza com robôs colaborativos?
É difícil dar um número certo, mas leve em consideração que a tecnologia de robôs colaborativos pode ser facilmente implementada, programada, reprogramada e integrada ao negócio por quase qualquer pessoa desde que passe por nosso treinamento online e gratuito.
Isso significa que não precisa de engenheiros e técnicos especializados na sua fábrica para manusear e operar o robô.
A automação com robôs colaborativos é fácil, e vai te economizar tempo durante a implementação. Com menor downtime, você ainda reduz gastos com fábrica parada.
Aumento de eficiência
O que esse aumento de produtividade significa para seu negócio?
Olhe os números dos processos manuais e repetitivos que possui agora em sua fábrica. Quantas horas, semanas ou dias duram essas tarefas? Quantos empregos as completam?
Para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores, avalie se os investimentos em robótica com a implementação de um robô colaborativo não cobrem a redução de paralisações por acidentes, gastos médicos, seguros etc.
Ao fazer isso, dará aos trabalhadores paz de espírito no que compete à saúde, bem estar e segurança deles, da mesma forma que irá permitir que trabalhem em tarefas mais interessantes ou projetos de maior valor agregado.
Se um robô pode fazer as tarefas repetitivas que precisa 24 horas por dia, 7 dias por semana, considere a redução de tempo entre a fabricação e entrega para seus consumidores.
Estabilidade de produção
Se você realizar um investimento robótico, o quanto economizará em materiais brutos? Qual será o aumento da sua produção total? Como um crescimento da lealdade dos consumidores e maior retenção nas vendas impacta sua empresa?
Se você tem uma linha de produção instável e com baixa qualidade de produtos, a matéria bruta é desperdiçada e as taxas de rejeição de produtos finais são altas. Como resultado, a lealdade dos consumidores e a retenção de clientes a longo prazo não será alta o suficiente para manter seu negócio funcionando.
A globalização levou a exigência dos consumidores do mercado mundial a um outro patamar e agora as pessoas querem alta demanda com alta qualidade sem erros mesmo nas menores empresas.
Com robôs colaborativos, a tecnologia permite consistência e alta qualidade de produtos, o que reduz drasticamente o desperdício de matéria bruta e o descarte de produtos finalizados, mas recusados.
Conclusão - o ROI no investimento robótico não é a única métrica para sucesso
Satisfação dos trabalhadores, menos acidentes, maior qualidade, retenção de clientes, todos esses são resultados possíveis com a implementação de robôs colaborativos como investimento nas manufaturas.
Não adianta apenas calcular o payback, o ROI e o TCO do seu robô se você não souber o que realmente quer melhorar na sua empresa.
E para saber isso, a ajuda de um especialista pode ser fundamental. Fale hoje mesmo com um dos analistas da Universal Robots e descubra como o investimento robótico pode se adequar à realidade da sua manufatura automatizando tarefas-chave na sua linha.