Quer reduzir desperdícios de tempo e recursos? Otimizar processos? Eliminar gargalos na sua produção? A automação robótica é a resposta que você procura, e ainda, com o mais rápido retorno sobre o investimento do setor.
Por que a automação robótica é a resposta?
Não é de hoje que a automação tem sido vista como a grande solução, em diversificados setores da economia, para resolver problemas de agilidade, consistência e eficiência. Nesse sentido, a automação robótica pode ser ainda mais interessante de ser requisita.
A robótica colaborativa foi inaugurada com a criação dos cobots, que são braços robóticos articulados que têm a capacidade de automatizar quase qualquer coisa.
Conheça os cobots

Os cobots são:
- Colaborativos: podem trabalhar lado a lado com humanos, sem necessidade de itens de segurança adicional. Os cobots já vêm de fábrica com mais de 17 configurações de segurança, como: parada ao entrar em contato com algo ou alguém; delimitação de espaço para exercício de suas funções e regulagem de força. Confira no vídeo:
- Compactos: os cobots podem ser instalados em uma bancada, ou estrutura móvel, ocupando pouquíssimo espaço no layout da sua fábrica e com flexibilidade total para ser movido facilmente.
- De fácil programação: os profissionais, que antes desempenhavam as funções a serem automatizadas, podem se tornar os programadores dos cobots. Qualquer pessoa que mexe em um celular pode configurar as atividades do robô colaborativo.
- Acessíveis: acha que essa tecnologia não está ao alcance da sua empresa por questões financeiras? A automação por meio da robótica colaborativa é muito mais acessível que a automação industrial tradicional! Além disso, é possível encontrar opções viáveis de financiamento.
- Consistentes: os cobots podem exercer uma mesma função, ou várias, 24 horas por dia, sete dias por semana. Um profissional humano, quando exerce uma função repetitiva pode cometer erros que comprometem a qualidade da produção, além disso, esses cargos podem ser insalubres, ou, no mínimo, prejudiciais à ergonomia do trabalho. Portanto, por uma questão de produtividade e, principalmente, de saúde dos trabalhadores, a automação robótica colaborativa é ideal para incrementar a produção e eliminar gargalos.
- Flexíveis: em menos de 20 minutos o cobot pode passar de uma função para a outra. Assim, pode ser empregado em ambientes que necessitam de um alto volume de produção, ou ainda, naqueles que existe uma gama variada de produtos, com diferentes atividades a serem automatizadas.
Como eliminar gargalos com a automação robótica?
O primeiro passo para eliminar um gargalo é identificar qual é esse gargalo para pensar em propostas de resolução desse problema. Esses gargalos podem ser em relação à qualidade de produtos, desperdícios de matéria-prima, ou relativos ao tempo de produção (atrasos), segurança dos trabalhadores, etc.
Se você já fez um estudo prévio sobre isso e está lendo este artigo, já está no caminho certo! Mas, em alguns casos, nossos clientes identificam em uma nova demanda e devem rapidamente se adaptar a ela, como aconteceu com a RSS Manufacturing and Phylrich, que precisou aumentar sua produção de 400 para 700 unidades mantendo o mesmo número de células CNC. Nessas situações, a automação robótica responde muito bem às necessidades, já que, em menos de um dia a tecnologia está totalmente integrada à rotina produtiva.
Conheça o case de sucesso da RSS.
Se você tem ciência do que precisa ser melhorado na sua produção, ou quer simplesmente aumentar produtividade, incrementar qualidade e melhorar as condições de trabalho dos seus profissionais, pode entrar em contato com um especialista em cobots para entender a viabilidade dessa solução em automação robótica para a resolução do seu problema.

Automação robótica para qualquer tarefa
Para automatizar quase qualquer processo em indústrias em todo o mundo, o braço robótico não pode trabalhar sozinho. Por isso, uma série de fabricantes se uniu à missão da Universal Robots, criadora dos cobots, com o objetivo de diponibilizar no mercado soluções complementares para que os braços robóticos possam de adaptar a diferentes funções. Essas parcerias têm dado muito certo! Conheça a seguir no case de sucesso.
Cobots e Octopuz
O Tufting é um dos estilos de estofamento mais procurados e clássicos, comumente incorporado ao design de móveis. A Fibreline, maior fabricante independente de recheios de almofadas para estofados no Reino Unido, é reconhecida pelo seu pioneirismo na utilização de fibras sintéticas para esse tipo de estofamento.
Para criar uma linha de produção mais consistente, com furos precisos para o Tufting, a Fibreline procurou as respostas na automação robótica.
A empresa fez a aquisição de dois cobots da Universal Robots, UR10, o principal atrativo dessa solução para a empresa foi a possibilidade de reimplantação dos cobots em diversificadas aplicações na linha de produção.
Dois anos depois da primeira compra de cobots, a Fibreline identificou outro gargalo em seu processo de produção. Eles precisavam de uma maneira de programar com mais eficiência os robôs colaborativos, por isso, investiram em um software de um parceiro da Universal Robots, o Octopuz.
Essa inovação só fez crescer a produtividade com consistência na Fibreline. “No futuro, para o nosso negócio, prevejo mais automação e mais robôs sendo adicionados. Estamos avaliando melhorias potenciais com a adição de sistemas de visão e mais cobots”, destaca Marc Radcliffee, Gerente Técnico da Fibreline Ltd.