O OnRobot Eyes, por exemplo, é um sistema de visão com uma câmera 2.5D que pode ser montado no “pulso” de um cobot da Universal Robots ou ainda externamente.
O Eyes provê calibração rápida em foto e reconhecimento parcial, com programação intuitiva e ágil através do software URCap que roda na plataforma de ensino da Universal Robots.
Por que a tecnologia e automação são tão atrativas a fabricantes?
Existem inúmeros aspectos de fabricação que podem ser melhorados com a introdução da tecnologia e automação.
Resolução de problemas com mão de obra
Falta de mão de obra qualificada é um grande desafio para indústrias de manufatura. Certas áreas ao redor do mundo estão vendo sua mão de obra atual chegar à idade de aposentadoria sem a presença de uma nova geração para tomar seus lugares.
Isso tem consequências importantes. Por um lado, não existem pessoas suficientes para preencher as horas de trabalho necessárias para uma produção eficiente.
Além disso, trabalhadores mais velhos podem não ser capazes de completar tarefas extenuantes, repetitivas e de precisão tão eficientemente quanto podiam antes.
A automação pode resolver esses problemas. Em áreas onde simplesmente não há mão de obra humana suficiente, por exemplo, fabricantes podem optar por um cobot.
Como cobots e pessoas podem ocupar o mesmo espaço de trabalho com segurança, esses robôs colaborativos permitem que as empresas suplementem as capacidades da equipe produtiva naquele momento.
Ao contrário do que muitos pensam, os cobots não vão substituir os operadores humanos. Eles atuam junto aos colaboradores assumindo funções repetitivas ou perigosas, os liberando para realizar tarefas de maior valor produtivo.
Como trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência prévia com robótica podem facilmente aprender a usar os cobots da Universal Robots, utilizar essa tecnologia também permite oportunidades de crescimento profissional.
Funcionários podem sair de tarefas repetitivas como inspeção de qualidade e alimentação de máquinas para programação e monitoramento de performance de cobots.
Aumento na produção
A automação pode ajudar empresas a otimizar processos produtivos, levando ao aumento na produção e melhoria na qualidade final dos itens.
Seja na montagem, soldagem, lixamento, inspeção ou outras tarefas, os cobots podem operar de maneira ágil, confiável e consistente. E, ao contrário de suas contrapartes humanas, trabalhadores robóticos podem funcionar sem parar todos os dias do ano, o que permite que empresas aumentem a produção final ao adicionarem turnos extras.
Redução de custos a longo prazo
Um benefício primário da automação é baixar o custo de produção com o tempo, graças às melhorias nos processos produtivos. Também são mais precisos e eficientes, o que leva a menos desperdício de materiais.
Além do mais, quando robôs assumem tarefas perigosas no lugar de humanos, existem menos custos e riscos associados a lesões no espaço de trabalho.
Os cobots da Universal Robots são particularmente flexíveis, oferecendo uma solução única desenhada para cumprir uma longa série de necessidades industriais. Eles são desenvolvidos de maneira amigável ao uso por operadores sem experiência prévia.
Isso significa que a maior parte da programação e solução de erros dos cobots da Universal Robots pode ser realizada pelos usuários finais/clientes.
Melhora na qualidade
A robótica e a tecnologia da automação são capazes de garantir um nível de qualidade que não pode ser reproduzido pelo trabalho humano.
Mesmo o mais experiente e preciso trabalhador vai ter algum grau de erro, como apertos excessivos, desalinhamento de parafusos ou até mesmo falha na aplicação de uma camada de tinta sobre uma superfície ampla. Em todos os casos, a automação reduz drasticamente a quantidade de erros.
Por exemplo, a fabricante com base em Ohio thyssenkrupp Bilstein usa de maneira bem sucedida o cobot UR10s em uma aplicação de inspeção de partes automotivas suspensas.
“Quando fazíamos a inspeção do medidor antes, víamos duas peças a cada uma ou duas horas para ter certeza de que ainda estavam onde pensávamos, mas agora temos 100 por cento de certeza na inspeção”, afirmou Doug Mcle, engenheiro de produção da empresa.
O cobot utilizado na parte final de montagem é equipado com uma câmera e se move entre os pontos de inspeção para garantir que todos os componentes estejam na posição correta e que o rótulo esteja aplicado corretamente e seja legível.
“Cada parte individual que chega é verificada e, caso falhe, o robô a rejeita no processo”, explica Mcle.
Quais são alguns exemplos de automação?
Com tantas aplicações e benefícios ao incorporar essa tecnologia, muitos fabricantes introduziram a automação a seus negócios e fábricas.
Vamos dar uma breve olhada abaixo em como a automação atua nas indústrias automotiva, eletrônica e de móveis.
Tecnologia e automação na indústria automotiva
Existem muitas oportunidades para a implementação de robótica e automação na indústria automotiva, incluindo alimentação de máquinas, montagem e inspeção de qualidade.