A indústria de móveis terá grandes desafios nos próximos anos para se manter atualizada e competitiva a nível global. Neste artigo, iremos explorar como os cobots podem auxiliar na resolução de problemas e impulsionar resultados.
Características da indústria de móveis
A produção de móveis não é fácil. Esse nicho de mercado tem desafios de funcionalidade, apelo visual e produção de diferentes modelos.
As fábricas precisam lidar com a produção e montagem de partes feitas de materiais diversos, como madeira, plástico e metal, criando produtos sob demanda ou em grandes escalas a depender de cada empresa.
Contudo, já não se produz mais como antigamente. Enquanto ainda persistem alguns modelos de negócio tradicionais, com muita mão de obra humana em operações manuais, o mercado vem passando por uma grande transformação em suas configurações - tanto do lado dos consumidores quanto dos fornecedores.
Armazenamento fácil e conforto não são mais as únicas funções associadas aos móveis contemporâneos. Há demanda por acessibilidade à internet com um toque, fontes de energia para carregamento de aparelhos e mais.
Há uma demanda cada vez maior por móveis inteligentes em escritórios, com foco no impulsionamento da produtividade enquanto ainda são criados espaços estéticos. A mobília é parte do design de interiores, mas é mais do que apenas decoração.
Enquanto as exigências dos consumidores aumentam, as empresas responsáveis pela produção precisam encontrar soluções que os novos mercados exigem.
Análise da indústria de móveis global
Alguns estudos da World Furniture Confederation mostram receita de quase 400 bilhões de dólares anuais. Nos EUA, apenas, a fabricação de móveis envolve mais de 20.000 empresas e lucro anual de aproximadamente 60 bilhões de dólares.
Essa indústria produz móveis para uso pessoal, doméstico, espaços públicos, hospitais, teatros, cafeterias, escolas, escritórios, restaurantes etc. Por isso, seu alcance e tamanho de mercado.
Desafios da indústria de móveis
A indústria de móveis sofre principalmente com variação na qualidade de acabamento dos produtos, consistência na produtividade, falta de mão de obra qualificada, baixa ergonomia nas tarefas e dificuldade para automação em um mercado sempre mutável.
Da parte da variação na qualidade de acabamento dos produtos, com o uso de mão de obra humana para execução das principais tarefas de montagem, polimento e parafusamento, há uma margem natural.
Humanos não foram feitos para trabalhar muitas horas numa mesma ação, é natural que nossos cérebros fiquem desgastados e deixemos passar alguns erros.
Dentro dos problemas de qualidade, isso pode se traduzir em retornos de produto, necessidade de destruição de estoque ou refações custosas para sua empresa.
Agora, em termos de consistência na produtividade, a mão de obra humana também oferece limitações. Humanos podem executar apenas um certo número de ações por minuto sem se desgastar a longo prazo nem apresentar algum problema de saúde.
Isso impacta principalmente as tarefas de montagem, com grande repetibilidade de ações. Só é possível produzir mais se puder otimizar cada segundo gasto na linha, e isso é impossível com trabalhadores atuando em determinadas tarefas.
Além disso, a falta de mão de obra qualificada impacta muitas empresas ao redor do mundo. Nem sempre as fábricas de móveis encontram os trabalhadores certos para suas linhas. E esses postos de trabalho vagos acabam atrasando o crescimento do negócio como um todo, já que a demanda máxima não pode ser atingida.
Por fim, a dificuldade de automação em um mercado mutável traz grandes empecilhos. Como adquirir maquinário se a programação e configuração da maioria dos sistemas é custosa, depende de profissionais qualificados e costuma realizar apenas um tipo de procedimento? Investir em uma automação tradicional limita muitas empresas de móveis.
Os cobots na indústria de móveis
Os robôs colaborativos são soluções flexíveis para a indústria de móveis, já que resolvem os principais problemas do setor graças às suas características de design. Em primeiro lugar, são fáceis de programar e instalar, o que elimina a necessidade da contratação de um profissional especializado apenas para tomar conta do robô.
Cobots podem ser programados por trabalhadores treinados por cursos online e gratuitos como os que possuímos aqui na Universal Robots e adquirir conhecimentos mais avançados com nossas ofertas.
Além disso, podem atuar em tarefas normalmente realizadas por humanos como Aplicação de Polimento, Lixamento, Cola, Inspeção visual, manipulação de produto e carga/descarga de máquinas e muito mais. Essas tarefas apresentam desafios próprios como os que citamos acima, e ter a capacidade de automação resolve grandes gargalos produtivos.
Robôs irão sempre usar a mesma quantidade de produtos para misturar ingredientes, farão sempre o mesmo corte preciso e aplicarão a mesma pressão no parafusamento. Podem levantar cargas sem se cansar, o dia todo, e ainda são capazes de realizar inspeções de qualidade sem deixar que erros mínimos passem despercebidos.
Mas apenas falar sobre os benefícios da robótica colaborativa pode não ser suficiente para alguns tomadores de decisão nas fábricas. Por isso, separamos alguns casos de sucesso da implementação de cobots na indústria de móveis. Confira.
Cases de cobots na indústria de móveis
Case 1 - Franke