A inteligência artificial na indústria é uma solução que vem transformando o fluxo de trabalho nesses ambientes, otimizando processos, aumentando a segurança e impulsionando a produtividade. No contexto da Indústria 4.0, a IA se tornou essencial para empresas que buscam eficiência e inovação.
Neste artigo, vamos explorar o papel da IA na indústria. Continue a leitura e confira:
- O que é e importância da inteligência artificial na indústria
- Principais aplicações de IA na indústria
- Benefícios concretos da IA na indústria
- Cobots e inteligência artificial
O que é e importância da inteligência artificial na indústria
A inteligência artificial na indústria envolve o uso de algoritmos avançados e aprendizado de máquina para processar dados e realizar ações complexas de forma automática. Diferente de sistemas automatizados tradicionais, que seguem instruções programadas, a IA pode aprender com dados anteriores e adaptar-se a novas situações.
Por exemplo, enquanto uma linha de produção automatizada trabalha de forma constante e repetitiva, a IA é capaz de identificar padrões, prever falhas e até otimizar processos com base em dados em tempo real. O resultado é uma maior flexibilidade para as operações, possibilitando a personalização da produção, a otimização de recursos e a melhoria contínua de processos.
Portanto, a inteligência artificial permite que as empresas analisem grandes volumes de dados, automatizem processos e tomem decisões em tempo real.
Principais aplicações de IA na indústria
Veja a seguir como sua indústria pode utilizar a inteligência artificial na linha de produção:
1. Manutenção preditiva
Por meio de sensores e algoritmos de aprendizado de máquina, é possível prever falhas em equipamentos antes que elas ocorram. Essa tecnologia permite identificar sinais de desgaste e prever o momento ideal para manutenção. Indústrias que utilizam a IA com essa finalidade são capazes de reduzir as paradas não planejadas e também os custos com reparos de emergência.
2. Otimização de processos
A IA pode analisar o desempenho de máquinas e ajustar parâmetros automaticamente para alcançar a máxima eficiência. Em uma linha de produção, por exemplo, a IA consegue identificar quando uma máquina não está funcionando de forma ideal e ajustar variáveis de operação para maximizar a produtividade.
3. Inspeção de qualidade
Sistemas de visão computacional alimentados por IA permitem realizar inspeções de qualidade com alta precisão. Câmeras e sensores industriais capturam imagens dos produtos em tempo real, enquanto algoritmos verificam se eles atendem aos padrões de qualidade. Essa inspeção automatizada é ideal para detectar defeitos em produtos com rapidez e precisão.
4. Gestão de estoque
Na gestão de estoque e logística, a IA auxilia na previsão de demanda e otimização da cadeia de suprimentos. Ao analisar dados históricos e variáveis do mercado, a IA pode prever picos de demanda e ajustar a produção e o estoque de acordo.
- Leia também: O papel da computação em nuvem na indústria 4.0 e 5.0
Benefícios concretos da IA na indústria
A aplicação de inteligência artificial na indústria traz uma série de benefícios, tanto operacionais quanto financeiros. Veja alguns deles a seguir:
1. Redução de custos
A IA reduz custos ao diminuir a necessidade de manutenção reativa e ao otimizar o uso de máquinas e recursos. Além disso, ao prever falhas e aumentar a vida útil dos equipamentos, empresas gastam menos com reparos e reposições.
2. Aumento de produtividade
Com a IA monitorando e ajustando automaticamente os processos, as indústrias conseguem aumentar a produtividade sem comprometer a qualidade. Essa automação inteligente permite que os trabalhadores se concentrem em atividades mais estratégicas, enquanto as máquinas realizam tarefas repetitivas e de alto volume.
- Leia também: Indicadores de produção industrial: conheça os 7 principais
3. Melhoria na segurança
A IA pode monitorar ambientes e condições de trabalho, reduzindo o risco de acidentes. Em ambientes perigosos, como fábricas de produtos químicos ou serralherias, por exemplo, a IA monitora variáveis como temperatura e pressão, alertando sobre potenciais riscos e protegendo os trabalhadores.
- Leia também: Segurança industrial: entenda a importância para o trabalho na indústria
4. Eficiência energética
A inteligência artificial ajuda as indústrias a gerenciar melhor o consumo de energia, identificando áreas de desperdício e ajustando a operação das máquinas para reduzir o uso de energia.
Cobots e inteligência artificial
Ainda não chegamos ao ponto em que a IA habita um robô com características humanas. Mesmo que essa tecnologia não corresponda às características marcantes deixadas por filmes e livros, esse avanço é significativo e com capacidade para revolucionar a indústria.
Nesse sentido, os robôs colaborativos e a Inteligência Artificial têm grande potencial para caminhar juntos. Os cobots são muito mais fáceis de usar do que as soluções de automação tradicionais com base no simples fato de que eles são seguros o suficiente para trabalhar perto de pessoas e não requerem horas de integração e programação personalizada para funcionar em uma tarefa.
- Leia também: Big Data na Indústria 4.0: quais são seus impactos?
Cobots integrados à IA
Integrar os cobots à inteligência artificial incrementa muitas potencialidades nas fábricas, como:
- Monitorar: com um cobot controlado por IA é possível detectar mudanças nas condições do espaço de trabalho e monitorar e otimizar sua operação;
- Ver: é possível fazer com que um cobot integrado a IA reconheça a presença e orientação das peças; realize tarefas de inspeção e pick and place dinâmicas; bem como ler os resultados dos equipamentos de teste e tomar decisões de acordo;
- Adaptar: é possível fazer com que o cobot ajuste a orientação da tarefa, ajuste o controle de força necessário para pegar as peças de uma pilha; detecte obstáculos no caminho para e evitar colisões para responder a erros com estratégias de repetição;
- Aprender: um cobot controlado por IA que pode prever e diagnosticar condições de falha; identificar padrões em operações em andamento e aplicar os insights obtidos para impulsionar o melhor desempenho;
- Implementar: combinado com IA o cobot pode ser colocado para reutilizar informações de tarefas e compartilhá-las com outros robôs e sistemas de controle de movimento;
- Ampliar: com IA o cobot pode controlar outras máquinas; orquestrar as atividades e melhorias nos equipamentos próximos.
- Saiba mais em: O uso de robôs com inteligência artificial
Entre em contato com nossos consultores e saiba mais sobre as vantagens de implementar um cobot na sua indústria.