Ninguém tem dúvidas de que a automação evoluiu muito nos últimos anos. Os motivos são vários, como a necessidade de eficiência, precisão e redução de custos. E sabe o que ajudou isso a acontecer? A interoperabilidade na automação industrial, um conceito fundamental para a integração harmoniosa de sistemas e equipamentos variados.
Se você está se perguntando o que isso quer realmente dizer, está no post certo. Por aqui, vamos falar sobre o que é esse conceito, sua importância e tipos mais comuns.
Qual é a importância da automação na indústria?
A automação industrial é essencial para aumentar a produtividade e a qualidade na produção, ao mesmo tempo em que reduz erros e melhora a segurança no trabalho. Ela permite às indústrias se adaptarem rapidamente às mudanças do mercado, mantendo-se competitivas e inovadoras.
O que é interoperabilidade?
É a capacidade de diferentes sistemas e dispositivos operarem juntos de maneira eficiente. A interoperabilidade na automação industrial significa que máquinas, softwares e dispositivos de diferentes fabricantes podem se comunicar e trabalhar conjuntamente sem interrupções ou incompatibilidades.
Qual é a diferença entre integração e interoperabilidade?
Integração e interoperabilidade são conceitos relacionados, mas distintos. A integração envolve a combinação de diferentes sistemas e processos em uma operação unificada. Já a interoperabilidade é a capacidade desses sistemas distintos de se comunicarem e trabalharem juntos de forma eficaz.
Qual é a importância da interoperabilidade na automação industrial?
Você sabia que investir em interoperabilidade na automação industrial pode trazer vários benefícios. Veja alguns exemplos:
-
Ganhar eficiência operacional
A interoperabilidade na automação industrial faz com que diferentes sistemas e equipamentos possam trabalhar juntos de maneira eficiente. Como resultado, há menos tempo perdido com problemas de compatibilidade.
Isso reduz as tarefas repetidas desnecessariamente, aumenta a produtividade e melhora os processos gerais do trabalho.
-
Ter mais flexibilidade e escalabilidade
Quando os sistemas são interoperáveis, fica mais fácil para uma empresa adicionar novos equipamentos, remover os antigos ou atualizar os existentes. Isso dá às companhias a capacidade de se ajustarem rapidamente às novas necessidades ou mudanças de mercado.
Além disso, elas podem aumentar ou diminuir a escala de suas operações mais facilmente. Isso significa que elas têm a possibilidade de crescer ou se adaptar sem grandes complicações.
-
Possuem inovação e competitividade
A inclusão de novas tecnologias e métodos na produção é incentivada quando existe a interoperabilidade na automação industrial. Empresas que conseguem integrar novas soluções de forma eficaz tendem a se manter competitivas, pois podem se adaptar mais rapidamente às mudanças tecnológicas e às demandas do mercado.
-
Melhoria na tomada de decisões
Ter sistemas que podem compartilhar e analisar informações entre si ajuda na tomada de decisões. Isso porque a empresa pode reunir e examinar dados de diferentes fontes, o que leva a insights mais precisos e decisões mais bem informadas.
-
Redução dos custos
A interoperabilidade na automação industrial pode diminuir os custos relacionados à integração e a manutenção de diferentes sistemas. Quando eles são compatíveis entre si, geralmente precisam de menos ajustes específicos e personalizações, o que reduz os gastos.
Quais são os tipos de interoperabilidade?
Existem três grandes tipos de interoperabilidade na automação industrial. Veja em detalhes:
-
Interoperabilidade técnica
A interoperabilidade técnica é um conjunto de regras e/ou ferramentas e permite que diferentes peças de tecnologia em uma planta industrial trabalhem juntas de forma coesa. Entenda um pouco mais sobre o que ela envolve:
- Compatibilidade física e lógica: capacidade de diferentes dispositivos e sistemas físicos funcionarem juntos. Por exemplo, máquinas de diferentes fabricantes devem ser capazes de se conectar fisicamente através de portas ou conexões sem fio. Também devem ser capazes de "entender" e processar os sinais ou comandos uns dos outros.
- Protocolos de comunicação: são como as "linguagens" que os dispositivos e sistemas usam para se comunicar. Protocolos de comunicação padronizados garantem que essas informações sejam transmitidas e recebidas de forma clara e compreensível, independentemente do fabricante do equipamento.
- Interfaces de hardware (parte física) e software (programas) que permitem a interação entre diferentes sistemas e dispositivos: uma interface bem projetada garante que diferentes tecnologias possam se conectar e operar juntas sem problemas. Isso pode incluir coisas, como: conectores compatíveis, drivers de software e sistemas operacionais que suportam diferentes tipos de hardware.
- Padrões de dados: envolve a padronização de formatos, estruturas de dados e codificação para que as informações possam ser facilmente compartilhadas e compreendidas por diferentes sistemas.
-
Interoperabilidade semântica
É a habilidade dos sistemas de não apenas receber e enviar dados, mas também interpretar o significado deles. Entenda um pouco mais sobre o que ela envolve:
- Compreensão consistente de dados: diferentes sistemas podem usar termos ou formatos de dados variados para a mesma informação. A interoperabilidade semântica garante que, por exemplo, quando um sistema se refere à “temperatura” e outro à “temp”, ambos saibam que estão falando da mesma coisa.
- Reação apropriada aos dados: por exemplo, se um sensor envia um alerta de temperatura elevada, o sistema receptor precisa entender isso como um sinal de potencial perigo e tomar as medidas necessárias, como desligar um equipamento ou alertar um operador.
- Integração de diferentes tecnologias: com a adoção crescente da internet das coisas (IoT) e sistemas baseados em inteligência artificial (IA), a capacidade de interpretar dados de forma semântica é ainda mais importante.
-
A interoperabilidade organizacional
Ela se refere à capacidade de diferentes departamentos, como engenharia, produção, vendas e logística se comunicarem e colaborarem eficientemente. Isso envolve não apenas a tecnologia, mas também processos e políticas organizacionais que permitam essa troca de informações.
Quando diferentes áreas de uma empresa conseguem compartilhar informações de maneira fluida, os processos podem ser otimizados. Por exemplo, o departamento de produção pode se ajustar rapidamente a mudanças nas demandas dos clientes, comunicadas pela equipe de vendas.
O que é a interoperabilidade BIM?
A interoperabilidade BIM (Building Information Modeling) refere-se à capacidade de diferentes ferramentas e sistemas de modelagem de informações de construção de trocar e utilizar informações de forma eficiente e eficaz.
Esse conceito é fundamental no setor de construção civil, pois permite a colaboração e a coordenação efetiva entre as diversas disciplinas envolvidas em um projeto de construção, desde o design até a manutenção.
Pronto para descobrir como a robótica pode transformar a sua empresa?
Conheça o universo da automação com a Universal Robots, uma empresa pioneira em soluções de robótica colaborativa. Explore como nossos produtos de braços robóticos avançados e fáceis de usar podem impulsionar o desempenho e agregar valor em sua indústria. Aproveite e conheça histórias de sucesso, participe de eventos e capacite-se com a Academy da Universal Robots.