A movimentação de materiais é uma etapa-chave em diversos processos industriais e impacta diretamente na eficiência, produtividade e segurança do ambiente de trabalho. A implantação de robôs colaborativos nessa atividade é uma forma de otimizar a produção, além de aliviar os colaboradores ao retirá-los de tarefas repetitivas e ergonomicamente desfavoráveis.
Ao longo deste artigo vamos explorar como os cobots da Universal Robots podem transformar o processo de movimentação de materiais na sua indústria.
PRECISÃO E CONSISTÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
Cobots são projetados para realizar tarefas repetitivas com extrema precisão e consistência, características essenciais para operações de movimentação de materiais.
Com uma repetibilidade de +/- 0.1mm, os cobots da Universal Robots garantem que cada movimento seja executado de forma idêntica, minimizando erros e variações. Esse fator é vantajoso para operações que exigem precisão, como o manuseio de materiais/peças delicadas ou a montagem de componentes complexos.
FLEXIBILIDADE E FACILIDADE DE PROGRAMAÇÃO
A flexibilidade é uma das principais vantagens dos cobots. Eles podem ser reprogramados rapidamente para executar diferentes tarefas, tornando-os ideais para linhas de produção que exigem adaptações frequentes.
A interface intuitiva e fácil de programar dos robôs UR permite que mesmo usuários sem experiência em robótica possam configurá-los e ajustá-los conforme necessário. Portanto, a implementação é facilitada em operações de baixo volume ou em ambientes de produção dinâmicos, onde a capacidade de mudança rápida é um fator-chave.
Leia também: Logística industrial: como redefinir a cadeia de suprimentos com automação inteligente?
SEGURANÇA E COLABORAÇÃO
A segurança é uma preocupação central quando se trata de automação industrial. Os cobots da Universal Robots são equipados com tecnologias avançadas que permitem a colaboração segura entre humanos e robôs. Se um robô entra em contato com uma pessoa, sua força é automaticamente limitada para evitar ferimentos.
Além disso, os cobots podem ser programados para operar em modos reduzidos quando humanos estão próximos, retornando à velocidade total assim que a área estiver livre.
REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS
Automatizar a movimentação de materiais com cobots pode resultar em uma significativa redução de custos operacionais. Ao assumir tarefas repetitivas e pesadas, os cobots liberam os colaboradores para funções mais complexas e de maior valor agregado. Dessa forma, sua indústria melhora a eficiência do processo e ainda pode ganhar com a redução da rotatividade de pessoal e o aumento da satisfação dos funcionários.
Além disso, os cobots podem operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo produtividade contínua e ajudando a atender picos de demanda sem a necessidade de aumentar a força de trabalho.
A Universal Robots oferece todas as vantagens da automação robótica, sem nenhum dos custos adicionais tradicionais associados à programação e configuração do robô e células de trabalho protegidas e dedicadas. O período de retorno médio de 195 dias é o mais rápido da indústria de robôs.
“O cobot ajudou a liberar o trabalho humano de tarefas repetitivas simples, permitindo realocações flexíveis de trabalho. Como resultado, podemos controlar o custo de produção e aumentar a qualidade do produto. Graças aos cobots, nossa taxa de falha de produto diminuiu de 0,03% para 0,01% e a eficiência da produção aumentou 31%.”
- S. PARK
Gerente de Produção, Tratamento Térmico de Endurecimento por Indução Hyundae
APLICAÇÕES DE COBOTS NA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
Os cobots da Universal Robots podem ser aplicados em uma ampla gama de operações de movimentação de materiais, como por exemplo:
- Embalagem e Paletização: Otimize o empacotamento de produtos e a organização de paletes com precisão e rapidez.
- Coleta de Lixo e Reciclagem: Utilize garras inovadoras e visão computacional para manusear uma variedade de objetos, mesmo em ambientes desorganizados.
- Alimentação de Máquinas: Automatize a alimentação de máquinas CNC, moldagem por injeção, e outras operações, garantindo consistência e qualidade no processo.
- Etiquetagem e Formação de Kits: Aumente a eficiência na etiquetagem e montagem de kits, adaptando-se facilmente a diferentes produtos e demandas sazonais.
POR QUE ESCOLHER OS COBOTS UR?
A integração de cobots no processo de movimentação de materiais oferece uma solução robusta e flexível para os desafios atuais da indústria. Com a capacidade de operar de forma segura ao lado de humanos, facilidade de programação e uma notável redução de custos operacionais, os cobots da Universal Robots são uma escolha inteligente para empresas que buscam melhorar sua eficiência e competitividade.
Invista em automação colaborativa e transforme sua linha de produção com os cobots da Universal Robots. Com precisão, consistência e flexibilidade, eles são a chave para uma movimentação de materiais mais eficiente e segura.
ENCONTRE SEU ROBÔ COLABORATIVO
Selecionar o robô colaborativo certo para sua solução de alimentação de máquinas é o primeiro passo para seu sucesso. Os cobots UR5e, UR10e e UR20 são muito usados em aplicações de alimentação de máquinas.
UR5e é um robô industrial colaborativo leve, compacto e adaptável, perfeito para manusear peças de trabalho menores.
UR10e é um robô industrial colaborativo extraordinariamente versátil, que oferece alta carga útil e longo alcance.
UR20 é um cobot construído para cargas mais pesadas, velocidades mais rápidas e controle de movimento superior.
Explore mais sobre nossas soluções em Universal Robots e descubra como os cobots podem beneficiar sua empresa hoje mesmo.