Neste artigo, publicado originalmente em 2015, fizemos um apanhado de depoimentos de casos de sucesso de alguns dos nossos primeiros clientes. Com esse material, provamos como os robôs colaborativos são uma solução eficiente e durável para diferentes processos industriais ao redor do mundo, atuando em aplicações distintas nas linhas sem a necessidade de grandes e complexas manutenções.
Acompanhe neste artigo alguns desses depoimentos e entenda melhor porque a robótica colaborativa é o futuro da automação industrial.
Cobots na indústria
Existem muitas razões para implementar um robô colaborativo (ou cobot). Os fabricantes amam a flexibilidade e facilidade de uso garantidas pelos cobots.
E os benefícios surgem a curto, médio e longo prazo.
A curto prazo, os cobots são fáceis de implementar e começar a usar, com um software intuitivo que mesmo trabalhadores com pouca ou nenhuma experiência prévia em robótica, programação e automação podem desbravar.
Além disso, geram pouco impacto no espaço de chão de fábrica, já que podem operar sem células de segurança (mediante vistoria de risco obrigatória).
A médio prazo, podem usar da flexibilidade como forma de ampliar as tarefas automatizadas na fábrica, gerando resultados ainda mais eficientes. Um mesmo cobot pode operar em diferentes pontos da produção com pouco tempo de linha parada e fácil reprogramação.
Assim, um cobot em tarefas de empacotamento pode também assumir funções de paletização ou até mesmo inspeção de qualidade (com o uso das ferramentas corretas).
E, a longo prazo, cobots possuem um menor custo total de aquisição, já que exigem pouquíssimas manutenções e podem funcionar em ciclos produtivos pesados ano após ano sem apresentarem quedas no desempenho.
A seguir, apresentamos alguns casos de sucesso de implementação de robôs colaborativos nas indústrias ao longo dos anos através de depoimentos de quem mais se beneficiou com a automação.
Depoimento do uso de cobots na indústria
Lars Bak, Gerente de Planta na fabricante de peças BJ Gear
“Seis anos depois que compramos nosso primeiro robô, ele ainda está em operação 14 horas por dia, alimentando peças em um torno, cortador e uma máquina de lavar. O robô teve duas substituições de juntas ao longo dos anos, mas nós mantemos peças sobressalentes em estoque e podemos alterá-las por conta própria. Nosso UR5 se provou um robô extremamente estável. Nós não experienciamos linha parada com ele apesar dos ciclos de trabalho extenuantes ao longo dos anos.
“Depois do sucesso na instalação de uma aplicação de alimentação de máquinas, compramos outro UR5 cinco anos atrás para automatizar a pintura em spray de rodas de engrenagem. O robô é usado até mesmo em pequenas séries de cinco peças cada. Nas suas operações contínuas de 6 horas por dia, o robô pinta uma gama cada vez maior de rodas de engrenagens. Nós tivemos uma substituição de juntas nesses cinco anos. Estamos muito felizes com a longevidade dos cobots.”
![](/media/1823928/joern-trustrup-technical-manager-special-projects-at-technical-plastics-and-rubber-sub-supplier-linatex.jpeg?width=493&height=277&mode=max)
Glenn Larsen, gerente de serviços na fabricante de vidros e cerâmicas Gern Glas
“Nós compramos o terceiro cobot que a Universal Robots vendeu. Isso foi ainda em 2009, quando a empresa ainda era composta por 4 pessoas. O próprio CTO na época veio à nossa fábrica demonstrar o cobot. Nós estamos muito felizes com nosso “velho” robô colaborativo. Nós fizemos duas substituições de juntas e recentemente adquirimos uma nova tela e controlador, mas ele ainda funciona 8 horas por dia quase todos os dias movendo peças de vidro de um pallet para uma esteira.
“Em 2012, nós também estávamos entre os primeiros clientes a adquirir o novo UR10 quando ele saiu. Esse robô está envolvido em operações com jatos de areia para polir espelhos e continua em operação desde que o compramos sem apresentar necessidade de reparos ou sem parar um momento sequer. O mesmo pode ser dito de nosso terceiro robô, outro UR5 que compramos em 2012, ele ainda segue firme e forte, aplicando cola em espelho sem manutenções necessárias.”
JØRN TRUSTRUP, gerente técnico e de projetos especiais no sub-fornecedor técnico de plásticos e borrachas Linatex
“Nós fomos um dos primeiros fabricantes a comprar um robô colaborativo da Universal Robots. Em 2008, compramos um braço robótico UR5 para alimentar nossa máquina CNC. Ele funcionou sem problemas 5 dias por semana por dois anos. Quando a segunda geração de UR5 foi lançada pela Universal Robots, nós decidimos trocar pelo novo modelo, porque queríamos as novas funcionalidades de software como o controle de torque. Nosso segundo robô UR5 agora tem operado pelos últimos 5 anos e nenhuma das juntas ou partes precisaram ser substituídas.”
Quer saber mais sobre o benefício dos cobots nas fábricas e como pode aproveitar da qualidade, precisão, segurança e flexibilidade dessas ferramentas a longo prazo? Fale com nossos especialistas.