Tipos de automação industrial
Existem três principais tipos de automação industrial, cada uma com suas capacidades e aplicações: a automação fixa, programavel e flexivel.
A automação fixa se refere às máquinas altamente especializadas. Esses equipamentos, como esteiras de produção, são feitos para mecanizar tarefas repetitivas. É normalmente muito difícil, senão impossível, movê-las ou adaptá-las para uma nova função.
Automação programável, como os robôs industriais tradicionais, são mais adaptáveis e as fábricas podem customizar os robôs para tarefas específicas. Essas máquinas podem ser reprogramadas, contudo, cada mudança pode levar semanas sob o cuidado de um especialista em robótica antes de começar a funcionar plenamente.
Por fim, há a automação flexível. Os robôs colaborativos da Universal Robots podem não ser rápidos ou possuírem capacidade de carga como robôs industriais tradicionais, mas são bem mais versáteis e podem ser implantados e reimplantados em uma grande variedade de aplicações, como alimentação de máquinas, metrologia, paletização, montagem e mais.
Leves e extremamente móveis, nossos robôs colaborativos oferecem flexibilidade sem a necessidade de programadores especializados em robótica, com tempo de implementação mínimo, o que reduz o período de linha de produção parada.
- Leia também: Implementação de automação robótica: como começar?
Automação industrial no Brasil: dados e oportunidades
De acordo com a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, em parceria com a empresa de pesquisas GfK, o nível de automação nas empresas brasileiras aumentou 4% de 2018 para 2019 e manteve um crescimento consistente nos anos subsequentes, atingindo novos patamares de desenvolvimento entre 2021 e 2024.
O índice é mensurado em um intervalo de 0 a 1, sendo 0 a ausência total de automação e a 1 a automação plena nos espaços.
Abaixo, um pequeno resumo sobre a automação industrial no Brasil nos últimos anos.
Indústria brasileira e automação: 2018 a 2019
O estudo da GS1 avalia seis dimensões na indústria brasileira: sistemas, logística, atendimento, relacionamento com o colaborador, relacionamento com o cliente e fábrica. Em cada aspecto, veem-se os pontos de aplicação de tecnologias de automação.
Os principais destaques de crescimento entre 2018 e 2019 foram para o setores de pequeno porte, saindo de 0,273 para 0,0275 e de Bens de Consumo Semiduráveis, de 0,249 para 0,259.
Indústria brasileira e automação: 2019 a 2020
Já em 2020, de acordo com o relatório da GS1, houve crescimento de 3% na automação geral em relação a 2019, mesmo com os desafios propostos pela pandemia. Nesse ano, a automação no Brasil chegou a 0,267 no total. Desde 2016, ano inicial de registro, houve expansão de 7%.
Considerando apenas a indústria brasileira, o aumento foi de 2%, chegando a 0,305 no índice. Nesses últimos 4 anos, o crescimento foi de 4%
Indústria Brasileira e Automação: 2021 a 2024
Entre 2021 e 2024, a automação industrial no Brasil apresentou um avanço significativo, impulsionado pela adoção de tecnologias digitais, como IoT (Internet das Coisas), aprendizado de máquina e integração de sistemas ERP. Segundo dados da GS1 Brasil, o índice de automação no país aumentou em média 5% ao ano nesse período, alcançando 0,290 em 2024.
Destaques incluem:
- Pequenas e médias empresas: Maior adesão às tecnologias de automação, com crescimento de 6% no índice médio de automação;
- Indústria de alta tecnologia: Setores como eletrônicos e automotivo registraram um aumento de 8%, beneficiados por incentivos fiscais e programas de inovação.
- Sustentabilidade: Implementação de soluções automatizadas para eficiência; energética e redução de desperdícios, com crescimento de 7% na área de gestão ambiental.
Esses avanços demonstram que o Brasil está cada vez mais integrado às tendências globais de automação, preparando-se para os desafios da Indústria 4.0 e aumentando a competitividade no cenário internacional.
Abaixo, uma descrição melhor de cada dimensão analisada.
1. Sistemas
74% das indústrias usam soluções de automação para gestão - sendo que 89% são soluções “de mercado” já pré-prontas.
A adesão nos setores das empresas avaliadas segue da seguinte maneira:
- Financeiro: 97%;
- Comercial: 95%;
- Fiscal: 93%;
- Distribuição: 89%;
- RH: 78%;
- Produção: 92%.
84% das indústrias também reportaram sistemas para evitar furtos e fraudes. 31% das empresas fazem licitações online. Um crescimento significativo foi dos CRM, que saiu de 32% para 36% em 2020.
2. Logística
O índice da GS1 aponta que as soluções automatizadas mais relacionadas à logística são:
- Nota Fiscal via Sistema – XML (95%);
- Código de barras (82%);
- Sistema de identificação única (80%);
- Recebimento de mercadoria via sistema (74%);
- Comunicação com fornecedores via sistema (73%).
Além disso, a rastreabilidade do produto na cadeia de abastecimento tem boa adesão, com 61% das empresas aplicando essa automação.
3. Atendimento
Unidades de Resposta Audível (URA) têm tido boa penetração em empresas de todos os setores: comércio, serviços e indústria.
De acordo com a GS1 Brasil, 85% das indústrias brasileiras possuem canal de atendimento ao cliente e, desse total, 25% já usam URA.
Além disso, dessas empresas:
- 47% possuem URA inteligente;
- 18% possuem URA conectada ao CRM;
- 14% possuem URA conectada ao Business Intelligence da empresa.
Apesar disso, ainda há espaço para melhorias.
4. Relacionamento com o colaborador
29% das empresas entrevistadas monitoram eletronicamente os colaboradores. As soluções mais utilizadas são:
- Ponto eletrônico: 55%;
- Consulta de ponto: 44%;
- Monitoramento de atividade: 35%;
- Consulta de pagamento: 26%.
5. Relacionamento com o cliente
Nesse aspecto, ainda há pouca adesão total. Sistemas de monitoramento do comportamento de compras dos clientes são adotados por apenas 10% das indústrias.
No total, essas indústrias usam recursos como câmeras (89% dos entrevistados), sensores (27%), sinal de celular (14%) e rastreadores (13%).
80% das indústrias que coletam dados usam as informações para direcionar ofertas, 22% compartilham informações de comportamento de compra entre canais de vendas e 14% usam os dados para identificar o perfil dos consumidores.
Essa automação é fundamental para gerar vendas mais assertivas.
6. Fábrica
Na média, as indústrias pesquisadas apresentavam cinco linhas de produção com automação industrial presente em 68% delas.
As máquinas mais usadas eram, em categoria:
- Solda ou cola: 58%;
- Modifica a forma: 53%;
- Transforma a matéria prima: 47%;
- Equipamentos de precisão: 40%;
- Sistema CLP: 38%;
- Sensores óticos: 31%.
- Leia também: Robótica no Brasil: conheça a história e o cenário atual do setor no país