A sociedade sempre esteve muito curiosa e ansiosa pela revolução tecnológica ao ponto de os espaços serem divididos com os robôs com inteligência artificial, similares aos humanos, desempenhando diversas funções na nossa rotina, como cuidar de nossos idosos e ensinar as crianças. Mas como a IA realmente se mostra presente no nosso dia a dia?
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO NOSSO DIA A DIA
Ao contrário do que os filmes mostram, inteligência artificial não significa robôs imitando humanos, com consciência, ou dominando o mundo em uma revolta das máquinas. O uso da IA está voltado para a interpretação de alto volume de dados.
Afinal, a inteligência artificial é um segmento da engenharia de computação voltada para desenvolver tecnologias que simulem a capacidade humana na interpretação de dados completos em alguns sistemas específicos. E isso já está presente em nossas vidas em tarefas rotineiras. Quer um exemplo?
Quando você entra no seu provedor de filmes streaming e ele te recomenda uma lista de filmes e séries baseados nos seus gostos anteriores, isso é a utilização de IA na sua vida. Assim como as redes sociais fazem para sugerir amigos, ou ainda exibir conteúdos.
Tudo isso é possível a partir da coleta e análise dos seus dados, totalmente processados por IA. Essa tecnologia chega para tornar mais simplificada a nossa vida e isso se aplica a todos os ramos. Veja a seguir o potencial da IA nas indústrias.
ROBÔS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EM FÁBRICAS
Na fabricação, a melhoria contínua do processo faz parte do DNA de uma operação. Tudo o que está sendo bem feito hoje, pode ser feito melhor amanhã. Nesses ambientes, os robôs controlados por IA podem fazer contribuições significativas para a melhoria do processo desde o dia em que são implantados.

COBOTS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Ainda não chegamos ao ponto em que a IA habita um robô com características humanas - e nem devemos chegar a esse ponto. Algumas tarefas só podem ser realizadas por humanos, enquanto outras são melhor delegadas aos robôs. Esse é, inclusive, o princípio que guia a Indústria 4.0 ao redor do mundo.
Mesmo que essa tecnologia não corresponda às características marcantes deixadas por filmes e livros, esse avanço é significativo e com capacidade para revolucionar a indústria.
Nesse sentido, os robôs colaborativos e a Inteligência Artificial têm grande potencial para caminhar juntos.
Os cobots são muito mais fáceis de usar do que as soluções de automação tradicionais com base no simples fato de que eles são seguros o suficiente para trabalhar perto de pessoas e não requerem horas de integração e programação personalizada para funcionar em uma tarefa.
AFINAL, O QUE SÃO COBOTS?
A Universal Robots inaugurou o conceito de robótica colaborativa no mundo com o objetivo de tornar amigável a tecnologia de automação industrial, ao ponto de profissionais e máquinas trabalharem em conjunto de forma simples, prática, eficiente e segura.
Para isso, desenvolveu o cobot, que é um braço flexível de seis eixos que garante total segurança no desenvolvimento de suas funções.
Os cobots são equipados com uma programação intuitiva e uma interminável lista de acessórios, que tornam as suas aplicações ainda mais versáteis.
Assim, os robôs colaborativos são capazes de complementar a produção, independentemente do tipo de indústria, dimensão da empresa ou natureza do produto.
Por isso, são o tipo de robô que pode facilmente ser integrado à Inteligência Artificial para tornar ainda mais completa e produtiva suas aplicações nas fábricas.
COBOTS INTEGRADOS À IA
Integrar os cobots à Inteligência Artificial incrementa muitas potencialidades nas fábricas, como:
- Monitorar: com um cobot controlado por IA é possível detectar mudanças nas condições do espaço de trabalho e monitorar e otimizar sua operação.
- Ver: é possível fazer com que um cobot integrado a IA reconheça a presença e orientação das peças; realize tarefas de inspeção e pick and place dinâmicas; bem como ler os resultados dos equipamentos de teste e tomar decisões de acordo. Quando o robô aprende o que é uma peça boa e uma peça ruim, criam-se autômatos que geram uma faixa de valores/circunstâncias onde o processo pode ser OK e NOK, eliminando os sistemas binários antigos de 1 e 0 e adotando uma base de dados e imagens comparativas para que o robô use como referência.
- Aprender: um cobot controlado por IA que pode prever e diagnosticar condições de falha; identificar padrões em operações em andamento e aplicar os insights obtidos para impulsionar o melhor desempenho.
AI Robots e soluções de inteligência artificial para a Universal Robots
A AI Robots é uma empresa que desenvolve soluções de inteligência artificial para os robôs colaborativos da Universal Robots dentro da UR+, a plataforma de soluções para cobots com parceiros certificados.
A AI Robots desenvolveu o sistema de Health Check, cujo objetivo principal é fazer a análise da aplicação que está rodando no robô colaborativo da Universal Robots, bem como o LOG de ocorrências, avisos, erros etc.
Alguns exemplos de falhas detectadas, pelo Health Check são:
- dificuldade na definição de parâmetros;
- problemas no TCP (Tool Central Point (Ponto Central da Ferramenta)) e CoG (Centro de Gravidade);
- capacidade de carga/payload acima do permitido;
- aceleração elevada.
Esse diagnóstico, quando feito de maneira preventiva, pode ajudar a evitar desgastes desnecessários no robô, além de garantir um processo mais eficiente.
Quer saber mais sobre a solução? Confira o vídeo de apresentação feita pelos profissionais da AI Robots:
BENEFÍCIOS PARA AS INDÚSTRIAS
O que mais importa para os fabricantes é como isso se traduz em melhorias operacionais. Com IA a bordo, os cobots podem perceber quando algo não está funcionando e parar as operações antes que o dano seja feito.
Além disso, podem identificar maneiras de melhorar a forma como uma tarefa é realizada, coletar dados e realizar análises para ajudar os usuários a tomar decisões sobre a melhoria de processos.
O que os cobots orientados por IA oferecem aos fabricantes hoje são aplicativos básicos de orientação da máquina que tornam as operações mais fáceis, eficientes e produtivas.
De muitas maneiras, esses cobots podem ser vistos como assistentes que ajudam os fabricantes a fazer melhor seu trabalho. E quem não está procurando por isso?
Caso queira ver exemplos reais de cobots com inteligência artificial, fale com nossos especialistas e peça uma demonstração. Estamos aqui para transformar os processos produtivos das manufaturas ao redor do mundo.
Leia também: Robôs e lasers: combinação perfeita para uma variedade de aplicações