A produção contínua diz respeito a um modelo industrial que opera sem interrupção, logo, proporciona maior volume de produção e eficiência no chão de fábrica.
Esse é um modelo de gestão industrial essencial em setores como alimentos, petroquímica, farmacêutico e automotivo, onde paradas inesperadas podem resultar em prejuízos significativos.
Para operar adequadamente, a produção contínua depende de processos de alta precisão, qualidade e que não gere custos altamente elevados com manutenção.
Para atender a essas demandas, os robôs colaborativos (cobots) surgem como solução ideal, oferecendo flexibilidade, segurança e integração avançada. Ao longo deste artigo vamos apresentar como a robótica colaborativa pode ser a solução ideal para esse modelo de trabalho.
O PAPEL DOS COBOTS NA PRODUÇÃO CONTÍNUA
Os cobots são projetados para trabalhar ininterruptamente, por isso garantem confiabilidade e eficiência em linhas automatizadas.
Diferente dos robôs industriais tradicionais, eles são compactos, fáceis de programar e capazes de operar ao lado de humanos sem a necessidade de grades de segurança.
Em um sistema de produção contínua, a capacidade de adaptação é essencial. Os cobots são tecnologias altamente flexíveis, eles permitem troca rápida de ferramentas, ajustes de programação dinâmicos e resposta ágil às necessidades da produção. Isso possibilita sua aplicação em diferentes processos, desde inspeção de qualidade até manuseio de materiais.
BENEFÍCIOS DOS COBOTS NA PRODUÇÃO CONTÍNUA
Veja a seguir quais são as principais vantagens de adotar um cobot na sua linha de produção contínua:
1. EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Os cobots garantem precisão e consistência, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade dos produtos. Eles podem executar tarefas repetitivas com alta exatidão, minimizando falhas humanas.
2. REDUÇÃO DE CUSTOS
Ao diminuir a necessidade de paradas para ajustes e manutenção, os cobots ajudam a otimizar os custos operacionais. Sua vida útil prolongada e seu consumo de energia moderado também contribuem para maior rentabilidade.
3. SEGURANÇA APRIMORADA
Os cobots foram desenvolvidos para trabalhar de forma segura ao lado de humanos, reduzindo riscos de acidentes. Sensores avançados e sistemas de detecção de colisão garantem interação segura no ambiente industrial.
O sistema de segurança nos cobots conta com 17 configurações nativas e é certificado mundialmente.
4. INTEGRAÇÃO COM A INDÚSTRIA 4.0
Com compatibilidade para IoT, monitoramento em tempo real e controle automatizado, os cobots se conectam facilmente a sistemas de gestão da produção. Isso possibilita otimização de processos, previsibilidade de falhas e aumento da produtividade.
EXEMPLOS DE PRODUÇÃO CONTÍNUA COM COBOTS
Muitas indústrias já utilizam cobots em suas operações. Alguns exemplos de sistema de produção contínua incluem:
SETOR FARMACÊUTICO
Cobots são usados para manusear frascos, realizar envase e empacotamento de medicamentos. Com sensores de alta precisão, garantem que cada dose seja embalada corretamente, minimizando erros e desperdícios.
A Universal Robots possui robôs colaborativos com certificação de Sala Limpa Classe 06 de acordo com a ISO14644-1, o que significa uso em ambientes esterilizados sem a emissão de gases ou líquidos contaminantes no ambiente.
O Gentofte Hospital na Dinamarca começou a aplicar cobots nas tarefas de exame de sangue e conseguiu um aumento de produtividade que permite mais de 90% dos resultados em 1 hora mesmo com aumento de demanda em 20%.
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
Na linha de montagem, os cobots realizam tarefas como fixação de componentes, manuseio de materiais, operações de pick & place, inspeção, montagem, empacotamento e paletização, além de aplicações de finalização de processos.
Sua precisão reduz defeitos de fabricação e melhora a eficiência do processo.
Por exemplo, o UR10 usado pela Ford na Romênia para lubrificar os eixos de comando, encher os motores com óleo e realizar inspeções de qualidade.
Quase toda tarefa física envolvida na construção de um veículo pode ser feita por robôs. Também existem inúmeras oportunidades para que ajudem em tarefas que exigem tomadas de decisão, como inspeções de qualidade com Ok/não-ok para garantir que o produto final possui a qualidade desejada.
ALIMENTOS E BEBIDAS
Cobots são empregados no empacotamento de produtos, controle de qualidade, paletização, entre outras tarefas no segmento de alimentos e bebidas. Eles asseguram que os alimentos sejam manuseados de maneira higiênica e dentro dos padrões de segurança alimentar.
Na indústria de alimentos, a qualidade dos produtos e seu processamento e manuseio sem falhas são especialmente importantes. Pegar alimentos já embalados e prepará-los para o transporte é uma questão de delicadeza de toque e precisão - critérios que podem ser facilmente atendidos por cobot leves.
Na empresa italiana Cascina Italia, mais de 2,5 milhões de ovos precisam ser embalados todos os dias. Um cobot UR5 com pinças controladas pneumaticamente é responsável por empilhar caixas de 10 ovos cada em caixas que finalmente contêm 1.440 ovos. Desta forma, o robô embala cerca de 15 mil ovos por hora.
ELETRÔNICOS
Braços robóticos colaborativos proporcionam às empresas de eletrônica e tecnologia a agilidade necessária para automatizar praticamente qualquer tarefa manual e, ao mesmo tempo, agregam valor aos seus negócios com a tecnologia com o mais rápido retorno sobre o investimento do segmento.
As indústrias de eletrônicos e tecnologia estão em expansão e precisam de uma automação que possa ser integrada de forma rápida e fácil em todos os tipos de produção, incluindo iluminação, telefones celulares, computadores, dispositivos de entrada, equipamentos audiovisuais e muito mais.
A Paradigm Electronics é uma fabricante de alto-falantes e subwoofers de alto desempenho. Para atender à demanda por produtos de trabalho intenso, a empresa implementou um cobot UR10 em aplicações de polimento, resultando em um aumento significativo do rendimento da produção de 50%, eliminando gargalos e, ao mesmo tempo, melhorando o ambiente de trabalho.
Veja aqui mais casos de sucesso com cobots pelo mundo.
Quer saber mais como um cobot pode beneficiar a produção contínua na sua indústria? Fale com um de nossos consultores e tire suas dúvidas.
Entre em contato com nossos consultores através desse link e tire suas dúvidas.