O avanço tecnológico no chão de fábrica chegou ao ponto de as configurações automatizadas se comunicarem entre si, sem a necessidade de mediação humana, assim é a chamada Indústria 4.0, responsável pelas “fábricas inteligentes”, na qual a tecnologia substitui a mão de obra humana. No blog da Universal Robots já falamos em outra ocasião sobre a Indústria 4.0 e suas ironias. No entanto, na Universal Robots acreditamos em uma outra configuração fabril, a chamada Indústria 5.0 e os seus robôs colaborativos.
Enquanto as configurações da Indústria 4.0 tratam principalmente da consistência da qualidade, do fluxo e da coleta de dados - substituindo as funções nas quais pessoas menos qualificadas precisam realizar tarefas repetitivas e onerosas - a Indústria 5.0 é sobre pessoas e robôs altamente qualificados trabalhando lado a lado para criar produtos, serviços e experiências individualizados.
O trabalho conjunto de cobots e humanos nos kits de catarata da Aurolab resultou em um aumento de 15% na produção, com mais de 2 milhões de lentes por ano.
Convergindo para a colaboração
É possível dizer que a Indústria 5.0 combina o melhor dos dois mundo: junta as habilidades cognitivas humanas com a capacidade de um robô para exercer funções pesadas, com consistência e exatidão 24 horas por dia. O objetivo é garantir entregas cada vez mais completas e personalizadas de acordo com as necessidades do cliente e, para isso, é preciso um toque especial que só o humano é capaz de imprimir.
Logo, o setor 5.0 envolve a transformação da manufatura moderna, bem como uma ampla gama de outros processos. Sejam eles comerciais ou não comerciais, para permitir que o homem e a máquina trabalhem lado a lado, em colaboração. Para isso, utilizam-se os robôs colaborativos (cobots).
O retorno no toque humano
Essa redistribuição da criatividade humana para trabalhar ao lado de cobots é extremamente necessária tendo em vista as novas formas de consumo. Os requisitos do mercado e as expectativas dos consumidores estão se afastando da produção em massa. Ou seja, os clientes finais exigem muito mais personalização e customização dos produtos que compram.
Os robôs são excelentes na fabricação de produtos padronizados, usando processos que ajudam a garantir alta velocidade e alto volume de produção. Mas, adicionar esse “algo especial” a cada produto é um desafio no qual os robôs colaborativos precisam de orientação e assistência. Assim, a robótica colaborativa inaugura um novo patamar no chão de fábrica. Humanos e cobots precisam trabalhar lado a lado para garantir entregas que atendam às novas demandas de mercado.
O melhor dos dois mundos
Os robôs colaborativos da Universal Robots inauguram esse mundo de possibilidades da Indústria 5.0 com uma tecnologia totalmente amigável para dividir o espaço laboral com humanos, seja em oficinas, laboratórios, escritórios criativos ou lanchonetes.
Eles são versáteis, facilmente programáveis, compactos e seguros. Após apreciação de riscos, em muitos casos, podem trabalhar sem proteções adicionais, como gaiolas de proteção. Veja aqui como os cobots de adequam à NR 12.
Além disso, sem os limites da programação que necessita de mão de obra altamente especializada, os recursos robóticos se tornam uma ferramenta pessoal que os membros de qualquer força de trabalho podem usar para aplicar suas habilidades criativas distintas com mais eficiência, a fim de fornecer maior valor humano.
Isso deixa os funcionários humanos livres para aplicar suas habilidades intangíveis e criatividade em projetos mais complexos. Ou ainda para aumentar consideravelmente a produtividade de sua arte ou habilidade existente.
Na Universal Robots, a Indústria 5.0 é simplesmente a forma que pensamos as indústrias, com uma robótica colaborativa, na qual cobots e humanos habilidosos trabalham juntos de inúmeras maneiras diferentes. Muitas ainda nem pensadas ou exploradas. O objetivo é criar o máximo valor humano, obtendo o melhor dos dois mundos e dos dois tipos de recursos.
Robôs colaborativos inauguram a Indústria 5.0
Os robôs colaborativos inauguram a Indústria 5.0 com a combinação da criatividade e habilidade das pessoas com a velocidade, a produtividade e a consistência dos robôs. Dessa forma, é possível tirar o melhor proveito das muitas sobreposições possíveis para moldar capacidades comerciais e sociais até então inéditas. Desde produtos mais personalizados, centrados nas pessoas, até habilidades profissionais e especializadas, disponibilizadas muito mais amplamente.
Os cobots da Universal Robots
A Universal Robots inaugurou o conceito de robótica colaborativa no mundo com o objetivo de tornar amigável a tecnologia de automação industrial, ao ponto de profissionais e máquinas trabalharem em conjunto de forma simples, prática e eficiente. Para isso, desenvolveu um braço flexível de seis eixos que garante total segurança no desenvolvimento de suas funções.
Os cobots são equipados com uma programação intuitiva e uma interminável lista de acessórios, que tornam as suas aplicações ainda mais versáteis. Assim, os robôs colaborativos são capazes de complementar a produção, independentemente do tipo de indústria, dimensão da empresa ou natureza do produto. Além disso, são encontrados em quatro diferentes modelos, variando suas capacidades de carga de 3, 5, 10 e 16 kg.
O que está esperando? Comece hoje mesmo a automatizar!