Entenda qual a realidade dos robôs trabalhando com humanos no mundo atual e veja quais são as principais tendências para as indústrias do mundo 4.0.
O que os robôs fazem hoje em dia?
É quase impossível listar todas as tarefas automatizadas por robôs hoje em dia, ainda mais porque a robótica não se traduz apenas nos tradicionais braços robóticos em operação nas linhas de montagem. Robôs podem ter hardware e software ou apenas software.
Isso significa que programas de automação e execução de tarefas em Computadores Lógicos Programáveis ou CPUs tradicionais em escritórios também se enquadram como robótica, ainda que distinta.
Dentro das atividades dos robôs, podemos listar, como exemplo:
- Soldagem industrial
- Aplicações médicas (próteses, equipamentos para cirurgias etc)
- Paletização
- Montagem
- Alimentação de máquinas CNC
- Empacotamento
- Limpeza (os robôs-aspiradores tão comuns hoje em casas ao redor do mundo)
- Inspeção de qualidade
- Atendimento ao consumidor (os chatbots em sites)
- Aplicações domésticas no geral (smart houses)
- Smartwarehouses
- Sistemas de gerenciamento de empresas
- IAs no geral
Vê? São muitos os robôs que estão presentes no mundo moderno. Nenhum deles com características humanóides andando por aí enquanto realizam tarefas, mas isso não quer dizer que sejam ineficientes - pelo contrário, os robôs de hoje são desenhados para realizar suas tarefas da maneira mais inteligente possível.
Quais são os robôs que estão na nossa vida diária?
Em uma casa, é possível ter um sistema inteligente cuidando da sua iluminação e rotina com auxílio de um aparelho de assistência pessoal.
No quintal, você pode ter um robô cortador de grama para economizar seu tempo. Dentro de casa, um robô aspirador de pó recolhe os pelos que seu gato deixou pela sala. Na cozinha, uma panela inteligente mistura e prepara a comida para você.
Antes de sair de casa, um robô drone deixa uma encomenda na sua porta, avisa no seu celular e vai embora.
Ao sair para trabalhar, seu carro já conta com ferramentas inteligentes que auxiliam na direção e tornam a experiência mais segura.
Quando você chega ao seu trabalho, no escritório, utiliza um sistema inteligente para ajudar a organizar e selecionar os documentos certos para uma reunião importante. Na fábrica mais abaixo, robôs são usados na linha de produção para entregar os produtos daquele dia.
Qual o impacto da robótica na sociedade?
Robôs automatizam tarefas monótonas, repetitivas e potencialmente perigosas. Assim, a tecnologia permite que as pessoas deixem tarefas sem valor para as máquinas, enquanto os seres humanos podem realizar tarefas mais satisfatórias e complexas.
Os robôs ajudam a diminuir acidentes de trabalho, aposentadorias por invalidez (ferimentos incapacitantes), riscos ocupacionais, erros humanos e muito mais - e esses são apenas os impactos diretos, quando mensuramos os ganhos indiretos (satisfação no trabalho, menor sobrecarga), existem muitos outros.
Qual o impacto dos robôs no mercado de trabalho?
Desde que as primeiras tecnologias industriais foram implementadas, a posição média do público é de que os robôs vão roubar os empregos das pessoas. Quase dois séculos se passaram desde que a primeira máquina automatizada foi empregada em uma fábrica e ainda há espaço para humanos nesses ambientes produtivos.
São diversas razões para isso. Podemos citar, primeiro, o fato de que os robôs e as máquinas industriais são excelentes no que fazem, mas não respondem bem a mudanças no ambiente de trabalho e interrupções.
Na prática, isso significa que problemas na linha de produção podem interromper as operações caso um humano não intervenha para resolver o problema: robôs executam, humanos pensam, esse é o básico da automação industrial inteligente.
Por outro lado, e de maneira similar, cobots executam, mas não criam coisas novas. A capacidade de criação está nos humanos. E é necessário que a criatividade e a inventividade humana estejam presentes em linha para poderem resolver os desafios produtivos do futuro.
Um exemplo é a MT Solar, empresa que desenvolve módulos para estruturas solares em Montana, EUA. Através de um robô industrial colaborativo da Universal Robots, a empresa foi capaz de resolver o problema de mão de obra e alcançar maior produtividade e qualidade.
“Eu não sou de maneira alguma um soldador certificado”, disse Travis Jordan, CEO da empresa. “Então eu só peço para um dos rapazes da oficina que são soldadores e digo ‘Okay, eu vou controlar o pendão. Você vai e manipula a tocha e a posiciona onde precisa. Onde você quer que a solda comece, onde quer que pare, qual ângulo precisa’ e com isso nós conseguimos aplicar soldagens bem avançadas.”
Cobots e os empregos
Um estudo feito pela McKinsey Global Institute em 2017 previu que aproximadamente um quinto da força de trabalho será impactado pela adoção de IA e automação, e até 2030, robôs irão substituir até 800 milhões de trabalhadores ao redor do mundo.
Mas isso não é motivo para se desesperar. O World Economic Forum projetou em 2020 que até 2025 a tecnologia irá criar mais de 96 milhões de postos de trabalho que irá destruir - um sinal de que a automação será positiva para a sociedade a médio prazo.
Como os robôs podem ajudar os seres humanos?
Como mostramos acima, os robôs podem ajudar humanos ao liberá-los de tarefas monótonas, repetitivas, sujas, potencialmente perigosas, pouco ergonômicas e sem possibilidade de progressão.
Mas o grande destaque na união entre robôs e humanos são os robôs colaborativos, apresentados ao mercado mundial como produto oficialmente em 2008, com a Universal Robots sendo a empresa pioneira nessa tecnologia.
Os cobots foram desenvolvidos justamente para trabalhar com humanos, auxiliando em linhas de montagem ao redor do mundo e focando nos problemas que afetam as pessoas. Esse é, inclusive, seu grande diferencial.
Enquanto robôs industriais tradicionais possuem força e velocidade extremas, os cobots operam dentro de parâmetros mais seguros porque foram desenvolvidos para ambientes muitas vezes sem células de segurança (após apreciação de riscos obrigatória), onde podem ficar lado a lado com humanos sem apresentar riscos à segurança dos trabalhadores.
Cobots podem trabalhar com humanos e com outros robôs, sendo facilmente integrados às linhas de produção. Sua programação simplificada pode ser realizada por trabalhador da própria linha que esteja capacitado nos treinamentos online e gratuitos da Universal Robots.
Ou seja, a promessa de liberar pessoas para tarefas de maior valor agregado se torna ainda mais certa com os cobots!
Atividades complicadas para humanos que cobots podem assumir
E quais são as tarefas que os cobots podem assumir em linha?
Graças ao seu modelo em braço robótico de 6 eixos com conexão para diferentes ferramentas, software PolyScope compatível com diferentes programas de empresas certificadas e ainda a possibilidade de um 7º eixo para maior mobilidade, os cobots podem fazer muito!
De operações de soldagem TIG, MIG, solda em ponto, laser e outras mais até a paletização de produtos em pallets de tamanho padrão para o mercado, passando pelo empacotamento de produtos farmacêuticos ou alimentícios, inspeção de qualidade de produtos, parafusamento, aplicação de cola ou tinta, e muitas outras.
Você pode acessar o site da Universal Robots para ver em primeira mão como os robôs estão trabalhando com humanos nas fábricas de diversos segmentos e tamanhos da atualidade.
Módulos de segurança nos robôs da Universal Robots
Os cobots só podem operar de maneira segura ao lado de humanos porque possuem 17 programas nativos que auxiliam em suas ações.
A Universal Robots testa seus produtos com afinco e garante que cada robô implementado em linha esteja de acordo com as mais rigorosas normas de segurança mundiais, sendo a ISO 15006 a mais específica sobre o assunto (aqui no Brasil incluída na NR12).
Toda implementação de cobots depende de uma apreciação de riscos obrigatória para avaliar os riscos apresentados aos humanos no chão de fábrica. Contudo, existem milhares de cobots hoje sem células de segurança graças à maneira como podem ser usados e programados.
Tecnologias dos parceiros da Universal Robots dentro do ecossistema de produtos UR+ ainda oferecem sistemas complementares para tornar suas operações mais eficientes e menos arriscadas para humanos.
Quer saber mais sobre como ter um robô trabalhando com humanos na sua linha de produção? Então preencha o formulário abaixo e fale com um especialista da Universal Robots, estamos prontos para te ajudar a implementar a solução adequada para sua linha.