<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Robôs em Marte e suas contribuições para os processos robóticos industriais

Neste artigo, exploramos como a robótica espacial, especialmente os robôs em Marte, tem impulsionado inovações aplicáveis à automação industrial.

Robôs em Marte e suas contribuições para os processos robóticos industriais
Robôs em Marte e suas contribuições para os processos robóticos industriais

O uso de robôs em Marte é uma prática que já vem sendo utilizada há várias décadas, sendo o primeiro lançado ainda em 1957 com o Sputnik 1. Ao longo dos anos novas missões como a dos robôs Spirit e Opportunity foram lançadas com objetivo de explorar as possibilidades do planeta. Além disso, a tecnologia desenvolvida para exploração também pode beneficiar o setor industrial de várias maneiras.

Neste artigo, exploramos como a robótica espacial, especialmente os robôs em Marte, tem impulsionado inovações aplicáveis à automação industrial. Continue lendo e fique por dentro!

IMPORTÂNCIA DOS ROBÔS NA EXPLORAÇÃO DE MARTE

Conhecido como o "Planeta Vermelho”, Marte desperta fascínio desde a antiguidade e por isso ele tem sido o foco de inúmeras missões robóticas. Essas missões são essenciais para descobrir se há ou houve vida no planeta, além de avaliar suas condições para abrigar vida no futuro.

Uma das soluções para explorar o planeta foi o envio de robôs como o Spirit e o Opportunity. O Spirit pousou na cratera Gusev e descobriu evidências de que Marte já teve ambientes úmidos, favoráveis à vida. Já o Opportunity encontrou indícios de uma antiga costa de um mar salgado em Marte.

Essas descobertas abriram novas perspectivas sobre a habitabilidade do planeta, mas além disso, foram marcos tecnológicos que resultaram em avanços para a robótica como um todo.

ROBÔS ESPACIAIS E SUAS FUNÇÕES

Os robôs espaciais podem exercer diversas funções de acordo com a missão, como exploração, investigação e também serviço em órbita. Em geral, eles podem ser divididos em duas categorias principais:

REMOTELY MANIPULATOR SYSTEM (RMS)

São os modelos mais utilizados e são modelos de um braço mecânico, logo, são capazes de imitar o movimento humano, sendo extremamente versáteis. Eles possuem sete eixos de liberdade (três graus de liberdade no ombro, um grau de liberdade no cotovelo e três graus de liberdade no punho) e podem operar movimentos de até 360º. São utilizados principalmente como auxiliar no conserto de dispositivos em estações espaciais e satélites.

REMOTELY OPERATED VEHICLE (ROV)

Esses tipos de robôs são autônomos, como é o caso, por exemplo, do Curiosity, robô lançado em 2011 com objetivo de explorar a superfície de Marte. Equipados com rodas e braços robóticos, eles enfrentam terrenos desafiadores e coletam dados científicos valiosos.

A construção desses robôs exige materiais altamente resistentes e flexíveis, capazes de suportar condições extremas, como radiação e variações de temperatura. Portanto, essas inovações no desenvolvimento de robôs espaciais ajudam a inspirar a criação de diversas soluções tecnológicas voltadas para outros setores, como o industrial. Um exemplo disso foi o desenvolvimento dos robôs colaborativos (cobots). Falaremos mais sobre eles ao longo deste artigo.

CONTRIBUIÇÕES DA ROBÓTICA ESPACIAL PARA A INDÚSTRIA

A robótica utilizada em Marte, e em outras missões espaciais, contribui direta e indiretamente para o avanço da robótica industrial. Listamos abaixo algumas das contribuições mais significativos:

AVANÇOS EM MATERIAIS E RESISTÊNCIA

Como já mencionado anteriormente, os robôs espaciais, como o Curiosity, são construídos com materiais capazes de suportar condições extremas de temperatura, radiação e pressões atmosféricas adversas.

Essas inovações têm sido aplicadas na fabricação de robôs industriais mais resistentes e duráveis, capazes de operar em ambientes industriais severos, como fábricas com alta temperatura ou ambientes químicos, por exemplo.

PRECISÃO E CONTROLE DE MOVIMENTOS

A precisão é essencial em robôs enviados a Marte, já que eles precisam coletar amostras de rochas e solo com extrema exatidão. O braço mecânico do Curiosity, por exemplo, permite a coleta e armazenamento de sedimentos para uma série de análises.

Nos últimos anos vimos que os robôs industriais também precisaram se qualificar nesse quesito e agora são capazes de realizar operações delicadas, como montagem de eletrônicos ou manipulação de peças minúsculas.

AUTONOMIA

Os robôs enviados a Marte são autônomos e precisam tomar decisões com base em dados coletados em tempo real, uma vez que o controle remoto em tempo integral é inviável devido à distância.

Da mesma forma, robôs industriais modernos, como os cobots, são programados para tomar decisões com base em sensores e inteligência artificial, otimizando a produção sem a necessidade de intervenção humana constante.

INTEGRAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A inteligência artificial (IA) desempenha um papel fundamental nos robôs espaciais, já que eles precisam processar grandes quantidades de dados rapidamente. Essa tecnologia também foi adaptada para os robôs industriais, que agora podem integrar IA para ajustar parâmetros automaticamente, melhorando a eficiência e a precisão em tempo real.

CONHEÇA OS ROBÔS COLABORATIVOS

Os cobots, ou robôs colaborativos, têm como principal vantagem a capacidade de trabalhar lado a lado com os humanos no chão de fábrica. Diferente dos robôs industriais tradicionais, que precisam de cercas de segurança, os cobots são projetados para operar de forma segura ao lado de trabalhadores, sendo equipados com sensores avançados que interrompem suas operações em caso de proximidade excessiva com um humano.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DOS COBOTS UR:

FÁCIL PROGRAMAÇÃO

Cobots são desenvolvidos para serem mais diretos que robôs industriais tradicionais. Libere seus trabalhadores de operações rotineiras e deixe que se tornem operadores robóticos com mais tempo disponível para tarefas importantes. Com uma visualização intuitiva em 3D, você simplesmente move o braço robótico aos pontos desejados ou toca as setas no tablet de controle.

AUTOMAÇÃO FLEXÍVEL

Não seja limitado aos robôs industriais tradicionais que só podem realizar uma tarefa. Nossos robôs colaborativos são leves, ocupam pouco espaço e fáceis de reutilizar em múltiplas aplicações sem mudar seu layout de produção. Mover seu cobot para um novo processo na linha é fácil e rápido, dando a você a agilidade para automatizar mesmo pequenos ciclos de produção e mudanças de linha frequentes.

IMPLEMENTAÇÃO RÁPIDA

A Universal Robots revolucionou a implementação de robôs ao reduzir significativamente o tempo de instalação. Muitos processos comuns de cobots podem ser programados e operados após nosso treinamento básico online e gratuito. Módulos com instrutores também estão disponíveis para tarefas mais avançadas. Além disso, a assistência de especialistas está disponível através de distribuidores, parceiros de treinamento certificados e integradores.

Entre em contato com nossos consultores e saiba mais sobre nossas soluções.

FUTURO DA ROBÓTICA INDUSTRIAL COM BASE NA EXPLORAÇÃO ESPACIAL

A tendência é que a exploração espacial continue a impulsionar inovações na robótica industrial. Conforme novas missões espaciais são lançadas, as tecnologias utilizadas nesses robôs serão aperfeiçoadas e adaptadas para beneficiar diversos setores industriais. Os avanços em inteligência artificial, materiais resistentes e automação autônoma são apenas o começo de como a robótica espacial pode ajudar a transformar a indústria.

Com o desenvolvimento contínuo de robôs em Marte, podemos esperar a chegada de robôs industriais cada vez mais autônomos, precisos e resistentes, capazes de enfrentar os desafios da manufatura moderna.

- Leia também: Implementação de automação robótica: como começar?

Entre em contato para mais informações