A automação para PMEs é uma das grandes mudanças no setor de manufatura, e nós estamos entrando em um período animador de inovação e adoção. Empresas com menos de 250 empregados e lucro anual menor que 50 milhões compõem a grande maioria dos negócios envolvidos na manufatura.
A era da robótica e soluções automatizadas para Pequenas e Médias Empresas oferece grande potencial para esses negócios.
Robôs colaborativos (cobots) são uma das melhores ferramentas nesse sentido. Eles podem ajudar as manufaturas PMEs a introduzir soldagem automatizada de maneira mais econômica e oferecer formas de qualificar os times.
Neste guia, separamos tudo que você precisa saber sobre o assunto.
Principais pontos do artigo
Por que as PMEs (Pequenas e Médias Empresas) deveriam buscar processos automatizados?
Os gestores podem dar adeus às tarefas repetitivas, potencialmente perigosas e que gastam muito tempo da equipe, enquanto aumentam simultaneamente a qualidade e a escala sem precisar adicionar custos de mão de obra.
Quais são os primeiros passos?
Primeiro, é necessário ser claro sobre o que é necessário para ter um processo de solda robotizado. Depois, é necessário realizar uma avaliação de risco no local de trabalho antes de escolher e implementar sua solução robótica.
Guia iniciante para soldagem automatizada em PMEs
A manufatura está no meio de um período delicado de mudança. A escassez de mão de obra na Europa e nos Estados Unidos pressiona o surgimento e avanço de tecnologias disruptivas e soluções comerciais. As PMEs estão buscando a automação para ajudá-las a fazer mais com menos recursos e escalar o negócio.
A automação para PMEs oferece uma maneira de eliminar tarefas manuais repetitivas, potencialmente perigosas e que gastam muito tempo na execução, além de aumentar a qualidade do trabalho e o volume de entrega sem precisar contratar novos funcionários.
Não é surpresa, então, o aumento no número de PMEs usando pequenos braços robóticos para algumas de suas aplicações. A soldagem é uma área em que a aplicação de automações por cobot pode adicionar real valor em um tempo relativamente curto.
Automatização bem-sucedida de fluxos de trabalho previamente manuais depende de planejamento, preparação e adaptação efetiva do seu time.
A seguir estão alguns passos claros para seguir e te ajudar na implementação de processos para um fluxo suave levando em consideração especialmente as empresas sem grande experiência com automação.
Que tipo de automação você precisa?
Antes de qualquer coisa ocorrer no seu chão de fábrica, receber o ok do gerente sênior e dos times é essencial. Um erro muito comum nas empresas quando estão buscando implementar automação para PMEs é focar quase inteiramente na tecnologia. Mas ter certeza que sua equipe está interessada e comprou a ideia é importante também.
Em seguida, você precisa ter clareza sobre o que quer alcançar com sua soldagem automatizada para PMEs. Seu braço robótico é uma ferramenta e, para fazer o melhor uso dela, precisa entender o que quer fazer.
Sua estratégia de automação deve corresponder aos seus indicadores industriais de produção mais amplos, como reduzir custos de operação a longo prazo ou aumentar a produtividade.
Realize uma apreciação de risco
Ainda que os cobots não precisem normalmente de células de segurança como os robôs industriais tradicionais, eles são máquinas e precisam ser tratados como tal.
Nossos cobots e-series vêm de fábrica com uma série de funcionalidades de segurança, mas você ainda deve considerar os impactos de partes se movendo, pontas afiadas e tochas de solda no seu local de trabalho.
A preocupação com a segurança de seus trabalhadores deve ser uma das prioridades na implementação de robôs e, de acordo com a legislação brasileira, os cobots só podem operar sem as células de segurança após a apreciação de risco.
Escolha seu cobot
Nossos cobots e-series vêm com uma variação da capacidade de carga máxima e alcances que permitem às PMEs encontrar o investimento certo para as necessidades produtivas.
De um lado, temos o UR3e, com capacidade máxima de carga de 3kg e alcance de 500mm. Do outro lado, temos o UR20, que pode levantar até 20kg e tem alcance máximo de 1750mm.
Prepare o espaço de trabalho
Um dos maiores benefícios dos cobots junto com a flexibilidade de aplicação é também o seu baixo impacto no chão de fábrica.
Quando combinado com o fato de que você normalmente não precisa de células de segurança de larga escala e outras medidas de segurança associadas aos robôs industriais tradicionais, isso significa que você não precisará redesenhar todo seu fluxo de trabalho.
Outra coisa a se considerar é que sua célula de trabalho robótica deve condensar mais do que apenas o braço robótico e a mesa. Quando você considera todo o ciclo de trabalho de soldagem, facilmente percebe quais outros componentes são necessários.
Alguns pontos para levar em consideração são:
- Fornecimento de energia para o cobot
- Cabos e linhas de alimentação para gases de proteção
- Multi-braço ou eixo linear para posicionamento
É essencial priorizar a segurança em todas as situações. Aplicações de soldagem automatizada podem oferecer muitos benefícios à sua manufatura, mas elas não eliminam todos os riscos associados à soldagem manual.
Ainda existem perigos, particularmente aqueles associados à exposição a gases, respingo de solda, proximidade a outros elementos nocivos e a tocha em si.
Treine seu time
Infelizmente, a narrativa ao redor da automação costuma cair ao redor da ideia de que o princípio básico da automação é sempre substituir os humanos.
Na Universal Robots, nós acreditamos que o papel da automação é liberar trabalhadores de tarefas monótonas, perigosas e sujas que definem a ideia de automação e indústria há séculos. Queremos que as pessoas trabalhem com os robôs, e não como robôs.
Uma grande parte disso é usar sua solução de soldagem automatizada como ferramenta de treinamento para qualificar a força de trabalho e elevar a experiência deles para a implementação, monitoramento e acompanhamento da sua célula de trabalho robótica.
Uma parte importante do gerenciamento de mudança é garantir que você tenha early adopters (entusiastas no primeiro estágio) e campeões da automação.
Esses podem ser indivíduos que realmente querem ter presença no processo de automação, e podem ser cruciais na hora de gerar interesse no restante da equipe para qualificação e treinamento.
Nós acreditamos que treinamento é vital para o sucesso de todo e qualquer projeto de soldagem automatizada. Por isso, sempre ficamos muito felizes ao auxiliar as empresas nesse aspecto.
Você pode acessar uma série de treinamentos de introdução à automação em robótica colaborativa e outros cursos mais avançados através da plataforma de educação online UR Academy.
A melhor hora para começar é agora
A automação não é mais uma atividade exclusiva das grandes indústrias. Uma solução de soldagem automatizada por cobots não apenas pode ajudar as PMEs a operarem de maneira mais eficiente, mas se tornarem mais competitivas também.
Ao seguir os passos neste artigo, os negócios podem maximizar o valor de seu investimento e criar a fundação para anos de crescimento sustentável.
Caso queira falar com algum especialista de nosso time, não perca tempo e acesse nossa página de contatos.