<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Pular para o conteúdo principal

Torre de sinalização industrial: entenda o que é e para que serve esse dispositivo

Neste artigo vamos detalhar o que é esse dispositivo, além de citar suas principais funções e a importância da sua utilização no chão de fábrica.

Torre de sinalização industrial: entenda o que é e para que serve esse dispositivo
Torre de sinalização industrial: entenda o que é e para que serve esse dispositivo

A torre de sinalização é um equipamento que garante a segurança no ambiente industrial, protegendo trabalhadores e também os processos de forma eficiente. Neste artigo vamos detalhar o que é esse dispositivo, além de citar suas principais funções e a importância da sua utilização no chão de fábrica.

O QUE É UMA TORRE DE SINALIZAÇÃO INDUSTRIAL?

A torre de sinalização industrial é um equipamento que dispõe de um sistema de luzes coloridas, e em alguns casos de sinais sonoros, que fornecem indicativos visuais e auditivos sobre o status das máquinas, processos ou de áreas específicas da produção industrial.

Portanto, a torre de sinalização serve para comunicar de forma ágil e clara o estado operacional das máquinas e dos processos, facilitando o alerta para os trabalhadores sobre possíveis riscos ou ações corretivas necessárias.

Para que você entenda melhor o funcionamento desse dispositivo, confira abaixo seus principais componentes:

  • Luzes Coloridas: As torres de sinalização geralmente consistem em módulos de luzes de cores diferentes, cada uma representando um tipo de alerta ou condição. Confira a seguir:
  • Verde: essa cor indica que a produção está funcionando em segurança;
  • Azul: indica a necessidade de uma ação obrigatória;
  • Amarelo: indicativo de cuidado ou atenção;
  • Laranja: Alerta para perigo ou risco iminente;
  • Vermelho: Indica risco de incêndio ou uma condição crítica que requer ação imediata.
  • Roxo: Usado para alertar sobre perigos provenientes de radiações ou partículas perigosas.

Como mencionado anteriormente, a torre de sinalização industrial também pode ser equipada com alarmes sonoros, de modo a torná-la ainda mais segura e eficiente.

Leia também: Logística industrial: como redefinir a cadeia de suprimentos com automação inteligente?

FUNÇÕES DA TORRE DE SINALIZAÇÃO

Uma torre de sinalização é utilizada com diferentes objetivos. Apesar de ter como foco a segurança dos colaboradores, o equipamento traz outros benefícios, como aumento da eficiência operacional, por exemplo.

Listamos abaixo algumas das principais funções e vantagens desse dispositivo:

AUMENTO DA SEGURANÇA

Como já mencionamos anteriormente, a principal função de uma torre sinalizadora é aumentar a segurança no ambiente industrial. Através de sinais visuais e auditivos, o dispositivo é capaz de alertar os trabalhadores sobre potenciais riscos, áreas restritas e demais situações de emergência. Logo, é capaz de reduzir significativamente as possibilidades de acidentes laborais.

COMUNICAÇÃO EFICIENTE

A comunicação é fundamental em qualquer empresa, e é ainda mais importante em ambientes de alta complexidade e periculosidade. Portanto, a torre de sinalização é uma forma de melhorar essa comunicação, permitindo uma transmissão ágil e clara de informações importantes para o fluxo de trabalho.

Por exemplo, suponhamos que uma máquina esteja operando fora dos parâmetros normais. Nesse caso, a torre irá emitir um alerta aos operadores para que eles executem as medidas corretivas necessárias.

ORGANIZAÇÃO

A torre de sinalização contribui para manter o chão de fábrica organizado, certificando que todos os trabalhadores saibam do status das máquinas e/ou processos necessários para o fluxo de trabalho.

Ter essa organização é fundamental em ambientes industriais de alta complexidade, que demandam que várias etapas do processo sejam monitoradas e coordenadas simultaneamente.

REDUÇÃO DE TEMPO DE PARADA

Como mencionado anteriormente, as torres de sinalização fornecem dados em tempo real sobre o status das máquinas e processos. Sendo assim, é possível identificar rapidamente qualquer problema ou falha na linha de produção, facilitando uma resposta imediata e minimizando o tempo de inatividade na sua fábrica.

CONFORMIDADE REGULATÓRIA

Por fim, é válido ressaltar que as torres de sinalização industrial são projetadas para atender as normas e regulamentações de segurança, como a NR-26 (estabelece que a sinalização de segurança deve ter cores para facilitar a visibilidade) e a NBR-7195 (define as cores utilizadas na sinalização para prevenção de acidentes).

Portanto, a utilização dessa ferramenta ajuda as indústrias a cumprirem os requisitos legais relacionados à segurança no trabalho, evitando assim penalidades.

ENTENDA COMO AS TORRES DE SINALIZAÇÃO CONTRIBUEM PARA A AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

No contexto da automação industrial, as torres de sinalização contribuem fornecendo dados em tempo real sobre o status da linha de produção, o que ajuda a otimizar consideravelmente a rotina de trabalho.

Por exemplo, em uma linha de montagem automatizada, a torre de sinalização pode indicar se a produção está fluindo conforme o planejado, se há um bloqueio ou se uma máquina precisa de manutenção.

Além disso, as torres sinalizadoras são frequentemente conectadas a sistemas de controle e automação, como CLPs (Controladores Lógicos Programáveis) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Isso permite que esses dispositivos reflitam o estado dos sistemas em tempo real, fornecendo informações valiosas que ajudam os operadores a tomar decisões informadas.

Entre em contato para mais informações