Há alguns anos, no momento em que uma empresa se dispunha a automatizar processos para manter-se atualizada e competitiva, uma demorada e importante transição precisava ser estudada na rotina produtiva. A instalação e treinamento da equipe para lidar com a nova tecnologia, os padrões de segurança, especialistas em programação, tudo isso devia ser pensado estrategicamente e um bom tempo de adaptação era necessário.
Pensando nisso, Esben Østergaard, um estudante de doutorado, queria desenvolver uma tecnologia robótica que permitisse às empresas de pequeno e médio porte um custo de entrada mais baixo, fornecendo uma solução escalável de fácil uso que pudesse atender aos requisitos de produção do mundo real sem as dores de cabeça tradicionais.
Esben Østergaard, Fundador da Universal Robots.
Assim, o fundador da Universal Robots criou uma solução segura e que ainda poderia ser operada por praticamente qualquer pessoa: os cobots. Além disso, todo seu processo de instalação pode ser feito em um dia de trabalho. Conheça os cobots e suas facilidades de uso:
Segurança
O conceito inaugurado pela Universal Robots: “robôs colaborativos” chega à indústria para mostrar como tecnologia e seres humanos podem trabalhar amigavelmente. Isso significa que os cobots, além do fácil manuseio, proporcionam um ambiente de trabalho seguro para a equipe de profissionais.
Os robôs colaborativos UR possuem mais de 17 funções de seguranças integradas em seu software. Assim, o cobot evita que acidentes de trabalho ocorram, ao passo que se algo entra em seu caminho ele paralisa suas funções. Além disso, quando é instalado é possível delimitar o seu “espaço de segurança”, para que não esbarre em equipamentos ou pessoas.
Veja como funciona no vídeo abaixo:
Essas funcionalidades dos cobots permitem a sua instalação e uso em todos os setores da indústria sem que nenhuma medida de segurança externa seja necessária, como proteção rígida ou cortinas de luz.
Instalação
Os robôs são amigáveis e compactos. Por isso, sua instalação e incorporação à rotina produtiva é tão simples.
UR 3 em uso na MAKRA.
Na MAKRA, indústria do ramo químico, foi implantado o UR3 com o objetivo de ajustar as tampas dos produtos, a escolha desse cobot se deu pelo seu software de gestão com sensor de torção embutido.
Em apenas 4 horas o robô colaborativo estava devidamente instalado e totalmente integrado à rotina da MARKA. Além disso, a empresa viu o retorno sobre o investimento em apenas um ano de uso do cobot na produção.
Programação

A principal motivação da criação dos robôs colaborativo foi democratizar o acesso da automação de processos também para pequenas e médias empresas. Dessa forma, não há absolutamente nenhuma razão para levar duas semanas de treinamento na fábrica para aprender a programar um robô para executar uma solução simples de processamento de máquinas.
Os cobots são de programação fácil e intuitiva. Pessoas com habilidades para manusear um smartphone podem programá-lo. Além disso, pensando em tornar cada vez mais prático e acessível esse contato com a tecnologia colaborativa, a Universal Robots desenvolveu a Universal Robots Academy.
O projeto é destinado a alargar o conhecimento dos usuários sobre os cobots e a sua infinita variedade de casos de uso, dando, ao mesmo tempo, a oportunidade de praticar em aplicações reais.
Colaboração homem-máquina

Um dos principais questionamentos sobre a robótica colaborativa, assim como qualquer outra solução tecnológica para a automação de processos, é se essa substitui e torna obsoleta a mão de obra humana. Como o nome sugere, a robótica colaborativa permite o trabalho em equipe entre o homem e a máquina.
A mão de obra humana, antes utilizada em trabalhos braçais e repetitivos, que tornavam rotinas tediosas e insalubres, pode ser desviada para funções mais estratégicas. Ou seja, os cobots chegam para melhorar a rotina de trabalho humano e até capacitar esses profissionais para que os próprios operários do chão de fábrica possam programá-los.
Veja o que os profissionais que já passaram por essa transição falam do trabalho com os cobots.
Flexibilidade
Os cobots estão aptos a desempenhar diversas funções a partir do uso de acessórios que podem ser integrados a ponta do seu braço flexível de seis eixos. Isso significa que um mesmo cobot pode participar de diferentes processos e atividades dentro de um a mesma indústria.
Possivelmente você está pensando que o tempo de transição de uma função para outra talvez não valha o esforço. Mas, além de tudo isso, é muito rápido e fácil mudar seus acessórios e também os seus comandos por meio da programação. Quer ver um exemplo disso?
A Atria Scandinavia é uma marca de produtos vegetarianos e gourmet do norte da Europa. Nela foi instalado um braço robótico para a produção de diferentes seus diferentes artigos. O principal objetivo da empresa com essa solução em automação era reduzir o tempo de inatividade. Com os cobots, em apenas 20 minutos foi possível fazer a reprogramação para que exercesse uma nova atividade, enquanto que com a tecnologia antes utilizada gastavam-se seis horas para isso.
O resultado da implementação dos cobots na Atria foi a produção de 228 artigos por hora, com um retorno sobre o investimento em apenas um ano e ainda uma redução de 25% de resíduos no setor de embalagens.
Democratização da Automação

Assim como a Internet e a chegada dos smartphones deu maior acesso e autonomia para as pessoas, a automação com o uso da robótica colaborativa permite que a agilidade, competitividade, flexibilidade e segurança sejam desfrutadas por grandes multinacionais e também por startups e pequenas e médias empresas. Tudo isso se dá pelas suas facilidades de aquisição, rápido retorno sobre investimento e adaptabilidade às rotinas produtivas e às pessoas.
Conheça as soluções da Universal Robots e avalie de que forma elas podem fazer a diferença também na sua rotina produtiva.