Kvindelig teknologistuderende hyldes med UR/MiR Scholarship 2024

Årets vinder af UR/MiR Scholarship er blevet udnævnt. I den forbindelse fortæller hun og de to tidligere vindere om, hvad dette scholarship har gjort for dem, ligesom de kommer omkring, hvordan det er at være kvinde i tech-branchen.

"Det er en ære at blive anerkendt på denne måde"

"Det er en ære at blive anerkendt på denne måde"

Sammen med vores søsterselskab Mobile Industrial Robots (MiR) har vi netop uddelt UR/MiR Scholarship 2024, et legat der hylder kvindelige teknologistuderende og søger at fremme mangfoldigheden inden for tech-branchen. Efter en nøje udvælgelsesproces, hvor en komité bestående af repræsentanter fra Mobile Industrial Robots, Technology Denmark, Syddansk Universitet, High5Girls og Universal Robots vurderede de fem nominerede dygtige kvinder, er vinderen nu blevet kåret.

Vinderen af UR/MiR Scholarship 2024 blev Gabriella Kielruff, hvis enestående engagement for at arbejde med fairness i AI på sin kandidatuddannelse i menneskeorienteret kunstig intelligens på DTU blev anerkendt på Robotmessen R-24 i Odense den 15. marts. Hun modtager et legat på 30.000 kr. samt et praktikophold hos enten Universal Robots eller MiR efter eget valg.

"Det er en ære at blive anerkendt på denne måde, og jeg er taknemmelig for muligheden for at repræsentere kvinder i tech-branchen. Jeg drømmer om at være med til at skabe en inkluderende tech-branche, hvor kvinder trives og aktivt bidrager til innovation og produktivitet. Samtidigt ser jeg frem til at arbejde meget mere med fairness i AI, da der er stort potentiale til at forme samfundet og løse komplekse problemer," udtaler Gabriella Kielruff.

Det gør UR30 ideel til adskillige applikationer inklusiv maskinpasning, materialehåndtering og skrueopgaver med højt drejningsmoment. I forbindelse med maskinpasning skaber den høje løfteevne nye muligheder, da den gør det muligt f.eks. at flytte flere emner ad gangen eller anvende flere end-effectors på samme tid. Det betyder, den kan fjerne færdige dele og indsætte nyt materiale i én bevægelse, hvilket reducerer omstillingstiden og maksimerer produktiviteten.

UR30 understøtter også effektivt skruearbejde, da den kan håndtere skrueværktøjer, som er større og har højere drejningsmoment. Og takket være en ’steady mode’-feature leverer UR30 lige og ensartet skruearbejde. Det er en stor gevinst i for eksempel bilindustrien.

Derudover er UR30 med sin 30 kg nyttelast særdeles velegnet til materialehåndtering og palletering af tunge produkter på tværs af industrier, og med det lille fodaftryk passer den ind i de fleste arbejdsområder. På den måde kan mennesker slippe for de tunge løft, og med en vægt på kun 63,5 kg kan UR30 også nemt flyttes mellem arbejdsstationer.

På R-24 er det første gang i Danmark, man får mulighed for at opleve UR30 i aktion og den kan allerede nu bestilles med levering i 2024.

Vil fremme kvinder i STEM-fag

I anledning af at årets vinder af legatet er blevet kåret, deler de to tidligere vindere nu deres oplevelser med at vinde legatet og praktikopholdet. Sofie Madsen, som læser Software Engineering og vandt legatet i 2022, tilbragte sit praktikophold hos Universal Robots i Boston. Det endte med at blive en oplevelse, der ikke blot åbnede døre for hende, men også skabte dyrebare minder og en stærkere forbindelse til teknologibranchen.

I løbet af sin praktiktid blev Sofie Madsen en del af det daglige liv hos Universal Robots under vejledning af Chris Behling og hans dedikerede team. Hun blev præsenteret for forskellige aspekter af virksomhedens arbejde, lige fra udvikling af software til testning af MiR-robotter og deltagelse i robotmesser og innovationssamtaler. Det var dog ikke kun tekniske færdigheder, som Sofie Madsen tilegnede sig under praktikken. Hun fik også en dybere forståelse for vigtigheden af mangfoldighed og inklusion i techbranchen.

En af de værdifulde erfaringer for Sofie Madsen var mødet med rollemodellen Kat, en kvinde i techbranchen, som hun kunne spejle sig i. Gennem samtaler med Kat og andre medarbejdere blev Sofie Madsen inspireret til at forfølge sine ambitioner og bidrage til at skabe en mere inkluderende techkultur. Hendes oplevelse hos Universal Robots styrkede hendes tro på, at kvinder har en afgørende rolle at spille i teknologibranchen og at mangfoldighed er afgørende for innovation og succes.

- Det er utroligt vigtigt for mig at være med til at give kvinder selvtillid og en tro på, at vi hører til. Der er brug for os, og der er plads til os. Legatet har været med til at styrke den ambitiøse side af mig, og det har kun skubbet yderligere til den passion, jeg allerede har for mit fag og sideløbende min passion for at inspirere flere kvinder til at vælge en karriere inden for STEM, siger Sofie Madsen.

Når Sofie Madsen kigger frem mod sin fremtidige karriere, er hun fast besluttet på at bruge sine erfaringer fra praktikopholdet til at skabe positive forandringer i tech-branchen.

Hendes råd til efterfølgende legatvinder er enkelt: Nyd oplevelsen, vær nysgerrig og vær tro mod dig selv. For som Sofie Madsen har erfaret, er vejen til succes i tech-branchen ikke kun brolagt med tekniske færdigheder, men også med mod, tro og en stærk vilje til at gøre en forskel.

Et selvtillidsboost

Det var Michelle Weber Larsen, der sidste år blev udnævnt til legatvinder, og snart skal hun i gang med sin praktiktid. Den vil blive brugt hos Universal Robots afdeling i Tietgenbyen i Odense, og her får Michelle Weber Larsen mulighed for at arbejde med produktudvikling med brugerfokus i centrum. For Michelle Weber Larsen er det især muligheden for at bruge sine kompetencer fra studiet i praksis, hun ser frem til, og så glæder hun sig til at finde sin plads i robotbranchen. Hun ser praktikforløbet som en mulighed for både personlig udvikling og indsigt i robotbranchen, og håber at kunne levere en præstation, der kan bidrage til både hendes karriere og Universal Robots.

Michelle Weber Larsen føler sig privilegeret over at have fået chancen for praktik gennem Universal Robots og er stolt af at være blevet nomineret til legatet.

- Jeg vidste slet ikke, at det eksisterede, før jeg blev ringet op, så jeg blev en smule chokeret. Men jeg er også virkelig stolt og overrasket over at være blevet udvalgt, og det har klart givet min selvtillid et boost, fortæller hun.

Når Michelle Weber Larsen kigger på forholdene for kvinder i tech-branchen, kan hun godt se, at den historisk set har haft ry for at være en dårlig arbejdsplads for kvinder. Alligevel ser hun dog positive ændringer og håber på, at branchen vil blive ved med at omfavne mere diversitet i fremtiden. Hun understreger vigtigheden af at have en bred sammensætning af arbejdsstyrken, da mænd og kvinder bringer forskellige perspektiver ind i teknologiverdenen. Hun mener, at kvinder har meget at bidrage med og opfordrer til at udfordre eksisterende bias og fordomme.

Michelle Weber Larsen anerkender også indsatsen fra programmer som det, der har gjort det muligt for hende selv at deltage i praktik og fremhæver, at relaterbare rollemodeller inden for teknologibranchen er vigtige at have. Hun ser positivt på årets nominerede og giver råd til vinderen om at tage sig tid til at overveje, hvad hun ønsker at opnå i sin praktik og ikke være bange for at udfordre sig selv.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89