R-24: Hør vores eksperters bud på fremtidens automatisering

I år samler vi vores UR+ økosystem af internationale partnere i ét samlet skræddersyet UR-univers, når Odense danner rammen for det store internationale robotevent, R-24 i midten af marts. De besøgende får her en enestående mulighed for at opleve det fulde økosystem med vores robotarme som omdrejningspunkt.

Oplev UR30 helt tæt på for første gang i Danmark

Oplev UR30 helt tæt på for første gang i Danmark

Som en central del af vores deltagelse i R-24 er den seneste tilføjelse til vores i forvejen omfattende produktportefølje: En ny cobot med 30 kg nyttelast som er nummer to i rækken af vores nye, innovative generation af cobots og som bygger på samme teknologi som den prisvindende UR20. På trods af sin kompakte størrelse kan UR30 løfte ekstraordinært meget og med uovertruffen bevægelseskontrol kan den præcist placere tunge emner og arbejde hurtigere.

Det gør UR30 ideel til adskillige applikationer inklusiv maskinpasning, materialehåndtering og skrueopgaver med højt drejningsmoment. I forbindelse med maskinpasning skaber den høje løfteevne nye muligheder, da den gør det muligt f.eks. at flytte flere emner ad gangen eller anvende flere end-effectors på samme tid. Det betyder, den kan fjerne færdige dele og indsætte nyt materiale i én bevægelse, hvilket reducerer omstillingstiden og maksimerer produktiviteten.

UR30 understøtter også effektivt skruearbejde, da den kan håndtere skrueværktøjer, som er større og har højere drejningsmoment. Og takket være en ’steady mode’-feature leverer UR30 lige og ensartet skruearbejde. Det er en stor gevinst i for eksempel bilindustrien.

Derudover er UR30 med sin 30 kg nyttelast særdeles velegnet til materialehåndtering og palletering af tunge produkter på tværs af industrier, og med det lille fodaftryk passer den ind i de fleste arbejdsområder. På den måde kan mennesker slippe for de tunge løft, og med en vægt på kun 63,5 kg kan UR30 også nemt flyttes mellem arbejdsstationer.

På R-24 er det første gang i Danmark, man får mulighed for at opleve UR30 i aktion og den kan allerede nu bestilles med levering i 2024.

En verden af automatisering

Siden vi introducerede verdens første kommercielle cobot i 2008, er et stort økosystem vokset op om vores cobot-teknologi, som har bidraget til innovation, større udvalg for kunderne og et bredt udvalg af komponenter, applikationssæt og løsninger, der kan automatisere forskellige opgavetyper.

Udover en helt ny innovativ cobot kan gæster se frem til et omfattende program med adskillige talere, der alle bidrager til UR-universet og kan vise, hvordan vi ved hjælp af automatisering kan arbejde med robotter, ikke som robotter. Vi glæder os til at kunne præsentere interne eksperter såvel som eksterne partnere, der kommer fra forskellige dele af branchen og holder foredrag om automatisering med cobots.

Her kan du altså glæde dig til at høre meget mere om eksempelvis udviklingen fra industrielle robotter til cobots, hvilke værktøjer, der er tilgængelig for udviklere eller hvordan man palleterer eller svejser med cobots. Der bliver også sat fokus på sikkerhed i forbindelse med anvendelse af cobots, både generelt og specifikt i forhold til applikationer og greb. Alt dette og meget mere kan du høre om fra talere som Roberta Nelson Shea, Global Technical Compliance Officer hos UR, Lars Jakobsen, CEO hos Uniwelco, Anuj Bihani, Founder & CEO hos Impaqt Robotics og Damien Ehry, Sector Director Assembly Automation & Robotics hos Ewellix.

Find os på stand A-1518 og se det fulde program HER.

Full Keynote Program
Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89