Stadig kæmpe potentiale i robotter trods globale udfordringer

 Virksomhederne har fortsat et ønske om at automatisere

Virksomhederne har fortsat et ønske om at automatisere

Usikkerheden i den globale økonomi med stigende renter, inflation og den ulykkelige krig i Ukraine er ganske markant, og lige som så mange andre brancher præger det også hele robotmarkedet.

Men på trods af sorte skyer over dele af verdensøkonomien er det dog tydeligt, at der ude hos virksomhederne er et ønske om at automatisere.

Globalt steg antallet af robotinstallationer med 5 % i 2022 (kilde: IFR), og vores største cobot – altså en kollaborativ robot – har for alvor fået sit kommercielle gennembrud i 2023. UR20 er det seneste skud på stammen i vores portefølje, og kan, som navnet antyder, løfte 20 kilo. Det gør den særdeles velegnet til palleteringsløsninger, hvilket er meget efterspurgt på en lang række markeder. Sammenholdt med rækkevidden på 1750 mm er der tale om en særdeles alsidig cobot, der allerede er i sving hos en lang række kunder.

Vi ser på globalt plan, at der i mange brancher inden for industrien er stor mangel på arbejdskraft. Det får virksomheder til at se mod robotter, der kan varetage repetitive og potentielt slidsomme handlinger, så medarbejderne kan blive skånet og koncentrere sig om mere interessante opgaver.

Her i Danmark ser vi en lignende udvikling. Den grønne omstilling frem mod 2030 kommer til at kræve ganske store anlægsarbejder, hvor automatisering kan afhjælpe den flaskehals, der opstår mange steder på arbejdsmarkedet. Vi oplever en stadig stigende efterspørgsel hos Universal Robots, fordi vores mange løsninger kan bruges til stort set alle opgaver inden for produktion – og det er hurtigt at ændre cobottens arbejdsområder, så produktiviteten holdes oppe.

De mange løsninger er skabt på baggrund af vores UR+ univers, hvor certificerede partnere har udviklet applikationer, der passer til vores robotarme.

Derfor ser vi også, at vores robotter i dag bliver brugt til svejsning, maskinpasning, palletering og mange andre opgaver. Vores bud er da også, at vi kommer til at se en stadig større udbredelse af cobots herhjemme, fordi integrationen af kunstig intelligens i robotter vil gøre det langt mere simpelt at integrere de automatiserede løsninger på arbejdspladsen.

Danmark er i dag en førende robotnation, når det kommer til produktionen af dem. Men vi kan blive endnu bedre som robotbrugere. På verdensplan ligger Danmark nummer 12, når man ser på antallet af robotter pr. 10.000 medarbejdere i industrien, men vi har tidligere ligget højere og især SMV’ere halter efter. Der er med andre ord et kæmpe potentiale her i landet for at øge vores produktivitet ret markant, og dermed skabe øget værdi for samfundet som et hele.

Vi er klar til at hjælpe potentielle kunder med at komme i gang uanset størrelse og opgavens omfang. Og vi kommer til at fortsætte udviklingsarbejdet med nye partnere og stadig mere stærke produkter, så endnu flere virksomheder kan få gavn af automatisering.

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89