Automatisering hos Andrew Pearce Bowls
Automatisering hos Andrew Pearce Bowls
Vermont-producenten af bordservice i træ har med succes implementeret en UR5e-samarbejdsrobot til at håndtere den færdige slibning af skærebrætter. Den nye robotkollega, der hedder 'Sandrew' af personalet, har leveret en stigning på 40% i produktionsgennemstrømningen, hvilket resulterede i, at robotten betalte sig selv tilbage på kun to måneder.
Andrew Pearce Bowls begyndte at se på automatisering, da en manuel slibemaskine blev forfremmet til en finish-drejer, hvilket efterlod en position, der viste sig at være udfordrende at udfylde. "Det er svært at rekruttere nogen til at stå ved et downdraft-bord og sandskærebrætter i otte timer," siger Alex Drew, applikationsingeniør hos Andrew Pearce Bowls. "Slibning var virkelig ved at blive chokerpunktet i vores produktion."
At se nærmere på processen og de vigtigste detaljer for en vellykket overgang fra manuelle processer til automatisering med samarbejdende robotter
Andrew Pearces produktionschef har kigget nøje på målinger af, hvordan hans UR5e-cobot klarer sig. "Vi ender i det væsentlige med at spare omkring 20% af den tid, som sliberen ville bruge på pladen, der håndterer den færdige slibning," forklarer han. "Det erstatter dem ikke, det reducerer bare den tid, de bruger på at få det fra et groft til et færdigt produkt, hvilket svarer til en stigning på omkring 40% i gennemstrømningen."
Når man ser på virksomhedens samlede omkostninger til robotten og implementeringen, anslår Welch, at investeringsafkastet (ROI) på robotten er omkring to måneder. "UR-robotten er blevet meget integreret i vores forretningsplan i år," siger han. "Vi voksede med over 20%, så vi håber at fortsætte denne vækst næste år, og at have UR-applikationen vil hjælpe os med at opnå det."
Holdet hos Andrew Pearce byggede armaturet, der gør det muligt for UR5 at udskifte sit eget sandpapir internt. Cellen indeholder også en V-formet vippejig, der gør det muligt for cobotten at vippe brættet over 45 grader, så det kan samle det op og slibe bundsiden uden manuel indgriben. "Det kan bogstaveligt talt bevæge sig gennem komplette skærebrætter, 10-15 ad gangen, afhængigt af hvor mange vi kan få plads til på indførings- og udføringssiden," siger Andrew Pearces applikationsingeniør og understreger, hvordan overgange også er nemme at håndtere. "Vi gør alt fra skærebrætter, der er 17x17 tommer, helt ned til små ornamenter. Det er superenkelt at skifte fra et produkt til det næste. Programmet stopper, du lægger alt, hvad du har brug for at arbejde på, i indføringsbordet, og så åbner du bare et nyt program og kører det."
UR5e er udstyret med Robotiqs UR+ certificerede AirPick-griber og slibesæt. Inkluderet i sættet er luftkontroltilbehør, orbitalværktøj, slibemedier, software, der styrer UR-cobotens kraft-/momentføler og et monteringsbeslag, der alle styres via en "URCap"; et softwarehåndtryk mellem eksterne enheder og UR-cobotarmen, der er tilgængelig direkte via cobotens eget undervisningsvedhæng.
Softwaren giver brugeren mulighed for at "lære" robotten dens slibemønster. Andrew Pearces applikationsingeniør indrømmer let, at han ikke havde robotteknisk erfaring, før han dykkede ned i dette projekt. "Men enhver chance for at lære noget er altid meget spændende. Programmering og grænseflade med robotten var overraskende enkel og let at forstå," siger Drew.
Snart vil efterslibning ikke være den eneste opgave, 'Sandrew' - det navn, som UR5e har fået af personalet - kan føje til hans CV. Holdet hos Alex Pearce Bowls har tilføjet et andet UR+-certificeret produkt til UR5-cobotten; Flexx-referencen fra Flexxbotics, en software/hardware-løsning med en låsemekanisme med en relativ forskydning, der eliminerer behovet for at opdatere UR-cobottens waypoints og bevæger sig, hver gang cobotten eller arbejdscellen skifter. "Med Flexx Reference vil vi være i stand til at sætte robotten på en mobil base og flytte robotten over for at indlæse og aflæsse vores lasermærkningsmaskiner. Måske tilføjer vi også en UR10e til CNC-maskinbetjening på et tidspunkt," siger Welch. "Vi ser så mange nye muligheder i butikken og fremtidige åbninger ned ad vejen, der ville give mulighed for mere automatisering nu."
Mike Welch, produktionschef hos Andrew Pearce BowlsVi voksede med over 20%, så vi håber at fortsætte denne vækst næste år, og at have UR applikationen vil hjælpe os med at opnå det.
Holdet mødtes med Universal Robots-distributøren Motion AI (tidligere Axis New England), der viste dem, hvordan robotterne håndterer slibeopgaver.
"Vi indså, at ved at have en robot, der overtager slibningen, bliver det bare et andet værktøj, der ikke erstatter nogen af de gamle verdensteknikker, som vi bruger i vores håndarbejde," siger Mike Welch, produktionschef hos Andrew Pearce Bowls.
Samarbejdsrobotterne (cobots) fra Universal Robots (UR) var ikke den eneste automatiseringsmulighed Andrew Pearce Bowls overvejede. "Vi endte med UR-cobotter på grund af den ikke-proprietære software og de digitale og analoge udgange, der gjorde det muligt for os at tilføje yderligere eksterne enheder i forbindelse med fastgørelse og værktøj," siger Welch.
"Og i sidste ende gav onlineundervisningen og -læringen gennem UR, Robotiq og vores lokale udbyder, Axis New England, os en masse ressourcer, så vi følte os trygge ved, at vi ikke ville blive udeladt i det tørre uden at vide, hvordan vi skulle betjene dette."
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...