Betacom henvendte sig til Design Energy for at udvikle en Universal Robots' UR10-baserede løsning. Den fleksible, nemme at programmere UR10 bruges med en række forskellige værktøjer for effektivt at producere de nye LED-belysningsprodukter. Ved hjælp af en vakuumgriber med flere hoveder vælger UR10 et kredsløbskort fra et rack og placerer det på en aluminiumspresning. Robotten vælger derefter seks LED-linser og placerer dem på printkortet. Det sidste trin er at samle en pneumatisk skruetrækker op med automatiske fremføringsskruer og fastgøre linserne og kredsløbskortet til aluminiumspresningen.
Da linserne skal placeres i forskellige retninger for at sikre den bedste spredning af lys, var Betacom meget fokuseret på at sikre, at der ikke blev begået fejl under produktionsprocessen for at sikre levering af et højt fungerende produkt. En anden fordel er, at LED'erne og linserne ikke røres af menneskelige hænder – hvilket sikrer minimal forurening.
Ifølge Mike Shatford fra Design Energy opfyldte UR10 Betacoms behov, fordi den ganske enkelt ikke begår fejl.