Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Boog bearbejdningsvirksomhed var på udkig efter en automatiseringsløsning, der hurtigt og nemt kunne programmeres og implementeres i forskellige produktionsstadier – samtidig med at medarbejdernes dagligdag blev forbedret. Boog valgte en UR5-baseret løsning på grund af fleksibiliteten og den intuitive touch screen-grænseflade. UR5 har nu fået følgeskab af to andre UR5'er - hvilket øger produktiviteten og forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen på tværs af virksomheden.
The Boog Machining Company har specialiseret sig i korte produktionsserier af små fræse-, dreje- og bearbejdningsdele. For at øge produktiviteten var de på udkig efter automatiseret produktionsudstyr, der hurtigt og nemt kunne programmeres til at udføre en lang række opgaver.
BOOG var også på udkig efter måder at forebygge og reducere arbejdsrelaterede sundhedsproblemer på grund af produktionsværktøjets drift. BOGO ønskede en brugervenlig, overkommelig og genanvendelig robot, der var levedygtig til små virksomhedsmiljøer og applikationer.
BOOG valgte en UR5-robot på grund af dens evne til at håndtere små dele (vejer mindre end 5 kg). UR5 gør det muligt for BOOG at strømline produktionsprocessen dramatisk og har nu en medarbejderbelastning og aflæsning af maskinen hver tredje time – i stedet for at have maskinen konstant overvåget som før. Dette frigør værdifulde ressourcer til at tilføje værdi til andre faser i produktionen ved at påtage sig flere opgaver.
Det hjælper også med at forhindre medarbejderskade, da robotten håndterer små, skarpe stykker, der kan forårsage ulykker, når de håndteres forkert
Siden installationen af den første Universal Robots-robot i slutningen af 2011 står BOOG ikke længere over for problemer med produktionsnedetid på grund af interaktion mellem menneske og robot og har tilføjet to yderligere UR5-enheder til produktionskæden.
Raphaël Schwartz, design- og metodeingeniørPå en rekordtid på en halv dags træning var alle operatører i stand til at lære at bruge styringssoftwaren og omprogrammere robotten. UR5-robotterne er virkelig nemme at programmere og omprogrammere takket være deres berøringsskærme, intuitive grafiske grænseflade og administrationssoftware
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...