Automatisering hos Brandt A/S
Automatisering hos Brandt A/S
Brandt A/S, en veletableret dansk virksomhed med over 60 års erfaring i malebranchen, har taget et væsentligt skridt mod innovation ved at implementere UR10 cobotløsninger i sin produktionsproces for at opnå ensartet kvalitet og øge effektiviteten. Med teknologi fra UR+ partner Nordbo Robotics' Mimic-software kan robotten replikere operatørens bevægelser et trin ad gangen og derefter udføre dem med hidtil uset præcision. Implementeringen af cobotterne har ændret den måde, virksomheden håndterer maleopgaver på, hvilket har ført til betydelige forbedringer i produktivitet og kvalitet.
Da Brandt A/S begyndte sin rejse for mere end seks årtier siden, specialiserede de sig i billakering. I årenes løb blev deres opgaver udvidet til at omfatte industriel maling, og til sidst blev de eksperter i pulverlakering.
På trods af Brandt A/S' høje kvalitets- og konsistensstandarder stod virksomheden over for udfordringer med de manuelle maleprocesser, der ikke altid var i stand til at levere den nøjagtighed og konsistens, som virksomheden sigtede efter. Dette indledte deres søgen efter mulige automatiseringsløsninger. ”Vi har søgt højt og lavt efter robotter, som vi kunne bruge i vores touch-up afdeling,” siger administrerende direktør i Brandt A/S, Rene Damgaard Hansen.
Med introduktionen af to nye UR10 cobotter i deres pulverlakeringsproces har Brandt A/S været i stand til at opnå et hidtil uset niveau af nøjagtighed og konsistens. Disse robotter kan udføre touch-up-opgaver, der tidligere var vanskelige for manuelle operatører at udføre med samme præcision. Denne integration af robotteknologi har ikke kun forbedret produktkvaliteten, men har også øget produktiviteten ved at frigøre medarbejdere til mere komplekse opgaver.
At se nærmere på processen og de vigtigste detaljer for en vellykket overgang fra manuelle processer til automatisering med samarbejdende robotter
Før introduktionen af cobotterne udførte medarbejderne manuel sprøjtemaling 24/7. Nu bruger Brandt A/S Mimic-teknologien fra Nordbo Robotics, der via en positursensor registrerer malernes bevægelser og overfører dem til coboten, der udfører touch-up-opgaver med hidtil uset præcision. Cobotten arbejder tæt sammen med operatørerne og er designet til at efterligne deres hver eneste bevægelse.
Universal Robots' cobot er integreret med Nordbo Robotics programmeringsenhed og G.A. Hansens Gema pudderæske. Dette muliggør problemfri kommunikation mellem robotten og perifert udstyr, hvilket resulterer i ensartet kvalitet fra kørsel til kørsel. Operatører kan nemt oprette programmer på linjesporet, og cobotten registrerer automatisk starten på hvert element, hvilket sikrer kontinuerlig og effektiv produktion.
Med UR+-økosystemet har Brandt A/S adgang til en bred vifte af komponenter, softwarepakker og applikationer, der er testet til problemfrit at integrere med UR-cobotter, herunder Nordbo Robotics' Mimic-software. Dette har gjort det muligt for operatører at programmere cobotten intuitivt uden at have brug for dybdegående teknisk viden. "Vi har taget den sprøjtepistol, som operatørerne normalt bruger, og gjort det muligt for dem at programmere robotten, ligesom de normalt ville bruge sprøjtepistolerne," siger CCO hos Nordbo Robotics, Sabina Kethelz, der understreger den brugervenlige tilgang og minimale behov for operatørinteraktion og fremhæver Universal Robots' fokus på at levere en omfattende og tilgængelig automatiseringsløsning. Systemet er også godkendt til zone 22 med udvidet ATEX-godkendelse, som er et EU-direktiv, som systemet overholder.
Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.Faktisk behøver du ikke at have et særligt stort parti, før det giver mening at implementere en malerrobot. Og det kræver ikke omfattende træning at bruge robotten
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...