Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Cascina Italia behandler millioner af æg om dagen. Ved at bruge en UR5-robot i deres produktionsfaciliteter har de forbedret fleksibiliteten og driftseffektiviteten. Den kollaborative robot aflaster medarbejderne fra den anstrengende proces med at forberede store pakker til distribution i stor skala. Den ekstra fordel ved UR5's fenceløse drift gør det muligt for robotten at arbejde side om side med medarbejderne på produktionslinjerne.
Den ekstremt konkurrencedygtige karakter af markedet for friske fødevarer kræver, at Cascina Italia kan reagere hurtigt på markedets krav. For at gøre dette effektivt skal Cascina Italia optimere interne processer for at frigøre ressourcer. Traditionelle robotløsninger kan være dyre og vanskelige at implementere i et levende produktionsmiljø.
Sikkerhed er også en stor bekymring. Cascina Italia har begrænset plads til yderligere udstyr, og enhver løsning, de vælger, skal installeres i nærheden af medarbejderne.
Cascina Italia arbejdede tæt sammen med Alumotion om at designe og specificere en samarbejdende robotløsning, der forbereder kasser på produktionslinjen på emballeringsanlægget.
UR5-robotten er installeret på en af de 24 produktionslinjestationer og håndterer omkring 1,5 millioner æg om dagen.
Denne pilotinstallation har til formål at aflaste anlægsoperatørerne fra en af de mest besværlige processer – forberedelse af de store pakker til distribution i stor skala.
UR5 klargør kasser indeholdende 144 kartoner med 10 æg. Robottens lille kompakte størrelse gør det muligt at installere enheden direkte på produktionslinjen uden at skulle ofre værdifuld plads. Og da UR-robotterne kan fungere uden hegn, kan de efter en sikkerhedsrevision arbejde sammen med vores medarbejdere uden dyre og grimme beskyttelsesbarrierer.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...