De cobot-baserede vogne kører i øjeblikket op til ti forskellige produkt "opskrifter" til forskellige godetformer, som kan variere fra runde til firkantede eller rektangulære, samt forskellige tykkelser og vægte, og som kan komme ud af pressen en eller to ad gangen. Vognene er designet til op til 20 produkt "opskrifter ". Opsætningstid og omstillinger var vigtige udfordringer, der skulle overvindes i applikationen. Med Universal Robots var Coty i stand til at montere en UR3 og UR5 cobot på hver af fire mobilvogne, der kan rulles rundt mellem 12 presser. Baublitz siger: "Det er meget mere omkostningseffektivt end at have tolv forskellige stationer med robotter ved dem. Det fik et projekt til at gå fra ikke at være muligt ud fra et økonomisk synspunkt til at være muligt. At have dem mobile var afgørende for at få projektet til at gå fremad." Opsætningstid for de mobile cobotter er typisk kun 15 til 30 minutter til at tage stikket ud, flytte og sætte cobotterne op ved et nyt tryk. To af vognene understøtter presser, der producerer produkter med stor volumen, så de bevæger sig sjældent. De to andre vogne bevæger sig hver dag, typisk en gang hver tredje vagt.