--

To UR5 sikrer hurtigere levering af blodprøveresultater

Gentofte Hospital

Kort sagt

To UR5-robotter optimerer nu håndtering og sortering af blodprøver til analyse på Københavns Universitetshospital i Gentofte. Løsningen gør det muligt for laboratoriet at opretholde et mål om at levere mere end 90% af resultaterne inden for 1 time på trods af en stigning på 20% i prøver, der ankommer til analyse.

Rigshospitalet i Gentofte ønskede at undersøge, hvordan [samarbejdsrobotter](/products/ ”Samarbejdsrobotter”) kunne være en omkostningseffektiv løsning, der automatiserer den manuelle sortering af blodprøver for fire forskellige veje til yderligere analyse. Robotapplikationen skulle placeres på et pladsbegrænset område i laboratoriet, hvor større, automatiserede bulklæssere ikke var en mulighed. Hospitalslaboratoriet ønskede, at teknikere skulle være i stand til at interagere med robotten og nemt gribe ind, hvis håndteringsprocessen havde brug for menneskelig indblanding. I lyset af en stigning på 20% i mængden af blodprøver, der ankom til laboratoriet, søgte ledelsen også at opretholde laboratoriets mål om at få 90% af alle blodprøver analyseret inden for en time uden at skulle tilføje yderligere personale.

Gentofte hospital

Industri Medicin og kosmetik
Land Europa
Antal medarbejdere Over1000
Anvendte COBOT'er UR5
Video — UR5 cobot, Copenhagen University Hospital, Gentofte, Denamrk

Løsningen

Universal Robots' samarbejdende robotarme kan fungere uindhegnet sammen med mennesker - et radikalt skift væk fra traditionelle industrirobotter, der forbliver fastboltet i sikkerhedskabinetter.

Deres interaktive design gør det nemt at sætte dem op til en ny opgave, og deres indbyggede sikkerhedssystem gør det muligt for UR-robotarmen automatisk at stoppe med at fungere, hvis den støder på genstande eller mennesker på sin rute. Disse funktioner var kritiske for laboratoriet i København:

"Alle blodprøverne ankommer på et transportbånd i et hjørne af laboratoriet uden plads til opstilling af sikkerhedshegn. Vi havde brug for en iboende sikker, brugervenlig løsning, der kunne reagere på visionsstyret programmering, hurtigt afhente, sortere og indlæse prøverne i indgangsmodulet til analyse. Universal Robots opfyldte disse kriterier,” siger overlæge på Københavns Universitetshospital, Steen Stender, der nu har implementeret to UR5-robotter.

Den første UR-robot tager en prøve og placerer den i en stregkodescanner. Et visionskamera fotograferer farven på skruelåget, og robotten styres til at placere prøven i en af fire forskellige stativer i henhold til farve. Den anden robot opsamler rackprøverne og placerer dem i maskinfremføreren til centrifugering og analyse. Robotterne håndterer ca. 3.000 prøver pr. dag, 7-8 rør pr. minut.

Vores medarbejdere omfavnede entusiastisk disse robotter. De ved, at hver blodprøve i laboratoriet, der ikke analyseres, er en patient, der venter. At levere næsten alle blodprøveresultater inden for en time betyder, at vores ambulante patienter sparer en tur til hospitalet, da deres kliniker nu får resultaterne tilbage under den samme konsultation. Resultater for prøver indsamlet om morgenen på indlagte patienter er klar inden klinikerens morgenrunder. Alle prøver behandles som nødprøver.

Steen Stender, Overlæge
Levering inden for en time

Levering inden for en time

Robotterne gjorde det muligt for laboratoriet at opretholde sin responstid uden yderligere personale på trods af en stigning på 20% i antallet af blodprøver, der krævede analyse. Mere end 90% af resultaterne er klar mindre end en time efter ankomsten til laboratoriet.
"Vores medarbejdere omfavnede entusiastisk disse robotter. De ved, at hver blodprøve i laboratoriet, der ikke analyseres, er en patient, der venter. At levere næsten alle blodprøveresultater inden for en time betyder, at vores ambulante patienter sparer en tur til hospitalet, da deres kliniker nu får resultaterne tilbage under den samme konsultation. Resultater for prøver indsamlet om morgenen på indlagte patienter er klar inden klinikerens morgenrunder. Alle prøver behandles som nødprøver,” konkluderer Stender.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Øget produktion.
  • Personale fritaget for at håndtere gentagne opgaver med risiko for forurening.

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Samarbejdsvillig og sikker

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Laboratorieanalyse og -test