--

Cobot optimerer produktionen med ni timer

Glidewell Laboratories

Kort sagt

Ved at have en UR5-robot, der har fire CNC-maskiner, der fræser tandkroner, var Glidewell-laboratorier i Californien i stand til at optimere en væsentlig del af produktionscyklussen. Nu er yderligere fire robotter på vej.

At fremstille den perfekte krone er en kompliceret proces. Det tager normalt fem dage fra en tandlæge sender et aftryk af en patients tænder til laboratoriet, indtil den færdige krone vender tilbage. Glidewell Laboratories i Newport Beach, Californien, ønskede at optimere denne proces.

Den største udfordring var en 10-minutters fræsecyklus, hvilket gjorde det umuligt at have en operatør stationeret ved maskinen. I stedet indsatte laboratoriet manuelt kronerne i partier på 15 hver, hvilket kun skulle gøres hver anden time.

David Leeson, ingeniørchef hos Glidewell, mente, at en intelligent automatiseringsløsning kunne sikre en mere flydende proces, og snart førte hans forskning ham til Universal Robots:

"Jeg havde fulgt udviklingen af den kollaborative robot i et stykke tid, og at høre, at UR-robotterne blev brugt hos BMW, var en tillidserklæring til denne nye type robot", siger Leeson.

Glidewell Laboratories

Industri Medicinsk og kosmetik,plast og polymerer
Land Nordamerika
Antal medarbejdere Over1000
Anvendte COBOT'er UR5
Video — UR5 cobot, Glidewell, USA

Løsningen

Virksomheden besluttede at afprøve en UR5-robot. Det blev nemt programmeret til at vælge en krone fra dispenserne, placere den i fræsedrejebænken, plukke den ud igen og placere den på et transportbånd efter 10 minutters fræsecyklus.

Ved at kommunikere med et visionskamera blev robotten programmeret til at gå videre til en anden skygge, hvis dispenserne løber tør, hvilket sikrer flydende produktion. Samlet set har denne dynamiske enkeltdelstrøm reduceret produktionstiden fra 27 til 18 timer, hvilket sparer to fræseoperatører pr. skift.

Vi kører 24/7, og robotten har frigjort vores medarbejdere til at fokusere på komplekse opgaver, hvilket forbedrer vores samlede produktkvalitet. Vi vil sandsynligvis få 3-4 flere UR-robotter i den nærmeste fremtid

David Leeson, ingeniørchef
UR5 kollaborativ robot, Glidewell Laboratories, USA
UR5 kollaborativ robot, Glidewell Laboratories, USA

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Optimeret en lang fræsecyklus, der ikke er mulig for menneskelig pleje fra 27 timer til 18 timer.

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Samarbejdsvillig og sikker

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Pick and Place
  • Vision Camara