--

Cobots øger produktionen med 123% samtidig med at omkostningerne reduceres

IPTec

Kort fortalt

IPTec, en producent af tændingstransformatorer, har indsat to UR3-cobotter i opsamling og flytning af tændingstransformatorer til lodning, inspektion og mærkning. Efter indførelsen af coboten UR3 var virksomheden i stand til at reducere produktionsmedarbejdernes træthed ved at erstatte gentagne opgaver. Som følge heraf steg den daglige produktion med 123%, og produktionsomkostningerne faldt med 8%. Defekter relateret til produktforsyning opnåede et tal tæt på 0%.

Forretningstransformationen

Virksomheden ønskede at automatisere manuelle operationer såsom plukning og placering af tændingstransformatorer på arbejdsborde, da denne manuelle gentagne opgave medførte hyppige fejl og træthed hos operatørerne. IPTec havde brug for at forbedre arbejdsmiljøet på stedet for sine produktionsmedarbejdere og samtidig øge produktiviteten og reducere produktionsomkostningerne gennem en robust, men alligevel fleksibel automatiseringsløsning.

IPTec

Industri Elektronik og teknologi
Land Korea
Antal medarbejdere 20
Robot UR3

Med indførelsen af UR-coboten kunne enkle gentagne opgaver udført af medarbejdere automatiseres, hvilket reducerede produktionsomkostningerne og øgede produktiviteten på samme tid

Shin Jeong-eok, Vice President, IPTec
Balancering af prioriteter

Balancering af prioriteter

"Vores topprioriteter, når vi valgte en løsning, var muligheden for samarbejde mellem medarbejdere på fabriksgulvet, sikkerhed og fleksibilitet", siger Shin Jeong-eok, vicepræsident for IPTec, om virksomhedens beslutning om at implementere en UR3-cobot.

Direktør hos IPTec, Jung-Ouak Shin, siger, at virksomheden gennemgik mange sammenlignelige cobots: "I sidste ende valgte vi Universal Robots for sin stærke brandbevidsthed, fremragende ydeevne og alsidige applikationer."

Glatte operatører

Glatte operatører

Medarbejdere kan nu forberede sig til produktion, vedligeholde og administrere UR3 cobotterne, der nu jævnt udfører pick and place-opgaverne, hvilket frigør medarbejdere fra enkle gentagne opgaver.

UR3-modellen blev valgt på grund af dens 3 kg nyttelast, som var tilstrækkelig til at håndtere tændtransformatorerne, der vejer mindre end 1 kg. Installationen blev udført ved hjælp af HRT, en af de største distributører af Universal Robots i Korea. Desuden kunne IPTec minimere de indledende investeringsomkostninger gennem et statsstøttet projekt hostet af Daegu City og Daegu Machinery & Components Research Institute.

Øget produktion

Øget produktion

UR3-implementeringen gjorde det muligt for virksomheden at øge produktionsmængden fra kun 300 stk. i timen til 720 stk. i timen, en stigning på 140% i forhold til det foregående år. Samlet set blev den daglige produktion øget med ca. 123%, og produktionsomkostningerne blev reduceret med ca. 8%, mens defektraten i det væsentlige blev elimineret til ca. 0%.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Forbedring af operatørens arbejdsmiljø
  • Reducer produktionsomkostningerne og øg produktionen

Nøgleværdidrivere:

  • Sikkert samarbejde med arbejdere
  • Høj effektivitet for investeringer

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Plukning og placering af tændingstransformatorer