--

UR3 cobots optimerer flaskehætte samling

MARKA ITALY

Kort sagt

MARKA er en kemisk virksomhed, der producerer vaske- og rengøringsmidler, og som har været en markedsaktør i mange år. Efter at have brugt de første år på at producere for tredjeparter, besluttede virksomheden at starte produktionen under sit eget brand. For nylig blev tilbuddet inden for forbrugsvarer yderligere forøget. Det var et valg, der faldt sammen med installationen af en samarbejdende robot fra Universal Robots, der efterligner bevægelsesområdet for en menneskelig arm.

Marka har valgt UR3 fra Universal Robots til at skrue hætterne på sine egne mærkevarer. Det var en beslutning, der er blevet belønnet med maskinens nøjagtighed og pålidelighed for en investering, der betalte sig selv inden for et år.

Forretningstransformationen

"MARKA har produceret forbrugsvarer til detailhandel i nogen tid nu," siger Giorgio Belotti, der er ansvarlig for produktion og forskning og udvikling. "Det er et valg, der har haft en stærk indflydelse på den måde, vi driver forretning på: det betød at gennemgå produktionslogistikken, skifte til at producere mindre varepartier, der kunne ændres hurtigere, samtidig med at de samme præstationsniveauer og den samme overordnede kvalitet blev opretholdt. Det er grunden til, at virksomheden har valgt at implementere robotautomatisering.”

MARKA havde et primært produktionsfokuseret krav: at sætte en hætte på en flaske, hvilket kræver præcision i anvendelsen med samme stramningsniveau. "På grund af hættens form," siger Sergio Melite, en specialisttekniker hos MARKA, "var det svært at få greb og præcis positionering. Grunden til, at vi valgte en samarbejdsrobot , UR3, fra Universal Robots, er, at den var i stand til at gøre netop det. Vi er meget tilfredse med vores valg. Opsætningen og styringen af UR3-robotten var lettere og meget enklere end for konkurrerende robotter."

MARKA ITALY

Industri Medicin og kosmetik
Land Europa
Antal medarbejdere 25-50
Robot UR3
Video — UR3 robot, MARKA, Italy

Løsningen

UR3 overvandt udfordringen for præcis positionering og stramning takket være den allerede indbyggede drejningsmomentsensorstyringssoftware. Den tildelte opgave kunne påbegyndes med det samme på grund af den nemme installation og robottens design. "Robotten ankom om morgenen," fortsætter Melite, "og 4 timer senere var den allerede i drift på produktionslinjen takket være et intuitivt programmeringssystem, der ikke kræver tidligere ekspertise i programmering af robotter. UR3 har også forenklet produktionscyklussen: en ufaglært operatør er i stand til at stoppe, nulstille og genstarte produktionen meget hurtigt og uden altid at skulle være tæt på maskinen. Den er nem at bruge, har en brugervenlig grænseflade, og ved at være samarbejdsvillig kan den desuden fungere sikkert sammen med vores operatører i et kompakt område.

"Takket være robotten fra Universal Robots," konkluderer Belotti, produktionschef, "var vi i stand til at øge den samlede kvalitet af det færdige produkt og få dækket købsomkostningerne inden for et år.

Takket være robotten fra Universal Robots var vi i stand til at øge den samlede kvalitet af det færdige produkt og få dækket købsomkostningerne inden for et år.

Giorgio Belotti, produktionschef
UR3 kollaborativ robot, Marka, Italien
UR3 kollaborativ robot, Marka, Italien

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Lukning af hætter på flasker.
  • De kollaborative robotter bruger deres indbyggede kraftstyring til at sikre, at den korrekte kraft påføres på samme måde hver gang.

Nøgleværdidrivere:

  • Hurtig opsætning
  • Nem programmering
  • Samarbejdsvillig og sikker
  • Hurtig tilbagebetaling

Opgaver løst af samarbejdende robotter

  • Lukning af hætter på flasker