Migatronic skaber en spændende fremtid for svejsning

Automatisering hos Migatronic

Se, hvordan Migatronic skaber en spændende fremtid for svejsning med UR20 robotten

Kort sagt

Som en af verdens førende leverandører af svejsemaskiner står Migatronic også som en af pionererne inden for kollaborativ svejsning. Efter den tidlige brugerånd begyndte virksomheden hurtigt at udnytte UR20 robottens udvidede rækkevidde til svejsning ved at inkorporere den i Migatronics etablerede CoWelder-løsning.

Et håndværk, der former verden

Svejsning er et vigtigt håndværk, der understøtter oprettelsen af nogle af de mest slående strukturer på verdensplan; det kan bruges stort set i enhver industri, uanset om det er til offshore vindmøller, skibsbygning eller tungmetalindustrier.

Migatronic er en anerkendt virksomhed med over 50 års erfaring i at producere svejsemaskiner. I 1985 gik de ind i den automatiserede afdeling, der udelukkende var dedikeret til innovative automatiserede svejseløsninger. Deres rejse førte dem til samarbejdssvejsning og udvikling af det bemærkelsesværdige CoWelder-system. Dette svejsesystem matcher Migatronics svejseekspertise og præcisionen af Universal Robots robotarm.

Migatronic

Industri Metal og bearbejdning
Land Danmark
Antal medarbejdere Over200
Cobot brugt UR20
Anvendte komponenter CoWelder fra Migatronic

Hvordan de gjorde det

At se nærmere på processen og de vigtigste detaljer for en vellykket overgang fra manuelle processer til automatisering med samarbejdende robotter

Nytænkning af svejseopgaver

Nytænkning af svejseopgaver

Ved svejsning opstår der ofte en fælles bekymring, når emnet er robotteknologi – frygten for jobforskydning. Men som historien konsekvent har vist, resulterer indførelsen af automatiseringsteknologier som CoWelder ikke i tab af arbejdspladser, men snarere i flere muligheder. Michael Andersen, svejseekspert hos Migatronic, forklarer: "med den kollaborative svejsning kan du få flere ting gjort i løbet af dagen, så det betyder, at du bliver mere travl. Så du er nødt til at ansætte nye mennesker."

At regne med understøttelse fra samarbejdende robotter er særligt nyttigt, når man arbejder med store mængder identiske, ukomplicerede svejsninger.

Udnyttelse af intern ekspertise

Udnyttelse af intern ekspertise

Migatronic har omfattende intern viden om svejseautomatiske løsninger, hvilket sikrer, at de forstår alle aspekter af deres teknologi og løbende stræber efter innovation og forbedring.

En af de fremtrædende funktioner i CoWelder-systemet er dets brugervenlige programmering. Afhængigt af de specifikke krav kan yderligere funktioner integreres problemfrit, hvilket giver mulighed for præcision og fleksibilitet i svejseopgaver.

UR20's længe ventede udvidede rækkevidde

UR20's længe ventede udvidede rækkevidde

Indarbejdelsen af UR20 robotten i CoWelder skubber grænserne for svejsesystemets evner yderligere. Med en udvidet rækkevidde på 1.750 mm (68,9 tommer) kan svejsere programmere robotten til at svejse større emner.

Migatronic indser, at til tider kan kun 80-90% af emnet svejses på en UR10e CoWelder-løsning, og kunderne vil derefter afslutte emnet manuelt eller ved manuelt at rotere det. Nu, med UR20, er Migatronic overbevist om, at de kan færdiggøre stykker som disse udelukkende ved hjælp af robotsvejsesystemet.

Kraften i samarbejde med Universal Robots

Kraften i samarbejde med Universal Robots

Universal Robots' åbne platformstilgang har altid været afgørende for CoWelders succes. Den åbne softwaredesignfilosofi giver eksperter som Migatronic mulighed for at udvikle software oven på det og skabe deres svejsesystem.

Det igangværende partnerskab mellem Migatronic og Universal Robots søger at maksimere kundeværdien ved at blande Migatronics ekspertise inden for automatiserede løsninger med Universal Robots' avancerede teknologi.

Det, der gør Universal Robots speciel, er den åbne platform, de har. De skabte denne intuitive software, hvorpå vi kan skabe vores eget svejsesystem. Vi kunne starte forfra og bare bygge, hvad vi synes er den nemmeste svejse-cobot til vores slutbruger.

Rasmus Tønnov Fra, produktchef hos Migatronic

Kontakt Universal Robots

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89