Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
UR10 hjælper fødevarevirksomheden Orkla Foods i Kumla med at strømline produktionen og skabe driftsstabilitet i emballeringen af fødevarer i kartoner. Det viste sig at være meget nemt at implementere og nemt at lære medarbejderne at håndtere og betjene robotten. Det fungerer godt i forskellige netværk af produktionsmaskiner, er let at flytte og kræver ingen omfattende sikkerhedsinstallationer.
Den 1. januar 2014 blev Orkla Foods Sverige ”født”, efter en vellykket integration af de tre fødevarevirksomheder Abba Seafood, Procordia Food og Frödinge. Virksomheden har base i Eslöv og har en række produktionsfaciliteter i hele Sverige. I øjeblikket er de placeret i Eslöv, Tollarp, Fågelmara, Frödinge, Kungshamn, Örebro, Vansbro og Kumla.
Blandt andre produkter tilbereder Kumla-fabrikken vaniljecreme. Før Orkla Foods Sweden investerede i Universal Robots UR10, blev vaniljecremeposerne pakket manuelt i kartonerne. Målet var at finde en automatiseringsløsning, der kunne fungere sammen med andre produktionsmaskiner i et netværk, ville være nem at flytte og programmere og kunne fungere sammen med medarbejdere uden omfattende sikkerhedsinstallationer.
"Et vigtigt krav var, at robotten skulle fungere fejlfrit, så vi ikke behøvede tilsyn eller ekstra støtte for at få den til at fungere. Det ville også være en stor fordel, hvis det ikke krævede sikkerhedsafskærmning omkring det og kunne arbejde sikkert sammen med vores medarbejdere", siger Johan Linné, Site Manager, Orkla Food Kumla.
Johan Linné, Site managerRobotten er fleksibel, nem at implementere, enkel at programmere og kan udføre forskellige opgaver i et netværk med andre maskiner.
Tilbagebetalingstiden for investeringen i UR10 er omkring seks måneder.
Efter et tip fra en lokal virksomhed havde virksomheden en demonstration af UR10 og var imponeret. Den automatiserede proces indebærer anbringelse af poser i kartoner. Robotten arbejder uafhængigt, men er en del af et netværk med en kartonholder, en kartonforsegler og fodres af en påfyldningsmaskine. Tingene gøres enkle med UR10-robotten, siger Johan Linné, og tilføjer, at det hjælper virksomheden med at strømline og fjerne tunge løft og kedelige gentagne opgaver for operatøren.
”Det har fungeret rigtig godt”, opsummerer han. "Den er fleksibel, nem at implementere, enkel at programmere og kan udføre forskellige opgaver i et netværk med andre maskiner. En vigtig fordel er, at robotten stopper, hvis du støder ind i den, hvilket betyder, at den er sikker og ikke kræver nogen sikkerhedsafskærmning omkring den, hvilket gør den mere integreret med medarbejderne."
"Vi har fået en mere økonomisk og stabil drift, og vi undersøger nu, om der er andre anvendelser, hvor vi kan bruge denne type robot".
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...