Automatisering hos Ornua
Automatisering hos Ornua
Irsk mejerikooperativ Ornua har implementeret UR20-cobotten i palleteringsapplikationer og håndterer en række produkter, der vejer op til 12 kg (26,5 lbs). Den øgede nyttelast og udvidede rækkevidde af den nye, større UR20-cobot har gjort det muligt for virksomheden at automatisere en opgave, der udgjorde en reel risiko for gentagne belastningsskader for medarbejderne. Ornua valgte en UR20-drevet palleteringsløsning fra Robotiq, PE20, på grund af dens brugervenlighed og evne til at fungere problemfrit sammen med medarbejdere, mens de håndterer forskellige mejeriprodukter.
En af Ornuas mest arbejdskrævende operationer var end-of-line palletering. Denne essentielle, men fysisk krævende opgave involverede håndtering af en række mejeriprodukter, fra seks til 12 kg (13,2 til 26,5 lbs) pakker og heftige 10 kg (22 lbs) blokke af ost.
Manuel pålæsning og aflæsning af disse produkter udgjorde en reel risiko for gentagne belastningsskader for deres dedikerede medarbejdere. Jobbet krævede konstant bøjning, rækkevidde og løft – en opslidende og unergonomisk proces, der kan resultere i sundhedsproblemer over tid. Det blev tydeligt, at automatisering ikke kun kunne lette belastningen på deres arbejdsstyrke, men også tillade deres medarbejderes overgang til mere værdiskabende roller.
At se nærmere på processen og de vigtigste detaljer for en vellykket overgang fra manuelle processer til automatisering med samarbejdende robotter
Ornua satte sig for at finde en løsning, der effektivt kunne håndtere udfordringen med at palletere deres forskellige mejeriprodukter. Deres søgning førte dem oprindeligt til flere leverandører, der tilbyder robotsystemer, men disse systemer ville have isoleret det menneskelige element fuldstændigt fra processen, hvilket ikke var egnet til deres behov. I betragtning af mejeriprodukters karakter og behovet for fleksibilitet i deres drift, krævede de en løsning, der tillod menneskelig interaktion og tilsyn.
Det var her, Ornua kom i kontakt med RARUK og Robotiq og blev introduceret til Universal Robots' samarbejdende robotter, som er designet til at arbejde problemfrit sammen med medarbejdere. Ornua så lovende ud i Universal Robots' UR20-robot, en kraftfuld cobot med 20 kg (44,1 lbs) nyttelastkapacitet og rækkevidde på 1750 mm (68,9 in), hvilket gør den ideel til deres palleteringsbehov. Med Jack Cotton's ord, "Da jeg fandt ud af om UR20, var vi ret begejstrede på grund af dens evne til at løfte op til 20 kg".
Løsningen, som Robotiq leverede til Ornua – PE20 – blev bygget udelukkende omkring UR20 cobot. Det er at udføre en simpel pick and place-opgave, plukke mejeriprodukterne eller de indrammede mejeriprodukter fra transportbåndet og lægge dem på en palle i det korrekte mønster.
Robotiqs dedikerede software til palleteringsapplikationer – Material Handling Copilot – hjælper med at gøre opsætningen hurtig og ligetil. I modsætning til traditionelle robotter, der kræver omfattende programmering, tilbyder Robotiq en brugervenlig grænseflade.
Étienne Samson, Robotics Applications Director hos Robotiq, forklarer "At have en løsning som vi har, betyder at have en visuel opsætning, så du ikke behøver at programmere kodelinjer. Du skal bare åbne palleteringsgrænsefladen, indtaste din boksdimension og vægt og mønsteret, og så skal du bare trykke på start, og robotten vil gøre alt automatisk".
Responsen fra Ornuas medarbejdere og ledelse var meget positiv. UR20 viste sig at være en brugervenlig, tilpasningsdygtig og effektiv løsning. Faktisk sagde Andrew Mason, Automation Sales Manager hos RARUK, da han talte med kundernes feedback på UR-cobotter, "feedbacken fra kunder, der bruger Universal Robots, er, at de er brugervenlige. Vi har mange kunder, der er tilbagevendende kunder; De køber multipla”.
Øjeblikke efter installationen brød et lille bifald ud, da UR20 færdiggjorde sin første palle. Det var en passende fejring for et kooperativ, der var engageret i innovation, effektivitet og trivsel for sin arbejdsstyrke. Med UR20 ved deres side er Ornua velforberedt til at fortsætte med at vise vejen i den irske mejeriindustri, en palle ad gangen.
Med den vellykkede implementering af UR20 ser Ornua nu frem til en fremtid, hvor automatisering spiller en endnu større rolle i deres drift. Som Jack Cotton forklarer, "Jeg håber efter installationen af denne cobot, at virksomheden vil være meget mere åben for at tilføje mere automatisering". Mulighederne er spændende, med potentialet for automatisering, der strækker sig til andre områder inden for mejeriindustrien.
Étienne Samson, Robotics Applications Director hos RobotiqBehovet for automatisering i industrien er klart, og det vil kun vokse. Fremtiden for automatisering er lys.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...