Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Høreapparatproducenten Oticon havde brugt robotteknologi i 10 år, men efterhånden som minutkomponenterne blev stadig mindre, var de eksisterende to- og treaksede robotter ikke længere egnede. Hvis for eksempel en lille del sad fast i formen, kunne robotarmen ikke udføre de krævede laterale og vertikale bevægelser tilstrækkeligt til at vælte den ud. Udskiftning af deres eksisterende to- og tre-aksede robotter med en seks-akset UR5 gjorde det muligt for dem at automatisere små produktionskørsler med mange variabler. Lige så vigtigt er det, at den fingerfærdige robotarm håndterer dele på kun en millimeter i størrelse med stor præcision.
Også hurtige fremskridt inden for medicinsk teknik har resulteret i konstant skiftende produktionsprocesser, og et bredere udvalg af høreapparatmodeller betød, at der var behov for ny teknologi.
"Delene til moderne høreapparater bliver mindre og er ofte kun en millimeter store. Vi ledte efter en løsning, der kan suge små dele ud af en form. Dette var umuligt manuelt. Vi havde brug for en mere fleksibel løsning, der også ville være økonomisk rentabel til mindre produktionskørsler”, siger Arne Oddershede, gruppeleder for vedligeholdelsesenheden hos Oticon.
Arne Oddershede, gruppeleder for vedligeholdelsesenhedenDa vi producerer forskellige batchstørrelser og komponenter, når vi udvikler nye produkter, skal det være muligt nemt at omprogrammere robotten. Med en traditionel robot involverer dette en computer og kræver specialuddannet personale. Men med UR5 kan ethvert medlem af det tekniske personale bogstaveligt talt gribe robotten og vise den bevægelsessekvensen ved hjælp af waypoints
Oticon blev overbevist af den intuitive brugervejledning og UR5-robotternes præcision. Robotarmen er fast monteret på sprøjtestøbemaskinen og kan placere sig over formen og suge op til fire plastelementer samtidigt ved hjælp af et specielt designet vakuumsystem. Uden at beskadige de følsomme elementer. Når delene er fjernet, trækker robotten sig væk, og støbemaskinen forbereder sig på en ny operation. Alle komponenter fra samme batch opsamles efterfølgende i separate rør for at sikre, at de kan spores korrekt.
På grund af sine seks akser er UR5 meget manøvredygtig og i stand til at rotere eller vippe delene for hurtigt at løfte dem ud af formen. Robotten arbejder i cyklusser på fire til syv sekunder afhængigt af størrelsen af produktionskørslen og komponenten. Den fleksible implementering var en anden vigtig værdidriver for Oticon.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...