--

COBOT-automatisering afhjælper mangel på arbejdskraft og øger produktionen med 40%

PLC-brancher

Kort sagt

Installationen af to UR10-robotter på plc Industries' produktionsanlæg i Singapore har øget produktionen med 40% uden at ansætte flere mennesker. Takket være robotarmenes fleksibilitet og den minimale overvågning, der kræves, kan en medarbejder nu håndtere fire CNC-maskiner.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kombineret med stigende materiale- og ejendomsomkostninger er blevet enorme problemer for virksomheder i Singapore. PLC Industries – en tjenesteudbyder inden for præcisionsteknik – besluttede, at automatisering af deres produktionslinjer ville hjælpe med at imødegå udfordringerne og begyndte processen i begyndelsen af 2014.

Da sikkerhed er en topprioritet, var en af de største bekymringer, at produktionslinjens layout krævede, at medarbejderne var i nærheden af robotterne. Ledelsen ønskede at sikre, at de valgte robotter kunne fungere effektivt og sikkert inden for begrænsede rum.

PLC-brancher

Industri Metal og bearbejdning
Land Asien
Antal medarbejdere 50-100
Robot UR10
Video — UR10 robot, PLC Industries, Singapore

Hvordan de gjorde det

Efter at have gennemført de nødvendige risikovurderinger modtog plc Industries bekræftelse på, at UR10-robotterne ikke behøver sikkerhedsafskærmning og investerede i to UR10'er. "At se mine kolleger være helt trygge ved at arbejde sammen med robotterne er meget opmuntrende. At kunne arbejde uden frygt er et klart plus for os alle. Det forbedrede fokus, som alle nu besidder, kommer fra lavere træthed og højere koncentrationsniveauer. Dette reducerer betydeligt risikoen for, at der sker en ulykke ", siger Yeo Hock Lee, ingeniørchef hos plc Industries.

En anden UR10-funktion, der viste sig at være værdifuld for plc Industries, er den nemme programmering. På grund af pladsbegrænsninger og mangel på arbejdskraft var det vigtigt, at hver robot kunne betjene to CNC-maskiner. Takket være fleksibiliteten i UR10 kan en enkelt medarbejder nu håndtere fire CNC-maskiner – hvilket har øget produktionen med 40% og øget produktionsvariationen.

At se mine kolleger være helt trygge ved at arbejde sammen med robotterne er meget opmuntrende. Det forbedrede fokus, som alle nu besidder, kommer fra lavere træthed og højere koncentrationsniveauer.

Yeo Hock Lee, ingeniørchef
UR10 kollaborativ robot, plc Industries, Singapore
UR10 kollaborativ robot, plc Industries, Singapore

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Flere maskinbetjeninger med en enkelt robot er nu mulige uden brug af sikkerhedsafskærmning.
  • Tilbagebetalingstid :12 måneder.

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Fleksibel implementering
  • Samarbejdsvillig og sikker

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • CNC-maskinbetjening