--

UR cobotløsning holder schweizisk støbespecialist på hjemmejord

Profatec AG

Kort sagt

Profatec AG henvendte sig til Universal Robots, da udfordringerne ved at udvide sin forretning kolliderede med det potentielle behov for at flytte produktionen mod det billigere asiatiske marked. Men en kombination af robotarmløsninger sikrede, at virksomheden kunne holde sin base omkostningseffektiv derhjemme i Schweiz. Profatec AG blev grundlagt i Malans i Schweiz i 2003 og har leveret specialiserede, støbte plastløsninger til industrier lige fra bilindustrien til medicinalindustrien i langt over et årti.

Forretningstransformationen

Da tiden kom til at udvide virksomhedens størrelse og kapaciteter, stod virksomheden over for en vanskelig beslutning. I 2007 ville det inkorporere sprøjtestøbning i sit tilbud, hvilket øgede ambitionerne og rentabiliteten.

Typisk vil behovet for mere plads og personale til fremstilling få virksomheder som Profatec til at vende sig til det asiatiske marked for en billig løsning, men i stedet henvendte denne klassiske schweiziske virksomhed sig til Universal Robots for et automatiseret svar, der ville gøre det muligt for den at holde sin hjemmedyrkede virksomhed blomstrende i sit eget land.

Profatec AG

Industri Plast og polymerer
Land Europa
Antal medarbejdere 5-25
Robot UR5, UR10

Uden vores robotter ville vi ikke have haft en chance mod de lavere priser fra Kina, vi er derfor desto mere glade for, at vi lykkedes og har været i stand til at gå i den anden retning, sikre arbejdspladser i Malans og frigøre personale fra mere monotone opgaver

Chris Battaglia, CEO
Håndtering af store udfordringer

Håndtering af store udfordringer

Universal Robots skulle løse to store udfordringer for Profatec. På den ene side skal alle maskiner hurtigt kunne tilpasses til injektion af nye plastdele. På den anden side skal de mest forskelligartede processer være fleksible nok til at klare selv små partistørrelser hurtigt og økonomisk.

Fleksibel og godt anbefalet

Fleksibel og godt anbefalet

UR5-robotten, som anbefalet af automationsspecialisten og Universal Robots' schweiziske repræsentanter Bachmann Engineering AG, blev implementeret i en indledende testfase og viste sig at være en stor succes. I modsætning til lineære robotter var UR5 i stand til at arbejde fleksibelt på fem forskellige sprøjtestøbemaskiner, der alle let kunne programmeres af personalet uden behov for at stoppe produktionen.

Boostet rentabilitet og produktion

Boostet rentabilitet og produktion

Med UR5, der gør det muligt at gennemføre ordrer meget hurtigere, investerede Profatec i yderligere to UR10'er fra Universal Robots for at udvide produktionen, reducere omkostningerne og øge rentabiliteten yderligere. De to større robotter har en større arbejdsradius (1300 mm i stedet for 850 mm) og en højere belastningskapacitet (10 kg i stedet for 5 kg) end UR5, men hver robot er i stand til at arbejde på hver maskine – hvilket øger fleksibiliteten i Profatec-processen endnu mere.

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Frigørelse af personale til mindre gentagne opgaver
  • Oprettelse af mere ensartede pålidelige processer
  • Reduktion af omkostninger

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Hurtig opsætning
  • Fleksibel implementering
  • Samarbejdsvillig og sikker

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Monteringsskæring