Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Californien-baserede RSS Manufacturing og Phylrich, der fremstiller VVS-armaturer og fittings til vandhaner, var nødvendige for at imødekomme en ny månedlig ordre på 700 ventiler. Deres CNC-maskine var i stand til at producere 400 ventiler om måneden med to skift – så selvom de satte et tredje skift på, ville det stadig ikke være tilstrækkeligt til at opfylde målet.
Ved at tilføje en UR5 til deres produktionsopsætning øgede RSS produktionshastigheden betydeligt og åbnede også op for 30% mere kapacitet på eksisterende maskiner. Som følge heraf er den amerikanske producent nu konkurrencedygtig med udenlandske konkurrenter.
I stedet for at købe en anden CNC-maskine besluttede RSS at søge på markedet efter robotarme. Løsningen skulle dog matche RSS' højt specialiserede kortsigtede produktionsanlæg med leveringstid så hurtigt som 24 timer.
Geoff Escalette, CEOI et fleksibelt miljø som dette har du brug for en fleksibel robot. En, der kan fungere uden sikkerhedsbure, en, der er bærbar og en, der kan omprogrammeres hurtigt.
RSS' mange krav blev opfyldt af en UR5. Robotarmen blev sat i gang døgnet rundt, og inden for 11 dage var ordren på 700 ventiler klar til at blive afsendt. Og dette var kun det første skridt i retning af at optimere produktionen. Da UR5 blev indsat til at mate rør ind i en dorrørbøjer, var RSS-teamet i en overraskelse.
"Vi havde ikke forventet, at robotten kunne fungere så hurtigt. Det skubbede grænserne for dorbenderen så meget, at hydraulikken i benderen blev overophedet og begyndte at fungere dårligt", siger Escalette. "Men det producerede 1500 stykker på fire timer. Det ville have taget os to til tre dage at udføre med manuelt arbejde. Nu har vi optimeret benderen til at følge med robotten”.
Masterplanen for RSS var at være konkurrencedygtig med oversøiske producenter og bringe produktionsjob tilbage til USA. Og UR5 har bidraget væsentligt til denne plan. Robotarmen gør det ikke kun muligt at øge produktionshastigheden uden at købe yderligere CNC-maskiner. UR5 har også åbnet op for 30% mere kapacitet på eksisterende maskiner.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...