Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Shad, en europæisk leder af tilbehør til motorcykler, indarbejdede deres første UR5 i deres Mollet de Valles-anlæg, optimerede deres produktionslinje og forbedrede arbejdsmiljøet for deres medarbejdere. Shad er vokset støt i løbet af de sidste par år og har været på udkig efter en robotløsning til at håndtere øget efterspørgsel. De løsninger, som shad havde set, var ikke rettet mod mindre produktionskørsler og var ikke økonomisk levedygtige som en "one-function" robot, da shad produktsortimentet altid ændrede sig.
Universal Robots UR5 opfylder SHADs behov perfekt. Ikke alene var den i stand til at blive flyttet rundt på produktionsanlægget efter behov, den kunne også omprogrammeres til at håndtere virksomhedens nuværende krav. Virksomheden valgte UR5 for at optimere deres produktionsproces på grund af brugervenligheden og evnen til at arbejde uden behov for dyre hegn. Den seks-aksede UR5 arbejder skulder ved skulder med operatørerne i et fælles rum, hvilket frigør dem fra gentagne opgaver, herunder montering af kufferterne. Dette forbedrer kvaliteten og produktionstiden, samtidig med at arbejdsområdet forbedres.
Joan Planas, ingeniørInstallationen af robotten repræsenterer et spring fremad i produktionsteknologien, der hjælper os med at levere et bedre arbejdsmiljø, et produkt af højere kvalitet og samtidig hjælper os med at minimere omkostningerne
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...