Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...
- Øge produktiviteten
- Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
- Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Stigende lønninger, pladsbegrænsninger og sikkerhedsproblemer skabte et udfordrende arbejdsmiljø for præcisionsingeniørfirmaet Sky Engineering. Virksomheden kæmpede for at reducere deres produktionsomkostninger og lykkedes endelig med implementeringen af en robotarm i en af deres CNC-maskiner. Nu har virksomheden den luksus at have én mand til at passe to maskiner.
Med stigende lønninger og stadig sværere at finde kvalificeret arbejdskraft stod den Singapore-baserede præcisionsteknologivirksomhed, Sky Engineering, over for udfordringen med at holde produktionsomkostningerne på et konkurrencedygtigt niveau. Driftsleder William Kuek, satte sig for at finde en industrirobot til at løse de potentielt lammende problemer.
"Vores anlæg er i drift døgnet rundt. Det er bydende nødvendigt, at virksomheden automatiserer dagligdags gentagne opgaver for at holde omkostningerne nede”, forklarer han. Ud over effektivitet skulle der også tages hensyn til plads- og sikkerhedsspørgsmål. Tårnhøje ejendomspriser betød begrænset plads til udvidelse i produktionsanlægget, og at medarbejderne til gengæld arbejdede tæt på maskinerne.
William Kuek, driftslederVores anlæg er i drift døgnet rundt. Det er bydende nødvendigt, at virksomheden automatiserer dagligdags gentagne opgaver for at holde omkostningerne nede.
Efter grundig forskning fandt Sky Engineering, at Universal Robots kunne levere på alle parametre og besluttede at teste UR5-robotarmen i en CNC-maskine. Jobbet: At hjælpe med forskellige rengørings- og forberedelsesopgaver.
Virksomheden opdagede hurtigt, at en ny 'kollega' tillod en mand at betjene to maskiner ad gangen — noget, der tidligere var umuligt, da alle opgaver var stærkt afhængige af manuel arbejdskraft – hvilket reducerede omkostningerne betydeligt.
Samtidig løste robotarmens indbyggede kraftsensor både sikkerheds- og rumproblemer ved at give medarbejderne mulighed for at arbejde i nærheden af robotten. Og den brugervenlige programmering gjorde det muligt for medarbejderne selv at programmere robotarmen – også uden forudgående erfaring med industrirobotter. Sky Engineering var især tilfreds med investeringsafkastet, da omkostningsreduktioner fører til en tilbagebetalingstid på kun 15 måneder.
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...