Automatisering hos Smooth Robotics
Automatisering hos Smooth Robotics
Økosystem åbner cobotsvejsemuligheder. Smooth Robotics leverer en svejseløsning i en klasse for sig. Udviklet på få år med vision og passion – og et tæt samarbejde med dem, der bruger det. Mød en virksomhed, der har omfavnet Universal Robots økosystem.
Svejsebuen rammer præcist hver eneste gang. Hurtige, kontrollerede bevægelser og helt konsistente resultater igen og igen. Et resultat af mange års erfaring og faglig ekspertise fra en dygtig håndværker – men udført af en samarbejdende robot, der gør præcis, hvad den er programmeret til at gøre. I den store produktionshal hos danske Alusteel afleverer Boguslaw Hara svejsning til robotarmen fra Universal Robots. Han har været ansat i otte år som smed og gennem 14 år som svejser ved han alt om sit håndværk. Om at lægge den gode svejsning, så den er holdbar, ensartet og æstetisk. Boguslaw Hara lavede den første svejsning selv, og med blot et par tryk på SmoothTool-knapperne programmerede han en revolutionerende software, der styrer robotarmen, så den efterligner svejsningen, som kun en erfaren svejser kan producere.
Det var præcis den drøm, Erik Mønster havde for et par år siden: At udvikle et svejseværktøj, der lader den dygtige svejser træne robotten. Kendskabet hos en professionel, der udfører et par handlinger for at træne robotten, så den gentager den perfekte svejsning igen og igen.
Denne grundlæggende idé førte ham til at grundlægge Smooth Robotics for blot fire år siden, men i dag tilhører den absolutte verdenselite inden for robotsvejseværktøjer. På det tidspunkt så Erik Mønster en tendens i arbejdsstyrken, der er blevet mere og mere udtalt rundt om i verden – og han vidste med det samme, at det ville kræve en innovativ vision at blive løst.
At se nærmere på processen og de vigtigste detaljer for en vellykket overgang fra manuelle processer til automatisering med samarbejdende robotter
På mange måder er samspillet mellem svejseren og robotten det bedste billede af en cobot. Fordi det er den grundlæggende idé bag Smooth Tool, som svejseværktøjet fra Smooth Robotics kaldes: at mennesket og maskinen arbejder sammen, at robotarmen fra Universal Robots er den samarbejdende robot.
Den intuitive tankegang var også afgørende for Ahmad Gheit, ledende softwareudvikler hos Smooth Robotics: "Vi har simpelthen fjernet kompleksiteten af en robot og lad svejseren med sine færdigheder programmere robotten med sine handlinger. Svejseren skal være god til sit håndværk. Så er vores program med til at gøre cobotten lige så god som ham,”siger han.
Den store fordel ved løsningen er, at svejseren kan bruge den foretrukne svejseenhed og blot montere den på cobotten, fordi SmoothTool-programmet er kompatibelt med stort set alle strømkilder. På denne måde kan alle de dygtige svejsere bruge deres foretrukne svejseløsninger, hvilket giver endnu større incitament til at bruge cobotten.
Hos Alusteel er det præcis, hvad der sker. I den familieejede produktionsvirksomhed med lidt over 50 ansatte er stifter Mads Milling begejstret for løsningen, som frigør en masse ressourcer – og giver god økonomisk mening.
"Det er som at have tre mænd på arbejde, når en svejser er ved siden af cobotten. De er i virkeligheden kollegaer, og det er virkelig nemt for svejseren at sætte robotten i bevægelse og derefter gøre sin egen ting ved siden af. For os er det langt mere attraktivt at få flere cobots sammenlignet med store industrielle svejsere. De kræver mere forarbejde og er dyrere at betjene. De små og alsidige cobotter giver mening og giver os mulighed for at tage imod flere ordrer på et tidspunkt, hvor det kan være svært at finde kvalificeret arbejdskraft,” siger Mads Milling.
For nylig blev en svejseopgave udført af cobotten afsluttet på lidt over halvdelen af den tid, en svejser ville have brugt til at lave det 30 stk. store parti.
For Smooth Robotics er det et eksempel, der blot understreger selve essensen af værktøjet – og det tætte samarbejde med slutbrugerne er afgørende for den videre udvikling af SmoothTool, kernen i Smooth Robotics. Bygget udelukkende på cobots fra Universal Robots, ikke på grund af tilfældigheder, men et helt bevidst valg fra virksomhedens grundlæggelse.
"Vi vidste med det samme, at det skulle være baseret på Universal Robots' produkter. Det var det, der gav mening. Der er så mange muligheder for at udvikle produkter til deres cobots,” siger Erik Mønster.
Samarbejdet med UR blev hurtigt etableret og i 2021 blev Smooth Robotics en UR+ partner. Et partnerskab grundlæggende baseret på den forudsætning, at Universal Robots er gode til at konstruere robotter, mens partnerne er gode til at opfinde tilpassede applikationer – og at det tilsammen giver en variation og funktionalitet, som ingen havde formået på egen hånd.
Den åbne dialog med Universal Robots er også en af de ting, Erik Mønster værdsætter mest, fordi fordelene er så gavnlige for begge parter.
"Vi er konstant opdateret med de nye initiativer, der kommer fra Universal Robots, så vores produkter arbejder straks sammen med nye modeller. Omvendt kan vi give unik indsigt i de oplevelser, slutbrugerne har. Vi ved, hvad kunderne leder efter, og den viden deler vi med Universal Robots,” siger Erik Mønster.
Erik MønsterManglen på svejsere bliver mere og mere tydelig. Vi ser det over hele verden. Jeg vidste, at automatisering har mange fordele, så jeg ønskede at udvikle en brugervenlig løsning baseret på deres egen viden som svejsere
Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...