--

Dansk virksomhed fordobler omsætningen med UR-cobotter

Stantræk

Kort sagt

For den danske kortsigtede produktionsvirksomhed Stantræk betyder automatisering vækst. To robotarme med fleksibel implementering har gjort det muligt for virksomheden at udvide produktionen og næsten fordoble omsætningen uden betydelige stigninger i lønningslisten. Stantræk stod over for hård konkurrence fra østeuropæiske lande med lavere lønkrav og havde svært ved at vinde jobtilbud. Den eneste vej at gå var at finde en måde at vokse på uden at ansætte flere mennesker i produktionen.

Stantræk

Industri Metal og bearbejdning
Land Europa
Antal medarbejdere 25-50
Robot UR5
Video — UR5 robot, Stantræk, Denmark

Der har ikke været nogen klager over UR5'erne. Vores medarbejdere indså hurtigt, at robotterne spiller en central rolle i at generere indtægter og har hjulpet os med at komme tilbage på en jævn køl efter recessionen,

Frank Barbarus, COO

En værdig investering

Stantræk investerede i to UR5 fra Universal Robots og disse bidrog hurtigt til at booste bundlinjen. Fra 2008 til 2013 blev omsætningen næsten fordoblet fra 4 millioner dollars til 7 millioner dollars, mens antallet af medarbejdere kun steg fra 21 til 28. Det hele handler om automatisering.

En af UR5-robotterne bruges for eksempel til at fremstille mekaniske komponenter, der først placeres i en stempelmaskine og derefter i en kasse. En erfaren medarbejder kan placere 400 genstande i en kasse i timen – og mens robotarmen kun håndterer 300 genstande på samme tid, kommer den stadig fremad. Fordi en robot ikke har brug for løncheck, pauser eller betalt ferie. Og robotterne er blevet godt modtaget af medarbejderne på Stantræk. Faktisk har de robotarme, der er nemme at programmere, vist sig at være en attraktion for innovative medarbejdere. Poul Lave, der arbejder i produktionen, er en af dem:

"Jeg fandt faktisk en måde at spare tre sekunder i produktionen af hvert element, fordi jeg brugte undervisningsfunktionen, så jeg simpelthen kunne gribe robotarmen og vise den den ønskede bevægelse. Dette gjorde det muligt for mig at justere robotbevægelserne for at få UR5 til at bevæge sig mere jævnt. Før håndterede robotten ca. fire genstande i minuttet, nu er den færdig med seks i minuttet." Som et resultat af Poul Laves indsats kan UR5 nu behandle hele indholdet af en kasse fire gange hurtigere end før.

UR5 kollaborativ robot, Stantræk, Danmark
UR5 kollaborativ robot, Stantræk, Danmark

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Automatisering til
  • vækst Bemandingsproblemer

Nøgleværdidrivere:

  • Nem programmering
  • Fleksibel implementering
  • Hurtig tilbagebetaling

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Maskinpleje

Kontakt Universal Robots

Tusindvis af virksomheder er afhængige af kollaborative robotter til at...

  • Øge produktiviteten
  • Tilpasse sig skiftende produktefterspørgsel
  • Forbedre medarbejdernes trivsel og fastholdelse
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89