--

Synkroniseret: Fordelene ved koordineret bevægelse

THG-automatisering

Kort sagt

THG Automation har implementeret en ny funktion i deres cobotsvejseløsninger, som de mener "vil blæse deres kunders sind"; den nye koordinerede bevægelsesfunktionalitet fra Universal Robots (UR). Denne innovative funktion giver præcis og synkroniseret bevægelse mellem UR cobotten og en eller flere eksterne akser. Koordineret bevægelse optimerer ikke kun cyklustiden betydeligt, mens den overholder præcise værktøjsbaner, det muliggør også svejsning af ulige formede og cylindriske dele, der er vanskelige at svejse effektivt med cobots.

Tocifret produktivitetsstigning

Baseret i Indianapolis, IN, er THG Automation en UR-partner, der udvikler svejse- og skæreløsninger baseret på Universal Robots platformen. I tæt samarbejde med UR har virksomheden været med til at udvikle Coordinated Motion og nu implementeret det i deres løsninger. Funktionen er en del af UR's nye MotionPlus softwarepakke, der er tilgængelig for UR's OEM, UR+ og certificerede systemintegratorpartnere. Ligesom THG vil disse UR partnere nu være i stand til at integrere denne funktionalitet i deres egne tilbud – en funktionalitet, som administrerende direktør for THG Automation, Matt Hendey, forudsiger vil "bringe tocifrede forbedringer i produktiviteten":

"Når cobotten synkroniseres med en ekstern akse og timing den inden for millisekunder, betyder det, at vores kunder nu kan svejse dele, som de normalt ikke kunne svejse effektivt, fordi de enten skulle stoppe og manuelt rotere delen eller svejse den på to forskellige tidspunkter. Koordineret bevægelse vil være en game changer i branchen."

THG-automatisering

Industri Metaller og bearbejdning
Land USA
Antal medarbejdere 18
Cobot brugt UR10, UR20
Anvendte løsninger THG Automation MIG-løsning - THG Automation TIG-løsning - THG Automation 7. akse positioner
Se, hvordan koordineret bevægelse synkroniserer tid, position og hastighed mellem UR cobottens TCP (værktøjets centerpunkt) og en roterende positioner, hvilket strømliner komplekse svejseopgaver

Vi siger altid; 'at kaste gnister er penge'. Hvis vores kunder nu kan udføre svejsningen, mens de flytter delen uden konstant at skulle starte og stoppe, er det enormt for både produktivitet og bundlinje.

Matt Hendey, CEO for THG Automation
Høj kundeefterspørgsel

Høj kundeefterspørgsel

Hendey forklarer, at han har snesevis af kunder, der beder om funktionen Koordineret bevægelse.

"Der er en enorm efterspørgsel efter det, det er næsten som et buzzword i branchen," siger han og giver nogle eksempler på, hvad kapaciteten vil gøre det muligt for sine kunder at gøre: "Hvis en kunde ønsker at gøre hårdt ansigt på kanalarbejde, kan de gøre det nu med komplekse former. Eller svejse ulige formede dele som skrueskrueformer, skruer og centrifuger, som typisk ville have været applikationer, vi ville have afvist tidligere."

Koordineret bevægelse vil være en game changer i branchen, og det vil bringe flere kunder, der normalt ikke ville have brugt Universal Robots platform til svejsning eller skæring i blandingen.

Matt Hendey, CEO for THG Automation
Kompleks svejsning i brugervenlig grænseflade

Kompleks svejsning i brugervenlig grænseflade

I sit "tidligere liv" arbejdede THG Automations CEO med koordineret bevægelse i traditionelle industrirobotter. "Det var altid meget svært at bruge, nogle gange, når vi tilføjede koordineret bevægelse til vores kunders applikationer, ville de ende med at slukke det, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af at bruge det," siger han.

Et scenarie, som Hendey ikke forudsiger, vil ske på UR-platformen. THG Automation har oprettet en 'URCap', en softwaregrænseflade på UR-cobottens eget undervisningsvedhæng, til funktionen Coordinated Motion. "Dette er virkelig det bedste fra begge verdener," siger Hendey. "Vi tilføjer en avanceret funktion, der gør det muligt for vores kunder at dykke dybt ned i avancerede funktioner, men vi gør det i en meget brugervenlig indstilling inden for UR-programmeringsmiljøet, som mange af vores kunder allerede er meget bekendt med. Jeg har ikke set Coordinated Motion implementeret på andre samarbejdende robotter, så det er meget spændende at have Universal Robots, der kommer ud af porten med dette, giver os mulighed for at udnytte det."

Enkeltakse trædestenen til flerakse

Enkeltakse trædestenen til flerakse

Hendey forklarer, hvordan det at lave enaksekoordineret bevægelse er et godt første skridt for nye robotbrugere. "Det giver dem en god smagsprøve på, hvordan det er at bruge det, og jeg tror, de vil elske det." Han siger og understreger, hvordan det er springbræt til koordineret bevægelse med flere akser. "Dernæst vil vi have spor og roterende positionere, der arbejder sammen med robotten, alle på samme tid. Så jeg tror, at deres sind vil blive blæst på, hvor nyttigt det er; men det er også noget, de kan vokse ind i. De behøver ikke at påtage sig alle disse nye funktioner på én gang."

Nøgleværdidrivere:

  • Tocifret produktivitetsforbedring
  • Kompleks svejsning i brugervenlig grænseflade
  • Manuel arbejdskraft frigjort til mere værdiskabende opgaver

Opgaver løst af samarbejdende robotter:

  • Svejsning og plasmaskæring af dele ved hjælp af koordineret bevægelse

Løst automatiseringsudfordringer:

  • Mulighed for at implementere en UR-cobot i komplekse svejse- og skæreopgaver, tidligere ikke muligt på en effektiv måde