Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MiR) er klar til første spadestik på nyt hovedsæde

Universal Robots og Mobile Industrial Robots (MiR) er klar til første spadestik på nyt hovedsæde

Om få uger starter byggeriet af det nye, fælles hovedkontor i Odense, som kommer til at huse godt 600 medarbejdere og bliver verdens største Cobot & Autonomous Mobile Robot (AMR) Hub. Det første spadestik bliver taget 20. april, og bygningen forventes at stå færdig i starten af 2024.

Baggrunden for at bygge et nyt, fælles hovedkontor er MiR og Universal Robots’ eksplosive vækst. I 2021 vækstede begge virksomheder mere end 40 procent, og ambitionerne er fortsat skyhøje. Til sammen forventer Universal Robots og MiR at ansætte over 200 nye medarbejdere alene i 2022, og derfor er der brug for større lokaler.

De perfekte rammer for innovation

Tanken bag det nye hovedsæde er dog ikke blot at skabe mere plads, fortæller Kim Povlsen, President for Universal Robots.

- “Det handler ikke kun om kvadratmeter. Det handler også om at skabe de optimale rammer for vores medarbejdere. Vi arbejder hele tiden på at innovere og rykke grænserne for, hvad cobots og automatisering kan, og med det nye hovedkontor skaber vi et unikt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor vi også vil nyde godt af et øget samarbejde med MiR og de synergieffekter, det vil give os begge. Bygningen er derfor tegnet med et gennemgående fokus på medarbejdernes trivsel og på at fremme det uformelle samarbejde i hverdagen.”

Den nye bygning kommer til at bestå af naturlige byggematerialer og vil fremstå som en integreret del af omgivelserne.

Odense er en robothovedstad

President for MiR, Søren E. Nielsen, glæder sig også til at rykke ind i den nye Cobot Hub, som han ser som en gevinst ikke kun for MiR og Universal Robots, men også for Odense som robotby.

- ”Markedet for både autonome mobile robotter og cobots bliver ved med at vokse, og vi ser frem til at give vores nuværende og kommende medarbejdere attraktive og inspirerende rammer for deres arbejde. Odense har en stærk talentmasse og har formået at positionere sig ude i verden som en førende robotby. Derfor er vi glade for, at vi sammen med Universal Robots kan investere langsigtet i det helt særlige fynske robotmiljø, vi også selv har været med til at skabe, og bygningen vil stå som et synligt bevis på, at Odense er en robothovedstad.”

Fakta

  • Det nye hovedsæde for Universal Robots og Mobile Industrial Robots kommer til at ligge på Energivej i Odense S - få hundrede meter fra Universal Robots’ nuværende hovedkontor.
  • Den nye bygning bliver cirka 20.000 m2 og skal huse op til 600 medarbejdere. Produktionen af robotterne skal fortsat ske på Universal Robots og MiRs eksisterende lokationer.
  • Anlægsprisen er 325 mio. kr. Hovedentreprenør på byggeriet er NCC. Byggeriet er skabt af 3XN/GXN, MOE og Henrik Jørgensen Landskab.
  • Byggeriet ventes at stå færdigt i starten af 2024.
  • Universal Robots og MiR er begge ejede af amerikanske Teradyne og fortsætter som to selvstændige virksomheder.
  • Planerne om et fælles hovedsæde blev offentliggjort i 2020, og efter at være blevet forsinket på grund af coronapandemien er der første spadestik på byggeriet 20. april. Mere info følger snarest.
Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder

LinkedIn
Lokalkontor
  • Universal Robots A/S
  • Energivej 51
  • 5260 Odense S
Kontakt os: (+45) 89 93 89 89