De acuerdo, has detectado que necesitabas estandarizar tu producción, reducir los cuellos de botella y liberar a tus empleados de las tareas repetitivas y peligrosas. Has detectado ineficiencias en algunas fases de tu proceso productivo. Te has interesado por la automatización, has barajado distintas posibilidades y has dado con la opción de la robótica colaborativa. Pero hay una duda que se mantiene como un elefante en la habitación: ¿cuánto cuesta un robot colaborativo? En este artículo esperamos darte algunas claves para que puedas calcular el coste aproximado de tu aplicación colaborativa y evalúes si una instalación con robótica colaborativa es económica.
La preocupación por el coste de un robot colaborativo no es un tema baladí. Es una de las razones por las que muchas empresas pequeñas y medianas están automatizando su producción más lentamente de lo que exige la competencia: la inversión en robótica les parece inabarcable. Sin embargo, puede que haya llegado la hora de poner en entredicho esta creencia.
En el mercado cada vez hay más propuestas que buscan hacer accesible la robótica colaborativa. Una de las razones de ser de Universal Robots es, precisamente, que la alta tecnología deje de ser únicamente una opción para las grandes compañías. Entonces, ¿la robótica colaborativa es factible para las pymes a nivel presupuestario? Las más de 50.000 instalaciones de Universal Robots en el mundo dan cuenta de que sí, por supuesto. La robótica colaborativa puede ser económica y, sobre todo, rentable, con un retorno de la inversión en poco tiempo. Veámoslo con más detenimiento.
¿Qué factores intervienen en el coste de un robot colaborativo?
El primer factor que influye en el coste de un proyecto de automatización colaborativa es el tipo de aplicación que necesitas: ¿se trata de un pick and place estándar o de una aplicación de paletizado, atornillado, carga y descarga o pulido que requiera un proyecto llave en mano? ¿Y cuál es el volumen de artículos que tendrá que gestionar el equipo? ¿Con qué cadencia de producción? Sin duda, estas son preguntas que debemos aclarar antes de hacer una valoración económica.
En función de la capacidad de carga y del alcance que necesites, podrás elegir entre el ultracompacto UR3e y el potente UR16e, pasando por los versátiles UR5e y UR10e.
Además, para saber cuánto cuesta un robot colaborativo, hay que tener en cuenta que los brazos robóticos necesitan efectores finales para impulsar el rendimiento en tu fábrica. Por ejemplo, una garra o gripper para coger y dejar objetos en una cadena de montaje, una cámara de visión artificial para efectuar controles de calidad o detectar piezas dispuestas aleatoriamente… Nuestro aplicativo gratuito Application Builder te permitirá simular en unos minutos todo lo que necesitas para obtener una aplicación colaborativa completa.
Relacionado con todo lo anterior, es importante evaluar qué grado de complejidad plantea el proyecto. A grandes rasgos, se pueden presentar dos situaciones:
- Un proyecto sencillo en el que, gracias a la facilidad de uso de los cobots, el fabricante puede instalar por sí mismo la aplicación colaborativa en pocas horas. En ese caso, la empresa puede contactar directamente con uno de nuestros distribuidores certificados distribuidos por toda la geografía española.
- Un proyecto complejo que requiera comunicar y sincronizar distintos equipos en tu planta de producción y un cierto grado de especialización para resolver tus necesidades. En este supuesto, Universal Robots cuenta con una red de integradores certificados que combinan el talento ingeniero, la expertise en robótica colaborativa y especialización sectorial.
Coste de un robot colabotativo
Teniendo en cuenta todos los factores mencionados arriba, podemos decir que el coste de una aplicación con robot colaborativo puede oscilar entre los 25.000 € y los 80.000 €.
Como ves, es una horquilla muy amplia. Para saber con más precisión cuánto cuesta un robot colaborativo de acuerdo con tus necesidades, te recomendamos que solicites una demostración para obtener un asesoramiento personalizado.
Nuestros partners harán un estudio de necesidades y de viabilidad del proyecto para aclararte los costes de inversión asociados a los cobots. Sin embargo, la cifra a la que te recomendamos que prestes más atención es al retorno de la inversión (ROI)
Retorno de la inversión inferior a un año
En la mayoría de los proyectos de automatización con cobots, el retorno de la inversión es inferior a un año. Ese es el tiempo que suelen tardar nuestros clientes en amortizar el coste de los robots colaborativos gracias al aumento de la productividad y a la reducción del desperdicio que consiguen con los equipos UR.
Este plazo de ROI tan estrecho se explica por las características de la robótica colaborativa. Una de las que tienen más peso es el carácter compacto y seguro de los cobots: al estar certificados para trabajar en el mismo espacio que los empleados humanos, no necesitan que inviertas en infraestructuras adicionales en la planta de fabricación, como podrían ser los vallados de seguridad. Este hecho permite ahorrar hasta un 20% en el coste de la instalación, y un 70% en el espacio que ocupa.
Además, los cobots facilitan una fabricación flexible. Con unos sencillos ajustes que cualquier empleado puede aprender, es posible adaptar el equipo para que manipule nuevas referencias de producto. No suele ser necesario, por tanto, contratar a una ingeniería especializada. Eso hace que una sola inversión en robots colaborativos permita cubrir necesidades de producción muy diversas.
Opciones de financiación de robots colaborativos
Para acortar aún más el retorno de la inversión, desde Universal Robots hemos lanzado un servicio de renting. Nuestra propuesta es que empieces a automatizar tu producción en menos de un mes y a beneficiarte de la mejora de rendimiento en tu fábrica, pero que repartas el pago del equipo a lo largo de 36 meses. De esta manera, los cobots se ponen a trabajar de inmediato y autofinancian el coste del renting.