Los procesos de pulido y abrillantando son de las etapas de la cadena de producción más decisivas debido a la delicadeza y precisión que exigen, junto al efecto que tienen en el acabado del producto final y su nivel de calidad.
Es en este tipo de tareas donde la automatización de la industria se convierte en la mejor vía para aplicar soluciones innovadoras que influyen directamente en la productividad y eficiencia de cualquier proceso productivo, además de abrir el camino hacia la Industria 4.0.
Desde la industria de la automoción, al sector de mobiliario y equipamiento, se benefician de contar con el empleo de brazos robóticos que les permiten alcanzar una capacidad y exactitud productiva desconocida hasta la irrupción de la tecnología inteligente en el ámbito industrial.
Los beneficios de contar con robots para realizar procesos de pulido y abrillantado
Las aplicaciones y tareas que pueden realizar los robots suponen un cambio significativo en la forma de abordar desafíos productivos que implican un alto nivel de precisión y destreza, como el de los procesos de pulido y abrillantado.
Este tipo de procesos abarcan una serie de tareas en las que se ha de combinar un grado de fuerza, presión, exactitud y precisión en la manipulación, que solo es capaz de lograr una máquina configurable y que sabe responder ante la información que recoge o se le proporciona.
Es este el motivo principal por el que los cobots o robots colaborativos tienen tanta presencia en las industrias que buscan la forma de ganar en eficiencia y productividad, consiguiendo elaborar un producto que sea más rentable y satisfactorio para el cliente.
Junto a esto, otra de las grandes motivaciones para automatizar las tareas de pulido y abrillantado es buscar alternativas automatizadas que, aparte de superar la precisión de la mano de obra humana, las libere de tareas que pueden ser peligrosas, nocivas o muy repetitivas.
Mientras que la repetibilidad en un trabajo manual afecta directamente en el grado de precisión y productividad, delegar estos trabajos en robots garantiza la uniformidad de todas las intervenciones, además de la dedicación de las habilidades de los operarios a tareas en las que son más creativos y productivos.
Tampoco hay que pasar por alto, que los procesos de pulido y abrillantado tienen una gran relevancia en la apariencia del producto final y en su valor estético, por lo que es una de las partes en las que los procesos de calidad deben ser más exhaustivos. Para logarlo, lo mejor es contar con cobots que realizan todos los procedimientos obedeciendo unos parámetros predeterminados y capaces de detectar cualquier anomalía que hace que el producto no cumpla los estándares.
Universal Robots + presenta un amplio catálogo de productos para esta aplicación como el KIT PLUG AND PLAY de Robotic Sanders, que incluye lijadoras neumáticas listas para vacío y kits que incluyen una aspiradora de arranque automático.
Por otro lado, el ACTIVE ORBITAL KIT, es un AOK / 905 innovador para el acabado de superficies de piezas de trabajo en formas complejas y para superficies de alta calidad. Su diseño es ligero es compacto y robusto, su integración es inmediata, con una rápida modulación del trabajo y una calidad de lijado perfecta. Además, para nuestros modelos de cobot UR10 y UR10E, AOK / 905 es capaz de aumentar el nivel de calidad y reduce los costes de producción en tiempo récord.
Uso de la robótica en la industria
Cada industria tiene sus necesidades y forma de ejecutar la cadena de producción, pero al mismo tiempo comparten muchas de las formas de abordar la superación de retos productivos con ayuda de la tecnología y los brazos robóticos.
En el caso de las tareas de pulido, abrillantado y lijado, todas las industrias necesitan intervenir con delicadeza y lograr un proceso de automatización que se ajuste a las necesidades de cada material y pieza, superando la complejidad de tratar con piezas irregulares o curvadas.
Automoción
En la fabricación de coches y componentes, los brazos robóticos aportan una flexibilidad que reduce los tiempos de producción y agiliza la cadena de montaje, algo muy importante para realizar tareas de pulido y abrillantado o de control de calidad.
Dotar de mayor agilidad y adaptabilidad a procesos de producción tan costosos como el de la automoción hace posible la optimización de tareas y la creación de entornos de trabajo colaborativos donde la fluidez de la comunicación mejora la capacidad de respuesta de robots y operarios.
Mobiliario y equipamiento
En la fabricación de mobiliario y equipamientos, el pulido y lijado de piezas realizado por cobots garantiza que la pieza terminada tenga una apariencia acorde al diseño original.
Es algo que se puede comprobar en el caso de éxito de la empresa Paradigm, en el que el acabado de las piezas precisaba de tantas capas de lacado, lijado y pulido que se necesitaba de una intervención precisa y ágil, sin sacrificar calidad ni limitar su margen de maniobra.
Metal y mecanizado
Aplicar la fuerza necesaria o ajustar la posición del material con la máxima precisión permite lograr la uniformidad necesaria para que toda la producción sea óptima y más eficiente, reduciendo también la cantidad de desechos o de productos defectuosos.
Conseguir este objetivo con un cobot es contar con una célula robotizada que opera en un entorno seguro para las personas, de manera que se promueve el trabajo colaborativo y el mejor aprovechamiento del espacio.
El uso de la robótica en la industria es una ventaja competitiva que cualquier tipo de industria, sin importar su actividad o tamaño, puede aprovechar para dar un salto cualitativo y Universal Robots cuenta con la experiencia necesaria para crear soluciones a medida y sencillas de implementar.