Los robots colaborativos son la piedra angular para llevar a cabo la automatización de la industria, en especial cuando se trata de sectores en los que los productos finales causan un gran impacto positivo en la sociedad y buscan la forma de mejorar la calidad de vida de diferentes colectivos.
Es el caso de la industria farmacéutica y la industria química, en las que la automatización con la integración de cobots busca, no solo una mejora en los niveles de productividad y calidad, sino también expandir las posibilidades de sus tareas de investigación e innovación.
Estos grandes objetivos van de la mano, porque cuanto mayor rendimiento se obtenga de los procesos de producción y mejor se aprovechen los recursos para que la producción sea más rentable; más medios habrá para enfrentarse a nuevos retos y experimentar con nuevas soluciones que aporten beneficios a la sociedad.
Por todo ello, es muy importante conocer todo lo que los robots colaborativos pueden hacer en el campo farmacéutico y las aplicaciones en estos sectores sanitarios.
Automatización de la industria para mejores soluciones sanitarias
La competitividad mueve a muchas industrias en las que la innovación es clave para integrar nuevas formas de automatizar y realizar tareas, con el objetivo de poder ofrecer productos de mayor calidad y realizar una producción donde predomine la precisión, un acabado perfecto y un valor añadido que satisfaga a los clientes finales.
Estos retos para posicionarse como referentes es un camino algo más desafiante en la industria farmacéutica o en la industria química debido, tanto a los exhaustivos procesos de calidad, como por otros factores que afectan a la cadena de producción, como las medidas de seguridad e higiene o la manipulación de productos nocivos o extremadamente delicados.
Y ese es uno de los grandes motivos por los que los robots colaborativos en las farmacéuticas tienen tantas posibilidades y aportan grandes ventajas, facilitando espacios de trabajo más seguros y estériles donde operan máquinas robotizadas y operarios, y se consigue ganar en efectividad y eficiencia con el trabajo coordinado.
La flexibilidad y adaptabilidad de los robots colaborativos hacen posible que realicen tareas muy diversas, pero en todas ellas operando bajos los estándares sanitarios y las normativas de calidad predeterminadas.
Que puedan cubrir diversas tareas de la cadena productiva y ejecutarlas todas de forma óptima es gracias a la fácil programación de los robots, lo que hace muy sencillo implementar los diversos parámetros que deben cumplir en cada proceso o con el manejo de ciertos materiales.
Y que los robots colaborativos actúen según estos parámetros garantiza un proceso productivo preciso y con escasos márgenes de error. Así se obtienen productos finales uniformes y que cumplen todas las medidas y parámetros necesarios, algo de especial relevancia en productos ortopédicos u otro tipo de dispositivos que deben adaptarse al cuerpo humano y cumplir una función definida.
Aplicaciones de los robots colaborativos en la industria farmacéutica y química
La versatilidad de los robots colaborativos, como la diversidad de modelos de brazos robóticos hacen posible que se encarguen de tareas muy diferentes en el ámbito industrial:
Supervisión de maquinaria
Los sistemas de CNC robotizados automatizan las tareas de control, de manera que el rendimiento de la cadena de producción es constante y la producción final ha superado todos los controles de calidad.
Manipulación de productos
En especial, en la industria farmacéutica, con productos con un montaje muy delicado y que deben de mantenerse en un ambiente estéril.
Estas necesidades sanitarias abren una nueva aplicación de los brazos robóticos como asistentes en cirugías o acciones que implican el manejo de implantes o aparatos quirúrgicos que deben actuar con extremada precisión.
Es el caso de la empresa sanitaria Aurolab que desarrollan kits oculares y lentes para tratar las cataratas y la ceguera. Con la inversión en 8 cobots han conseguido aumentar la producción de lentes en un 15%, gracias a la fácil manipulación y distribución de materiales y productos que realiza un brazo robótico.
Pick & place
Es una de las tareas realizadas por cobots que permite mayor precisión en el manejo y distribución de mercancías, mejorando la seguridad e higiene, y también consiguiendo una mejor gestión de la logística y del control de stock.
Moldeo por inyección
Una muestra de esta aplicación es la desarrollada para la fabricación de audífonos, cuyo tamaño y complejidad hacen necesario contar con robots que puedan extraer, manipular y ensamblar piezas muy pequeñas sin fallos.
La empresa danesa Oticon que lleva décadas dedicándose a la producción de audífonos, con la integración de cobots UR5 puede hacer frente a los nuevos prototipos de menor tamaño y tecnología más sofisticada, mejorando el rendimiento de su proceso productivo.
Fabricar mejores productos farmacéuticos y sanitarios se traduce en la mejor cobertura de las necesidades de la sociedad y que más personas puedan optar a soluciones que mejoren su calidad de vida y hagan más fácil su día a día.
{{cta('d2d1b3b8-a46e-4bd8-9f8c-70b4cbac70de','justifycenter')}}