¿Cómo conseguir que la automatización sea accesible para las empresas pequeñas? Esa es la pregunta que nos hacíamos mientras diseñábamos el robot colaborativo Universal Robots UR3, el más pequeño de nuestra familia de brazos robóticos.
La respuesta la hemos ido elaborando con el paso de los años gracias a la experiencia de nuestros clientes en todo el mundo. Y uno de los argumentos más sólidos es que la robótica no tiene que suponer un terremoto para el diseño de planta y los procesos preexistentes en una empresa. Al contrario, tiene que integrarse, casi de forma natural, en la compañía. Sin ocupar demasiado espacio, sin requerir un vallado de seguridad, interactuando con las máquinas que ya trabajan en la fábrica y empoderando a los trabajadores para que puedan programar los equipos.
Todos estos requisitos los encarna el cobot Universal Robots UR3e. En este artículo te invitamos a dar un paseo por las características de este robot colaborativo que en breve podría estar maximizando la producción y la competitividad de tu planta.
UR3e: el cobot ultraligero de Universal Robots
El brazo robótico Universal Robots UR3e es el modelo compacto y ultraligero de la familia e-Series. Su ligereza lo hace óptimo para aplicaciones de sobremesa, por ejemplo en bancos de trabajo. Desde allí puede encargarse del agarre, el montaje y la colocación de piezas. También es la mejor solución cuando el espacio disponible es muy reducido o cuando necesitamos que el cobot esté directamente instalado dentro de la maquinaria. Las empresas lo suelen utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de ensamblaje ligero o de atornillado, gracias a la rotación infinita de sus articulaciones.
Además, el UR3e es el robot colaborativo preferido para los centros formativos que imparten robótica o mecatrónica. Su ligereza, sus formas redondeadas y sus sensores de seguridad permiten instalarlo en los escritorios sin peligro para los alumnos. De este modo, los futuros especialistas pueden practicar aplicaciones como el pick and place de piezas livianas, la impresión 3D o la visión artificial. El UR3e es, de hecho, la principal herramienta de nuestro Kit de Educación para escuelas que imparten FP.
Especificaciones del Universal Robots UR3e
Mientras que los hermanos del UR3e tienen capacidad para manipular piezas de 5, 12,5 y 16 kilos, el pequeño de la gama tiene una carga útil de 3 kg. Algo muy importante que tener en cuenta a la hora de elegir este cobot es que el peso máximo no solo incluye la pieza que el equipo tendrá que cargar, sino también el efector final utilizado, ya sea una gripper, una herramienta de soldadura o un dispositivo de visión artificial, entre otras opciones.
El UR3e pesa solo 11,2 kg, por lo que podrás trasladarlo sin dificultad de una estación de trabajo a otra. Su alcance es de 500 mm y su huella, es decir, el espacio que ocupa en el espacio de trabajo, es de 128 mm.
Ventajas del UR3e de Universal Robots
Al igual que el resto de la familia e-Series, el UR3e ofrece algunas ventajas que permiten a las empresas automatizar sus tareas repetitivas con recursos propios:
- Son fáciles de programar aun sin experiencia en esta materia. Los operarios pueden incluso mover el brazo robótico a los puntos deseados y grabar los movimientos para que la aplicación empiece a funcionar.
- Se puede instalar en solo medio día.
- Son flexibles y se pueden reconfigurar internamente con facilidad para que asuman nuevos proyectos.
- Operan con seguridad sin necesidad de vallado, siempre que primero se haya realizado un análisis de riesgos.
El fabricante italiano de detergentes Marka es una de las numerosas empresas que han experimentado el potencial del robot UR3. La compañía instaló este cobot para colocar tapas enroscadas en su propia línea de botellas.
Para lograrlo, precisaba un agarre y un posicionamiento precisos, requerimientos que proporcionó el brazo robótico con la ayuda de un software de gestión con sensor de torsión incorporado. “Pudimos incrementar la calidad general del producto final y recuperar los costes de adquisición en el plazo de un año”, afirmó Giorgio Belotti, Jefe de Producción de la firma.

Además, el cobot UR3 ha demostrado su carácter multidisciplinar en la empresa Creating Revolutions, especializada en soluciones tecnológicas para hoteles y restaurantes. La compañía pasó de una tasa de rechazo de productos de dos dígitos a una de solo el 1%. La razón fue la incorporación de un cobot UR3 instalado en una mesa de trabajo. A su alrededor tiene distintos efectores finales para asumir tareas de todo tipo: soldadura, perforación, dispensación de silicona, ensamblaje de luces… Todo ello controlado mediante un sistema conectado a la nube. Esta forma de trabajar hizo que la cantidad y la calidad de la producción se volvieran compatibles. El resultado: la eficiencia productiva se quintuplicó.
En Reino Unido, los cobots UR3 han permitido a la empresa B-Loony aumentar en más de un 5000% la producción de banderillas para comida gourmet. Esta compañía especializada en la producción de productos promocionales a medida necesitaba reducir el coste de producción por unidad si quería ser competitiva. La empresa adquirió seis UR3 que se encargan de las labores más repetitivas, como la costura y el ensamblaje de productos, mientras los trabajadores supervisan el proceso. Si entra una nueva línea de producto, reconfigurar los cobots es cuestión de minutos.