Es ligero, versátil y adaptable a las circunstancias cambiantes de la producción. El cobot Universal Robots UR5 es nuestro brazo robótico de tamaño medio. Su carga útil de 5 kg y su radio de acción de 850 mm lo convierten en uno de los robots más polivalentes a la hora de automatizar tareas de procesamiento de bajo peso en empresas de cualquier tamaño. Entre sus aplicaciones más habituales destacan la recogida de piezas ligeras, su colocación y las inspecciones de calidad. ¿Quieres descubrir de lo que es capaz este robot colaborativo?
Igual que su hermano pequeño (el UR3e) y sus hermanos mayores (UR10e y UR16e), el Universal Robots UR5 es fácil de programar y de manejar, es ligero y tiene un tamaño compacto. La combinación de estas características hace que la automatización con robots colaborativos como el UR5 sea rápida, flexible y asequible. En el actual contexto de volatilidad del mercado y de la industria, la posibilidad de contar con equipos que se adapten a las necesidades cambiantes de producción se erige como una ventaja competitiva de alto valor.
En este sentido, la facilidad de reconfiguración del UR5 permite que una pyme pueda modificar internamente la aplicación de su robot colaborativo para adaptarla a nuevas referencias de producto sin tener que invertir en nuevos robots centrados en desarrollar únicamente una tarea limitada a un formato específico.
El ecosistema de accesorios de cobots UR+, que cuenta con cada vez más desarrolladores en todo el mundo, no hace más que acrecentar el rango de acción de los cobots. La variedad de efectores finales, como pinzas y sistemas de visión, convierte a los cobots en equipos cada vez más versátiles y a la vez especializados en distintas aplicaciones y sectores.
Otra característica que hace del Universal Robots UR5 una solución accesible para empresas de cualquier tamaño es su sistema de seguridad, integrado por 17 funciones. La sensórica del equipo hace que opere a menor velocidad ante la cercanía de un trabajador, o que se detenga en caso de colisión. Gracias a ello, 8 de cada 10 robots de Universal Robots están operando en todo el mundo sin vallados de seguridad, que supondrían un notable aumento de los costes en la integración de los robots.
Aplicaciones del Universal Robots UR5: Pick&place, ensamblaje, CNC…
La experiencia de la empresa francesa Nichrominox es bastante ilustrativa respecto a las numerosas posibilidades del Universal Robots UR5 en cuanto a aplicaciones. La compañía, especializada en equipos de esterilización para dentistas, integró cuatro de estos brazos robóticos para mejorar su competitividad. Los equipos asumen, en su conjunto, tres aplicaciones distintas:
- Pick and place: el robot realiza una operación de punzonado en una prensa, gira los componentes en una mesa de cambio y efectúa el plegado en una segunda prensa.
- CNC: supervisión de maquinaria con el UR5 integrado con el centro de mecanizado.
- Ensamblaje colaborativo, con el operario y el cobot trabajando codo con codo.
De resultas de esta integración, Nichrominox vio cómo su productividad aumentaba un 10% de manera instantánea.
Control de calidad con el cobot UR5
Otra aplicación en la que sobresale el cobot UR5 es en el apoyo a los controles de calidad. Equipados con una pinza neumática y un escáner de códigos de barra, tres brazos robóticos UR5 trabajan en la empresa alimentaria Nordic Sugar (Suecia) para agilizar el análisis de muestras de remolachas azucareras.
Los robots UR5 escanean los códigos de barras de cada contenedor, los recogen para el análisis de escalas de filtración y los devuelven a la línea de producción.
¿Te gustaría recibir asesoramiento sobre cómo integrar el cobot Universal Robots UR5 en tu fábrica? Contacta con uno de nuestros especialistas.